arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Entreprise février 2025

SCHUNK au salon de Hanovre 2025

Technologies numériques pour une automatisation efficace à tous les niveaux
« Pionnier de l'innovation et de la productivité - au service de votre réussite ! » : telle est la devise de SCHUNK pour le salon de Hanovre cette année. En s'appuyant sur des concepts d'automatisation innovants à titre d'exemple, les visiteurs peuvent découvrir comment la productivité peut être augmentée à l'aide de services numériques soutenus par l'IA. C'est la clé d'une production efficace, économe en ressources et durable. Le plus grand salon industriel du monde se tiendra du 31 mars au 4 avril.
Main de préhension à 5 doigts servo-électriques SVH La robotique humanoïde offre de formidables opportunités. SCHUNK présentera à Hanovre la main à 5 doigts SVH pour la robotique humanoïde.

Plus que jamais, les défis actuels auxquels les entreprises sont confrontées exigent une stratégie durable qui leur permettra de rester compétitives à l'avenir. En tant que partenaire, SCHUNK ne se contente donc pas de fournir à ses clients des concepts d'automatisation innovants pour accroître la productivité. Le pionnier de la technologie travaille également au développement numérique de son portefeuille. À cette fin, SCHUNK poursuit une stratégie technologique globale, basée sur le partenariat, pour une automatisation flexible et orientée vers l'avenir dans tous les environnements et à tous les niveaux de la numérisation - aujourd'hui et demain.

Facilité d'utilisation sur une plateforme unique

Dans le centre de contrôle SCHUNK, les utilisateurs ont à tout moment une vue d'ensemble transparente des étapes de leur processus. Ici, les pinces mécatroniques SCHUNK les plus récentes peuvent être mises en service, surveillées et réglées numériquement à tout moment. La gamme comprend la pince concentrique EZU, la pince parallèle EGU et la pince électrique pour petites pièces ECG. Elles disposent non seulement d'un grand nombre d'interfaces de communication, de blocs fonctionnels PLC et de plug-ins pour différents fabricants de robots, mais des options de réglage supplémentaires et des mises à jour logicielles régulières peuvent également être appliquées via le centre de contrôle, ce qui permet aux utilisateurs d'exploiter tout le potentiel des pinces. À long terme, la plate-forme orientée vers l'avenir doit être étendue à tous les produits SCHUNK.

Une productivité augmentée à tous les niveaux d'automatisation Augmenter la productivité à tous les niveaux d'automatisation. La nouvelle génération de pinces mécatroniques
peut être mise en réseau librement, offre des fonctions intelligentes et peut être entièrement intégrée dans la simulation numérique du système.

Les données partagées créent de la valeur pour tous

Lors du développement de ses modules numériques, SCHUNK s'appuie sur une approche ouverte et centrée sur l'utilisateur. À cette fin, l'entreprise fournit des logiciels open source pour les nouvelles pinces sur des plateformes ouvertes telles que GitHub et ROS, dans le but de les perfectionner pour tous et d'élargir leur gamme d'applications. Il existe un grand potentiel, non seulement dans le domaine de la robotique industrielle, mais aussi dans celui des cobots ou de la robotique humanoïde, qui peuvent être utilisés dans différents environnements. Afin de développer ces domaines d'application divers et complexes en partenariat, SCHUNK propose sa main humanoïde à 5 doigts SVH spécialement développée sous forme de logiciel open source et de jumeau numérique.

Planification virtuelle et mise en œuvre plus rapide

À l'avenir, l'usine numérisée sera planifiée et optimisée virtuellement avant d'être construite dans le monde réel. À l'avenir, les systèmes particulièrement complexes pourront être conçus et simulés plus rapidement et avec moins d'efforts dans le métaverse industriel. À cette fin, SCHUNK fournit des données CAO pour l'ensemble de ses 13 000 composants, que l'entreprise développe progressivement pour en faire des jumeaux numériques réalistes. Les dernières pinces mécatroniques sont déjà disponibles sous forme de jumeaux numériques avancés qui, outre les interfaces de communication, reproduisent également le comportement physique des pinces pendant le processus de mouvement.

À Hanovre, SCHUNK montrera à quoi peut ressembler un processus industriel virtuel, en s'appuyant sur l'exemple d'une cellule d'automatisation complète pour la manipulation de cellules de batterie dans le secteur de la mobilité électrique. Développé en collaboration avec notre partenaire technologique ISG, cet outil permet d'effectuer des simulations dans l'outil ISG Virtuos. Les modèles pour NVIDIA Omniverse peuvent être directement dérivés de cette base, SCHUNK fournissant, en plus de ses bibliothèques de composants, des assemblages complets et des solutions d'automatisation spécifiques aux clients pour la création de mondes industriels virtuels. Le logiciel d'IA du kit de préhension 2D pour la manipulation de pièces non triées, qui a remporté le prix HERMES AWARD 2024, est également déjà en cours de formation et de développement dans le métaverse.

Au salon de Hanovre, SCHUNK démontrera concrètement comment une stratégie technologique cohérente peut garantir une productivité et une efficacité accrues à tous les niveaux. Timo Gessmann, directeur technique chez SCHUNK, résume la situation en quelques mots : « Chez SCHUNK, nos clients sont au cœur de toutes nos innovations. Nous enrichissons les composants physiques avec des solutions numériques afin de répondre aux exigences des clients et de favoriser une automatisation efficace à tous les niveaux, compatible avec tous les écosystèmes. »

« Projet de réseau d'exposants « Battery Usecase »

L'e-mobilité est un thème central de la transition énergétique et de la transformation industrielle. C'est pourquoi les exposants se sont associés au projet « Battery Usecase » afin de montrer comment la production automatisée de batteries et les processus de recyclage durables peuvent devenir une réalité grâce à des partenariats collaboratifs. En collaboration avec FANUC, SCHUNK présentera des étapes de processus automatisées pour la manipulation de cellules de batterie prismatiques pendant la décharge et l'alimentation dans un système de soudage. Les visiteurs peuvent découvrir l'exposition spéciale dans le hall 6, au stand D51.

Rendez visite à SCHUNK au salon de Hanovre : hall 6, stand F21

schunk.com

Kit de préhension 2D SCHUNK L'IA du kit de préhension 2D, lauréat du prix HERMES, a été formée et développée dans le métaverse.