arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Histoires à succès juillet 2025

Trois mors, un objectif : la manipulation sûre et fiable des pièces cylindriques

Le fabricant de machines WEKAL, dont le siège est à Fritzlar, a été confronté à une tâche de manutention délicate pour une cellule de liaison destinée à la production de moteurs électriques. SCHUNK a fourni la solution sous la forme du préhenseur universel EZU, qui a été développé pour des applications spécifiques telles que celles-ci. Les utilisateurs bénéficient d'un mors à trois doigts qui manipule en toute fiabilité des pièces cylindriques et assure un centrage fiable grâce à une force de préhension élevée et constante, même en cas d'erreurs de positionnement horizontal de la part de la pièce ou du robot. L'EZU complète la gamme des préhenseurs mécatroniques intelligents et constitue une extension de l'EGU avec un doigt de préhension supplémentaire, ce qui élargit le champ d'application des préhenseurs mécatroniques. Avec une maintenance intégrée de la force de préhension et un mode StrongGrip pour une force de préhension accrue, la nouvelle pince concentrique est disponible en trois tailles et est idéale pour l'automatisation des processus de production et d'alimentation exigeants.
SCHUNK WEKAL EZU La pince universelle à trois mors est le pendant de la pince parallèle EGU dans la famille des pinces mécatroniques.

Le spécialiste de l'automatisation SCHUNK a élargi sa gamme de préhenseurs mécatroniques avec le préhenseur à trois doigts EZU. Il y avait une bonne raison, tout à fait d'actualité, à cela : il y avait un besoin urgent ! « Nous devions résoudre un problème de manutention difficile », rapporte Peter Liebal, chef de l'équipe de conception chez WEKAL Maschinenbau à Fritzlar. « C'est là que SCHUNK est intervenu, en nous fournissant une pince électrique sur mesure. L'entreprise de construction mécanique disposait de plusieurs cellules robotisées pour différents processus de chargement, de transfert et d'alimentation. Le client, une entreprise automobile de renom, intègre successivement ces cellules dans sa ligne de production existante en vue d'améliorer les processus définis grâce à l'automatisation. « Nous travaillons depuis longtemps avec l'entreprise automobile et avons déjà fourni plusieurs modules de ligne », explique Peter Liebal. « Notre fiabilité et notre qualité y sont reconnues. »

Processus intermédiaire délicat dans une station de liaison

SCHUNK WEKAL EZU Dans cette cellule, la pince mécatronique concentrique EZU alimente le robot avec des roues d'entraînement à essieu, en tant que pièces brutes.

WEKAL est spécialisé dans la fabrication de solutions d'alimentation et de robots spécifiques aux clients. Les concepteurs ont toutefois rencontré un problème avec une tâche de manutention délicate dans une cellule de liaison. Dans cette cellule, les roues d'entraînement des essieux sont acheminées vers le robot sous forme de pièces brutes via des empilements de blisters. Elle prélève automatiquement les ébauches des couches de blisters et les achemine vers le système d'assemblage ; les stations de traitement suivantes de la ligne peuvent être, par exemple, un système de lavage, une station d'ébavurage ou une fraiseuse pour le fraisage de denture. « Le défi de la manipulation dans cette cellule comporte plusieurs aspects », explique le responsable de la conception. « La roue d'entraînement de l'essieu d'un moteur électrique, qui pèse environ six kilogrammes, a une surface très lisse. C'est pourquoi nous avons besoin d'une force de préhension élevée. L'aspect suivant est le « 'désalignement' des composants », explique M. Liebal en décrivant le défi : « Les roues d'entraînement des essieux ne sont pas toujours exactement centrées dans la grille du blister et peuvent être quelque peu désalignées. « Par exemple, les composants peuvent glisser dans le moule blister en raison du transport entre les différentes stations de traitement et des vibrations de l'environnement », explique Peter Liebal. « En plus de cette position légèrement excentrique, les blisters empilés se plient sous leur propre poids et les composants s'inclinent légèrement dans la grille des blisters. » Le préhenseur maîtrise cette position spéciale en compensant le déplacement horizontal et peut toujours manipuler l'essieu de roue de manière sûre et fiable. « L'EZU parvient à compenser à la fois le déplacement horizontal du composant et la légère inclinaison lors de la préhension. Il s'agit d'une caractéristique particulière de cette pince », souligne M. Liebal.

Soutien rapide pour un projet de manutention spécifique

Pour résoudre ce problème, l'équipe de conception de WEKAL a également testé un produit concurrent - mais avec ce produit, bien que plusieurs solutions individuelles aient été essayées, le préhenseur a perdu le composant au cours du processus. « Cela prouve une fois de plus que SCHUNK est le bon partenaire pour nous en ce qui concerne la technologie de préhension », déclare Liebal. Son équipe connaissait déjà la pince électrique à deux mors EGU, installée ailleurs sur la ligne. « Nous l'avons beaucoup aimé », confirme Liebal. Les ingénieurs concepteurs de SCHUNK ont donc constaté la nécessité d'un module à trois mors correspondant à cette solution de manipulation spéciale. « Et SCHUNK a tenu ses promesses », déclare Peter Liebal. « SCHUNK a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous fournir une pince électrique à trois mors dans les plus brefs délais, exactement comme nous le souhaitions - de conception compacte et avec une densité de puissance élevée, ce qui était exactement ce dont nous avions besoin pour ce processus. »

SCHUNK WEKAL EZU Discuter de la meilleure solution : Mathias Briel, conseiller technique et commercial chez SCHUNK, Peter Liebal, chef d'équipe de la conception mécanique chez WEKAL, et Christian Glatzer, robotique/planification de projet chez WEKAL, dans la cellule de manipulation pour les composants à symétrie de rotation (de gauche à droite).

Il n'est pas évident qu'un fournisseur réponde aussi rapidement à une demande d'un client, souligne le chef d'équipe. « La nouvelle pince EZU de SCHUNK répondait parfaitement à nos besoins et je peux imaginer que d'autres utilisateurs apprécieront également les caractéristiques de cette pince. » Christian Glatzer, responsable de la robotique et de la programmation chez WEKAL, en est également convaincu : « La synergie entre l'EGU et l'EZU est très précieuse pour nous », affirme-t-il : « Nous disposons de la même interface, de la même plate-forme logicielle, ce qui rend les choses très simples. Nous pouvons le mettre en service sans problème et le modifier de manière flexible grâce à la fonction « plug and play ». Cette convivialité permet de gagner beaucoup de temps. »

Les caractéristiques de l'EZU impressionnent les ingénieurs concepteurs

Un système intégré de mesure de la position absolue détecte le diamètre de la pièce et assure un référencement permanent, même en cas d'arrêt d'urgence ou de panne de courant. « Un autre avantage est l'interface de communication PROFINET intégrée à la pince. Elle ne nécessite pas de passerelle supplémentaire ; la connexion est intégrée de manière transparente dans le réseau du système de contrôle. C'est également très pratique pour notre client, qui exploitera finalement le système », explique M. Glatzer. La force de préhension élevée de l'EZU est également impressionnante. « SCHUNK a fait un excellent travail en ce qui concerne la fonction de resserrage », souligne Glatzer. La roue dentée droite garantit que la force de préhension est générée de manière particulièrement fiable sans distance d'approche minimale. Le resserrage permanent garantit une sécurité maximale du processus et compense les imprécisions de positionnement qui se produisent dans la production quotidienne. En plus du mode BasicGrip normal, les utilisateurs peuvent obtenir encore plus de puissance dans le processus de préhension - en mode StrongGrip, la force de préhension peut être augmentée jusqu'à 200 pour cent. WEKAL pourrait ainsi manipuler des pièces encore plus lourdes sans avoir à changer de pince. Tout comme l'EGU, l'EZU est aussi équipée d’un maintien intégré de la force de préhension avec détection de perte de pièces.

Modules personnalisés pour l'e-mobilité

En élargissant sa gamme de pinces mécatroniques, SCHUNK soutient le processus d'électrification que l'on peut observer partout. Cela correspond également aux objectifs des clients de WEKAL. « Même si nous fournissons au constructeur automobile une cellule de manipulation clé en main à intégrer dans la chaîne de production, il doit toujours garder un œil sur les composants installés. Des modules électriques ont également dû être installés, notamment pour la production de moteurs électriques », précise Peter Liebal. « Le client a été ravi de cette solution avec l'EZU. » Quatre cellules d'automatisation ont déjà été livrées. Quatre autres cellules suivront, y compris une cellule dans laquelle l'EGU et l'EZU collaborent efficacement pendant le processus de manutention, grâce à des synergies.

SCHUNK WEKAL EZU Deux pinces centrées EZU de tailles 30 et 35 manipulent des pièces brutes dans la cellule robotisée WEKAL.

SCHUNK a fourni trois tailles de la pince centrée EZU, permettant ainsi à WEKAL de saisir tous les composants à symétrie de rotation dans l'application. « Nous avons installé différents éléments de la technologie de préhension de SCHUNK dans de nombreuses solutions de portique et cellules robotisées, car SCHUNK est un fournisseur établi de technologie de préhension professionnelle depuis de nombreuses années », confirme Peter Liebal. « Mais nous avons été particulièrement impressionnés par cette solution. Grâce à l'approche individuelle de la résolution de ce problème particulier et à l'étroite collaboration, nous avons pu atteindre l'objectif optimal par le biais d'une discussion commune. »