Martin im Mühlkreis, élève des larves de mouches soldat noires pour remplacer les farines de soja et de poisson dans l'alimentation animale. Les insectes sont riches en protéines et en nutriments, ce qui en fait une source naturelle et écologique de protéines pour l'industrie de l'alimentation animale.
L'utilisation de larves d'insectes dans les aliments pour animaux de compagnie n'est pas seulement un choix durable, mais promet également des animaux en bonne santé et donc des aliments de haute qualité pour nous tous.
Cependant, l'élevage de larves à grande échelle pour la production d'aliments pour animaux pose de nombreux défis. Les conditions d'élevage, telles que la température, l'humidité et l'alimentation, doivent être soigneusement surveillées et contrôlées. Ces exigences complexes doivent être prises en compte lors de l'automatisation.
Les exigences imposées à la pince dans l'élevage automatisé de larves d'insectes sont nombreuses et variées : en particulier, la précision de la répétition et la sécurité de la prise et de la dépose des plateaux constituent un défi. Toutefois, la condition préalable la plus importante à l'utilisation d'un système de préhension est de garantir la fiabilité du processus et le contrôle de la course de la pince. Une force de fermeture élevée avec un faible poids intrinsèque, de grandes longueurs de doigts et un porte-à-faux des doigts étaient également nécessaires en raison des dimensions des conteneurs.
L'intégration du préhenseur PGN-plus-P de SCHUNK a offert une solution personnalisée pour les exigences de manipulation des plateaux remplis de larves. « L'automatisation joue un rôle central dans le fonctionnement efficace de nos installations d'élevage. Grâce au système de préhension innovant de SCHUNK, la fiabilité du processus a été améliorée et nous nous sommes rapprochés de notre objectif de 'Transformer la chaîne alimentaire' », déclare Gerald Pötsch, directeur général d'Optinatura Feed GmbH.
Les règles d'hygiène sont particulièrement importantes dans le secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Grâce à la lubrification standard conforme à la norme H1, la pince PGN-plus-P peut également être utilisée dans l'industrie alimentaire. La sécurité alimentaire est assurée tout au long du processus de production. La longue durée de vie et les faibles frais de maintenance dus à la lubrification permanente ont été les principales raisons de l'utilisation de la pince.
La pince pneumatique PGN-plus-P n'est pas seulement une machine robuste, elle est également équipée d'une fonction de maintien de la force de préhension. Grâce à cette fonction, la fiabilité du processus est assurée, ce qui est important pour la production. Le maintien mécanique de la force de préhension garantit une force de préhension minimale même en cas de chute de pression. En cas de dysfonctionnement ou d'arrêt d'urgence, aucun plateau n'est perdu et les larves sont transportées en toute sécurité jusqu'à leur destination.
La pince se caractérise par une force de serrage élevée, un faible poids et une conception compacte. De cette façon, des pièces de poids plus importants peuvent être manipulées par une pince de même taille. Les surfaces de guidage plus grandes permettent également une charge digitale jusqu'à 120 % plus élevée par rapport à un guidage par rainure en T. Les doigts de préhension en saillie permettent de transporter et d'empiler les plateaux.
L'automatisation chez Optinatura Feed GmbH permet de produire de plus grandes quantités pour répondre à la forte demande, tout en minimisant la consommation de ressources et l'impact sur l'environnement. Une qualité constante et une chaîne d'approvisionnement fiable sont d'autres effets de l'automatisation.
La production automatisée de protéines d'insectes est donc essentielle à l'extensibilité de cette source d'alimentation durable.
La passion pour la production alimentaire durable, associée à une technologie innovatrice, contribue à réduire l'empreinte écologique.