L'efficacité est centrale. La condition préalable est une production flexible et automatisée. Avec des composants intelligents, des services numériques et une connaissance approfondie des applications, SCHUNK aide les utilisateurs à rendre leurs processus de production plus flexibles, plus efficaces et plus durables. Au salon SPS 2024, l'entreprise présentera des solutions d'automatisation pratiques et conviviales ainsi que des approches efficaces pour la production de demain.
L'accent est mis ici sur les solutions industrielles pour une production hautement automatisée de l'e-mobilité. Pour le composant le plus coûteux d'une voiture électrique, la batterie, les grands constructeurs misent de plus en plus sur des batteries à cellules rondes d'un diamètre de 46 millimètres. SCHUNK a conçu une nouvelle pince spécialement destinée à la manipulation de ce type de cellule de batterie : la pince pour cellules rondes RCG avec un système d'aimants à commande pneumatique. Elle permet à la fois de manipuler des éléments de batterie individuels et, lorsqu'il est déployé dans des unités à pinces multiples, d'installer avec précision et fiabilité des groupes de batteries complets, sans contour gênant. Développée à l'origine dans le cadre d'un projet client, la pince pour cellules rondes RCG est l'exemple parfait d'une ingénierie spécifique à l'application, basée sur un partenariat sur un pied d'égalité, qui a finalement été développée en un produit standardisé de la plus haute adéquation pratique.
Avec la mécatronisation progressive de ses composants, SCHUNK soutient les étapes du processus de ses clients de manière numérique, transparente et flexible. Au salon SPS, SCHUNK présentera la nouvelle pince concentrique EZU, qui permet de réaliser de manière fiable des processus de chargement et de déchargement de pièces cylindriques. La pince peut manipuler des pièces de différentes tailles grâce à des paramètres librement programmables tels que la course du mors et la force de préhension. Elle est complètement étanche et fonctionne de manière fiable, même sous l'influence des copeaux et du lubrifiant de refroidissement. Elle est donc particulièrement adaptée à la manipulation de pièces brutes et finies dans les machines-outils. Toutes les pinces de la nouvelle génération mécatronique suivent un concept fonctionnel uniforme qui permet un affichage numérique cohérent du processus. Elles sont faciles à intégrer et à programmer et peuvent être adaptées de manière flexible à des exigences variables. Le centre de contrôle SCHUNK, une plate-forme logicielle et de commande de niveau supérieur, offre de nombreuses fonctions supplémentaires permettant de mettre en service, de surveiller et d'optimiser les pinces.
Sur cette base, les utilisateurs peuvent également déployer différentes méthodes de préhension, par exemple, et ainsi augmenter dynamiquement la force de préhension en mode StrongGrip jusqu'à 200 %. L'EZU est donc un exemple de solution d'automatisation mécatronique à l'épreuve du temps, dont le champ d'application peut être élargi par de futures mises à jour.
Combinée à un kit d'application intelligent tel que le kit de préhension 2D basé sur l'IA , il est possible d'exploiter un potentiel d'efficacité supplémentaire. Grâce au kit intelligent, les entreprises peuvent mettre en œuvre des processus de manutention intelligents pour les pièces non triées, même sans l'intervention d'experts en programmation. Les tâches de tri ou de logistique monotones et récurrentes peuvent être automatisées facilement et de manière fiable, avec très peu d'efforts.
Découvrez ces solutions et d'autres solutions pratiques sur le stand de SCHUNK : dans le hall 3A, stand 111.