arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
客户案例 janvier 2026

“现在我们可以深入分析加工过程”

在金属加工过程中检测刀具振动,对于延长刀具寿命进而提高生产率尤为关键。SCHUNK 将通过 iTENDO² 智能刀柄为车削和铣削工艺优化设定新标准,该刀柄可直接在工件端检测振动并可视化呈现结果。借助这种数字化解决方案,Harry Roth 公司提高了加工质量,节约了资源和成本。

iTENDO - Harry Roth + SCHUNK iTENDO² 智能刀柄直接从刀具端提供实时数据,可早期识别刀具磨损,实现精准高效的过程监控。这款智能刀柄支持加工工艺的分步优化,是迈入数字化制造的理想入门方案。

Harry Roth 是一家车削和铣削零件供应商,主要服务于航空行业,该领域需要对高强度材料进行加工,以制造最高品质的特殊零部件。这家位于瓦尔德基希的公司是该领域的专业厂商,拥有数十年的经验。客户十分认可这家供应商快速的响应速度与灵活性,即便在小批量生产中亦是如此。在 Harry Roth 负责生产管理、计划和控制 Klaus Ganter 解释说:“产品质量是客户的首要考量,尤其是在许多零件属于安全关键部件的情况下。” 这位生产经理强调说:“对我们而言,这意味着要在加工过程中确保最大的稳定性与可靠性。” 同时,Harry Roth 必须应对机械加工行业当前面临的诸多挑战,例如对可持续发展、资源节约、盈利能力和竞争力的要求。技术工人短缺同样是行业难题。Ganter 表示:“我们正积极投身生产自动化与数字化领域,因为这些技术能够帮助我们实现更可靠、更精密的加工工艺。”

践行质量与可持续发展目标

iTENDO - Harry Roth + SCHUNK 借助 iTENDO² 智能刀柄,Harry Roth 正在逐步优化金属切削工艺。使得加工过程可靠,延长刀具寿命并减少废品率。

SCHUNK 凭借 iTENDO² 智能感应式刀柄为实现这些目标做出了重大贡献。该刀柄通过刀具旋转轴上的压电加速度传感器,直接在工件侧采集振动数据,并在平板电脑上实时可视化呈现。Harry Roth 生产主管 Anton Bachmann 回忆说:“在 2022 年 AMB 展会期间,SCHUNK 为 iTENDO² 的发布开展了推广活动,并为我们提供了一套 iTENDO² 测试系统。” Bachmann 说:“我们希望主动推进工艺优化,也正是因此了解到了这款新型刀柄。” 生产经理与生产主管一致认为,必须直面工艺优化、质量提升、减少废品和降低成本这些课题。Bachmann 强调说:“这些绝不能成为空话,因为这关系到客户的部件安全,最终关系到我们的竞争力。” Bachmann 的团队通过 iTENDO² 测试系统,发掘出十多个具体应用场景,并当即决定将这款智能刀柄投入日常生产。

及早发现有风险的刀具振动

在切削与钻孔过程中,刀具与工件会产生相对运动,因此切削过程中不可避免会出现振动。刀具旋转轴上生产的这类径向振动(也称为“振颤”)会以多种形式出现,且在任何情况下都是有害的。这类振动会大幅加剧刀具磨损,导致刀具提前破损,进而造成非计划停机。同时,振动还会直接影响工件加工质量:表面质量变差、零件尺寸精度降低,最严重时甚至会产生废品,造成原材料浪费。借助 iTENDO² 智能刀柄,金属加工人员可提前识别这类有害振动,并通过调整切削参数、转速或进给量等方式,将振动减小甚至完全避免。

批量生产前的工艺优化

iTENDO - Harry Roth + SCHUNK 人员照片 SCHUNK 刀柄和工件夹持产品经理兼销售经理 Thomas Wittkowski、Harry Roth Präzisionsdrehteile 生产部门生产主管 Anton Bachmann 和 Harry Roth Präzisionsdrehteile 生产管理、规划和控制 Klaus Ganter(从左至右)

这款智能工具在最贴近工件的金属切削位置直接采集振动数据,并以颤振指数的形式在平板电脑上可视化显示,该指数用于描述刀具旋转轴相对平均值的径向振幅偏差。Anton Bachmann 证实:“iTENDO² 智能刀柄是我们在金属切削领域开展数字化转型的理想工具。” 该技术专家解释说:“实际操作非常简单:在批量生产前,我们先用 iTENDO² 进行首件试切,就能立刻看清加工过程中发生的状况。” “我们可以在平板电脑上直接看到刀具在何处产生振动、振动强度有多大。然后通过手动调整切削策略、切削参数或其他加工参数来做出优化,并在屏幕上实时观察振动变化。并在屏幕上实时观察振动变化。通过这种方式,我们可以逐步完成特定零件的加工工艺优化,随后以最优参数启动批量生产。”

iTENDO - Harry Roth + SCHUNK 用于工艺优化的紧凑型解决方案,提供三个版本:基础版 iTENDO² pad 可将数据无线传输至平板电脑;iTENDO² easy connect 可实现与机床及过程监控系统的集成;iTENDO² easy monitor 版本则提供软件扩展功能,可集成机床并实现简易过程监控。

行业数字未来的又一基石

SCHUNK 凭借 iTENDO²,将 TENDO 液压膨胀技术的优秀特性,与数字化过程监控与优化能力集成于同一刀柄之中。Bachmann 如此描述这款智能刀柄的优势:“通过 iTENDO²,我们实现了过程透明化,并且能够精准捕捉振动峰值。” “在首件试切阶段,我们就能看清刀具与工件之间的真实状态。相应地调整切削参数后,效果可以立刻显现。” 这位生产主管对这一全新方案十分认可。“我们可以针对特定零件,细致地进行分步工艺优化,随后以理想的刀具状态进入稳定的批量生产。” Bachmann 肯定,使用 SCHUNK 提供的整套工具包,操作简便,无需额外培训即可上手。他还着重强调,零件在表面平整度、精密度与尺寸精度上的质量均得到显著提升。他同时指出,该系统还可对主轴进行周期性状态监测,这对实际生产中的设备状态管理同样具有重要意义。

生产经理 Klaus Ganter 说:“我们所有的应用核心,都是为了最大化 CNC 零件的加工质量。但在小批量生产中,加工过程往往难以监控。” 该生产经理强调说:“现在情况彻底改变了。我们明显感受到刀具寿命大幅延长,这意味着机床停机时间更少,我们还能在夜间实现无人值守的第三班生产。对我们来说,iTENDO² 也是提高生产自动化水平的重要构成。总体而言,我们受益于刀具成本降低、原材料消耗减少,以及因工艺效率提升而带来的人力需求下降。使用 iTENDO² 带来的优势,以及与 SCHUNK 简单顺畅的伙伴式合作,为我们公司未来可持续发展提供了重要保障。”