arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Technologie de dépanélisation octobre 2023

Le SAL-1300 sépare les panneaux à l'aide d'une technologie laser à grande vitesse

Lors du salon Productronica 2023, SCHUNK Electronic Solutions présentera la SAL-1300, la première machine de dépanellisation laser de la famille des machines de dépanellisation. Cette machine compacte et autonome, dotée de la technologie speedLAS®, permet de réaliser des dépanellisations au laser à des vitesses élevées. Le laser réduit les temps de traitement jusqu'à 80 % tout en garantissant une qualité de coupe optimale. Le laser indépendant de la source et la possibilité de combiner le traitement laser et la technologie de fraisage sur une seule machine offrent un degré élevé de flexibilité.
Images d'application – SAL1300 La technologie speedLAS® permet un traitement laser précis et à grande vitesse grâce à l'interaction innovante entre la technologie de l'axe linéaire SCHUNK et la commande du scanner laser.

Le laser s'est imposé comme un outil précis, propre et efficace dans de nombreux domaines. Avec le nouveau système de dépannelisation laser SAL-1300, SCHUNK tire pleinement parti de ces avantages. Pour la première fois, la technologie innovante speedLAS® développée par SCHUNK pour le SAL-1300 permet de commander le laser à l'aide d'un scanner spécial de manière à ce que ses mouvements puissent se superposer à ceux des axes. La technologie speedLAS® garantit que la lumière du laser est toujours alignée à un angle perpendiculaire à la pièce à usiner, quel que soit le mouvement de l'axe. Cela garantit un apport d'énergie uniforme et donc des coupes de précision jusque dans les zones de bordures. Par rapport aux applications laser précédentes, le SAL-1300 offre également une vitesse de traitement jusqu'à 80 % plus rapide.

Le bon laser pour chaque application

Le SAL-1300 fonctionne indépendamment de la source laser, ce qui signifie qu'il est possible d'utiliser n'importe quelle longueur d'onde. Il permet également de choisir la meilleure source laser pour chaque matériau. À cette fin, SCHUNK s'appuie sur un soutien complet des processus en collaboration avec son partenaire Dr. Bohrer Lasertech GmbH. Le choix de la meilleure source laser possible pour chaque exigence repose sur l'expérience et une analyse précise des matériaux à traiter à l'aide d'un microscope électronique à balayage.

La modularité crée la flexibilité

La taille du SAL-1300 est similaire à celle des systèmes bien connus de la série SAR. Rien n'a changé non plus dans le concept d'exploitation qui a fait ses preuves. Les porte-pièces existants des machines de dépanellisation SAR peuvent également être utilisés avec le SAL-1300. La possibilité de compléter le système par un portique de fraisage a toutefois ouvert de toutes nouvelles possibilités d'usinage. En combinant le traitement laser et la technologie de fraisage sur une seule machine, les pièces comportant des éléments flexibles, par exemple, peuvent être traitées rapidement et avec une précision maximale, sans aucune intervention manuelle. Le portique de fraisage peut être installé en option.