arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
客户案例 septembre 2024

改进人体工学设计和减少非生产时间

SCHUNK RAPIDO 卡爪快换系统为莱比锡北部德利兹的 RailMaint 轨道车辆维修车间带来了重大改进。现在,轮对轴加工卧式车床上,即使是第三方供应商的车床卡盘,也能单手快速可靠地更换卡爪而无需工具。RAPIDO 支撑爪和带卡入锁定功能的 RAPIDO 更换装置完美结合,同时提供高水平的工作安全性和人体工程学设计。与 QUENTES 塑爪配合使用能够有效防止加工时损坏产品,而且过程可靠。
SCHUNK - RAPIDO RailMant 采用 RAPIDO 快换爪系统(包括专为特定轴定制的 QUENTES 塑爪)完全夹紧轴。
SCHUNK - RailMant 在德利兹的 RailMaint ,由经过认证的专业车间采用现代化设备(包括 SCHUNK 部件)对轨道车辆轮对进行翻新。

在德利兹的 RailMaint 车间中,大型工件在移动,同时员工也承担着重大的责任。数吨重的轨道车辆转向架和轮对在此接受检查、加工,而后重新为安全投入轨道使用做好准备。重要的工作站之一是维修轮对轴的 Gurutzpe GLX 16.10.3 大型车床;这家西班牙制造商设计的卧式车床用于加工最苛刻领域的部件。因其高安全性需求,轴加工的要求很高。巨大的力通过车轮直接作用于车轴;在日常轨道运行中,振动、冲击和永久负载变化会给轴带来相当大的压力。断裂可能导致影响深远的灾难,甚至可能危及生命安全。位于德利兹的 RailMaint 轮对技术部门的 Holger Zocher 说:“安全保障在很大程度上取决于这个中央加工站。” 生产经理证实说:“车削过程必须绝对精确。安全和精度是重中之重。同时必须高效地进行维修。需要达到一定的产出量,因为工厂中不得出现延误或积压。SCHUNK 通过 RAPIDO 卡爪快换系统极大地帮助我们应对了所有挑战。”

SCHUNK - RAPIDO Railmant 得益于 RAPIDO 卡爪快换系统,无需工具即可单手进行设置,卡入即可。只需将 RAPIDO 更换爪插入 RAPIDO 支撑爪。

更安全、更符合人体工程学——设置更简单

绝对的工艺可靠性和更短的装设时间——为了满足这些要求,SCHUNK 向德利兹提供了 RAPIDO 卡爪快换系统,无需工具即可更换卡爪。Holger Zocher 对这项改进非常满意:“这真的改变了这里的游戏规则。装设时间属于非生产时间,会带来成本损失。减少非生产时间对提高竞争力非常重要。” RailMaint 于 2018 年购买了 Gurutzpe 重型车床;机床侧安装了一个直径为 1.20 米的车床卡盘。安装卡爪是一项艰巨且耗时的任务:工人必须通过专门建造的平台和梯子爬上机床,才能松开卡爪螺栓并移动卡爪,具体取决于轴的直径。生产经理说:“卡爪重约 40 千克,由吊机搬运,同时必须由工人握住和固定,需要两个人操作。每个轴有三个卡爪,因此这项工作每天要重复数次。从人体工程学的角度来看,出于健康和安全考虑,这个过程急需改变。很明显,我们必须采用其他方式做出改进。”

RAPIDO 系统:快速卡入的诀窍

Holger Zocher 做了一些市场调研,在这个过程中发现了刀具和工件夹持专家 SCHUNK。Holger Zocher 解释说:“SCHUNK 是市场领导者,也是顶级供应商,他们的提议说服了我们。” 来自内卡河畔劳芬的技术合作伙伴使用 RAPIDO 卡爪快换系统为德利兹面临的挑战提供了解决方案。现在,Gurutzpe 重型机床上进行轴加工的卡爪可以单手更换,无需工具,无需使用脚手架或梯子,因为需要操纵的重量要轻得多。RAPIDO 卡爪由支撑爪和更换爪组成。无论何种卡盘品牌,RAPIDO 支撑爪都可以用螺栓牢固地安装在车床卡盘上,并且保持固定。不再需要为加工不同的轴而重新定位。只需将 RAPIDO 更换爪正确插入 RAPIDO 支撑爪。可以根据不同的定制夹持直径进行加工,然后插入到相应的支撑爪中,卡入到位即可:通过手动启动侧向压力螺栓,支撑爪和更换爪可以锁定或解锁。RAPIDO 更换爪通用且易于操作。

SCHUNK 可以根据客户要求在标准快换爪的基础上定制特殊产品,完全根据工件和夹持任务进行单独设计。在设置过程中,无需测量更换爪的正确位置,也无需使用扭矩扳手拧紧螺栓。如果移除支撑爪,可继续使用常规接口的卡爪。该系统与几乎所有市售车床卡盘兼容。

SCHUNK - RAPIDO Railmant 机床的调试以及大型工件的装夹过程符合人体工程学且安全可靠。

QUENTES 塑爪:一切尽在掌握

为了提高过程可靠性,RailMaint 选用了 RAPIDO 快换爪和 QUENTES 塑爪:这些夹持嵌块由玻璃纤维增强塑料 (GFRP) 制成,可实现约 0.3- 0.4 的高摩擦系数,确保全表面力传递,确保牢固、可靠地固定工件。GFRP 夹爪不会在工件表面形成夹持痕迹。我们需要尽全力避免在轴颈上留下印记、误差或痕迹。Holger Zocher 解释说:“过去,我们有时会遇到轴的旋转问题,这对于加工质量来说确实是个坏消息。QUENTES 塑爪经过特殊加工,适合相应的轴,可实现更高的扭矩传输。现在夹持牢固,轴也不会损坏。”

轮对的维修安排根据时间和里程来确定,在特定的翻新阶段以规定的间隔进行。所有加工数据都记录在案——如果发生事故或故障,可以追踪所有轮对数据和维护参数。Holger Zocher 解释说:“车轮和轴必须完全按照原始图纸进行修复,并且必须满足所有要求,例如粗糙度、圆度、半径和所有其他尺寸。” 生产经理证实:“这没有回旋余地,因为安全是重中之重。加工质量由工件夹持质量影响。RAPIDO 系统为我们提供了可衡量的优势。” 更短的设置时间、稳定的高加工质量、更高的生产率、更好的职业安全和更强的人体工程学——RailMaint 的成本效益比显而易见。