软件

我们为您提供不同的程序,其中包括用于计算有效荷载和循环时间的程序,以及用于参数化和运行的程序,还包括识别软件。

搜索

夹持技术

TRIBOS 应力锁紧式夹持技术/TRIBOS SVP-4 换刀装置的控制软件:分析软件

您可以在此处找到 SVP-4 换刀装置的最新版软件。日期:2012 年 10 月 31 日。请注意我们的免责声明*

抓取系统

TOOLBOX

TOOLBOX 软件可用于计算系统中单个线性模块和旋转模块的负载和周期。操作期间产生的所有参数都被相应地考虑在内,从而为您提供最高的计划安全性。工具经过改进后,现可用于计算您的模块化系统的所有可用新产品。日期:2009 年 8 月 3 日
KOMBIBOX

KOMBIBOX 软件工具快速简便地确定系统的哪些模块、转接板和定心部件可以相互结合,从而创建无机械加工的成套搬运系统。该软件基于 Excel,现还可与 Excel 2007 一起使用,除范围广泛的新集成功能(包括 ELS、GAP 和 PWG-plus)外,还包含针对雄克立柱装配系统的扩展。因此,该工具提供了在雄克产品系列内进行组合选项的全面概览。    在您选择好适当的组合后,软件会得出您将需要的装配附件,包括所有必要的标准件。软件还会计算出组合模块的位置坐标。注意:打开 Excel 文件需要至少 35 MB 可用内存。加载时间:最多 60 秒,取决于计算机的性能。软件实际使用过程中,不存在等待时间。由于文件包含宏,因此您可能需要停用针对 Excel 文件的病毒防护。此外,所有 ActiveX 控件都必须完全激活。如有疑问,请联系您的系统管理员。日期:2012 年 4 月
SSG 1.7.0.2 机械手计算程序——完整且稳定

SSG 1.7.0.2 计算出哪个机械手适合您的搬运任务。输入窗仅需几个步骤,即可完成设计所需所有参数。程序在相关点提供各类信息和 3D 视图,作为该直观过程的辅助。对于专家,可使用各种选项修改参数。日期:2007 年 8 月 17 日当前软件版本已包含修补程序 02。请注意我们的免责声明* 注意:根据您希望在上面安装软件的计算机的系统配置和授权结构不同,可能需要管理员才能使用软件的全部功能。请阅读我们的常见问题解答!下载机械手计算程序:
FPS 操作软件

FPS 多位置传感器是世界上首个具备远程维护能力的机械手传感器。您可以在世界上任何地方随时检查传感器的功能、状态和程序。正确操作 FPS 所需的软件和文档可在此处免费取得。请注意我们的免责声明*
MPC Configurator

电动轴系统的控制和编程软件。日期:2008 年 3 月 10 日请注意:MPC Configurator 仅适用于以下控制器类型:E 1100-MP E 1100-MP-HC E 1100-MT E 1100-MT-HC 请注意我们的免责声明*
LinMot TALK

控制和编程软件,用于模块化装配自动化的所有电轴总线控制器。日期:2009 年 1 月 13 日
旋转执行器计算程序正在开发中

要对设计进行计算,请拨打我们的技术热线 +49-7133-103-2696。
用于 PPU-P/DRL 的 PLC 功能模块

发行日期:2016.3.14 用于气动取放模块 PPU-P 和 DRL 的简化调试的 PLC 功能模块。该模块包含一个序列程序,但也可以适应客户特定的应用程序。如需了解所有其他信息,请参阅随附文档。该模块适用于以下产品类型:- PPU-P - DRL 注意:该模块适用于以下软件:- TwinCat System Control v2.11.0 (Build 2200) / TwinCat NC I v2.11.2241 (Build2241) - CoDeSys Version 2.11 / Service Pack 9 (Build Jul 13 2000)。- Siemens TIA‐Portal V13 - Siemens SIMATIC Manager Step 7 classic v5.5

综述

Adobe Acrobat 阅读器

要查看、导航和打印 PDF 文件,您需要 Adobe Acrobat 阅读器,该阅读器可以免费下载。
*免责声明

雄克公司公司对于因程序使用而造成的损失不承担责任。特别是对于因使用程序而间接或直接造成的人身伤害、财产损坏或经济损失不承担责任。在安装或操作过程中出现问题时,请联系我们的用户售后服务部:电话:+49-7133-103-2696。在程序完成之前,已采用最新技术水平对文件进行了病毒检查。雄克公司一直努力对软件进行改进,并修正错误。请定期检查您的设备是否为最新状态,并仅用最新版本进行计算。

机电一体化

用于机电一体化模块的软件

在以下部分,您会找到用于配置、操作雄克机电一体化模块并对其进行编程的各类软件工具和操作指南。请根据您的模块版本选择对应的工具。如有任何疑问,或需要帮助做出选择,雄克机电一体化客户服务中心的人员会乐意向您提供帮助:电话号码 +49-7133-103-2992。请注意我们的免责声明*
带协议和第 4 版电子装置的模块的软件和操作手册

带雄克运动协议 (SMP) 和第 5、6 版电子装置的模块的软件和操作手册

SCHUNK USB Treiberpaket für Windows 2000, XP, 7, 8, 10