La conception et la construction valables de composants de haute technologie pour la technique d'automatisation est l'une des compétences clés de SCHUNK. Plus le contenu de l'information est élevé au stade de la demande du client, plus il est possible de trouver rapidement et de manière ciblée le composant parfait pour l'application personnalisée concernée. Grâce à deux nouveaux services numériques professionnels, un assistant de dimensionnement et un outil de configuration pour les modules linéaires, les clients peuvent désormais sélectionner eux-mêmes ces composants de manière pratique, simple et fiable. Cela leur permet d'élargir leur propre expertise et de trouver plus rapidement la solution optimale.
Le portefeuille de SCHUNK offre plus de 500 variantes de modules linéaires. Pour trouver la bonne solution, l'expert en automatisation met à la disposition de ses clients un assistant de dimensionnement convivial basé sur des années d'expérience et une logique de conception éprouvée. Il peut être utilisé pour enregistrer tous les paramètres de performance pertinents pour un composant individuel d'une manière simple et standardisée. En outre, le support visuel renforce la sécurité. Sur la base de ces informations, le programme crée une recommandation techniquement valable de modules linéaires SCHUNK appropriés. En outre, l'assistant de dimensionnement fournit des informations importantes telles que la durée de vie spécifique à l'application du composant concerné et son degré d'utilisation. Lors de la sélection d'un module linéaire, les utilisateurs peuvent voir si le composant convient à une application spécifique sur une base individuelle ou s'il est possible d'étendre les applications.
Une fois que le module linéaire adéquat a été trouvé dans la bonne conception technique, il peut être spécifié à l'aide du configurateur SCHUNK. Toutes les pièces complémentaires non pertinentes pour la conception sont disponibles pour l'utilisateur dans un large éventail de variantes et d'options. Les configurations peuvent être facilement mises en cache, transférées et modifiées à plusieurs reprises. Parallèlement au processus de configuration, le programme génère un modèle CAO 3D du module linéaire. Cette inspection visuelle permet toujours à l'utilisateur d'avoir une vue d'ensemble de la configuration. En outre, le modèle peut être téléchargé dans plus de 60 formats et peut donc être intégré directement dans la planification ultérieure du système au cours du processus de conception.
Lors de la dernière étape, l'utilisateur peut consulter la fiche technique complète de son module linéaire individuel et demander le produit. Cependant, ils ont également la possibilité de bénéficier des conseils personnalisés des experts en vente et en automatisation de SCHUNK. Dans ce cas, la fiche technique constitue une base de discussion idéale. Les assistants pratiques sont disponibles dans le monde entier et en 13 langues.