arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnologia di automazione

Cambio utensile facile, in pochi secondi

Con il CMS, SCHUNK lancia un sistema di cambio manuale intuitivo per la rapida sostituzione dei componenti. Oltre al funzionamento semplice e comodo, il CMS convince anche per la sua ampia gamma di moduli opzionali e attuatori finali complementari.
SCHUNK – Cambio tool CMS Il sistema di cambio rapido manuale CMS può essere bloccato o sbloccato facilmente e comodamente senza l'uso di strumenti aggiuntivi.

Il nuovo sistema di cambio rapido manuale CMS di SCHUNK è l'aggiunta ottimale per attività flessibili nella produzione, nella tecnologia di manipolazione o nelle postazioni di assemblaggio. Consente sostituzioni rapide e affidabili nella parte anteriore del robot o anche su sistemi fissi, ad esempio per la costruzione di attrezzature. Il sistema ad azionamento manuale è costituito da una testa intercambiabile CMS-K e da un adattatore intercambiabile CMS-A e può gestire carichi utili fino a 58 kg. Può essere combinato in modo flessibile con i componenti di movimentazione o lavorazione dell'ampio portafoglio SCHUNK.

Il CMS è lo sviluppo del sistema di cambio SHS, un componente già consolidato del portafoglio SCHUNK, e può sostituirlo perfettamente grazie all'altezza identica e agli stessi schemi di avvitamento. Questa versione successiva offre ottimizzazioni decisive in termini di funzionamento, design, sicurezza di processo e possibilità di utilizzo.

SCHUNK – Movimentazione di pezzi EGU/CMS Per una movimentazione flessibile dei pezzi durante il caricamento della macchina: grazie al sistema di cambio CMS, i terminali appropriati vengono sostituiti senza difficoltà in base alle esigenze, come accade in questo caso per la pinza elettrica universale EGU.

Cambio rapido e affidabile

La collaudata tecnologia a leva rende il funzionamento del CMS estremamente semplice e comodo. La testa intercambiabile può essere bloccata a mano con l'adattatore intercambiabile senza l'uso di strumenti aggiuntivi. Una distribuzione d'aria innovativa, integrata tramite perni di tenuta con guarnizioni cilindriche, supportano il serraggio manuale: per questo processo è necessaria solo una forza minima. Inoltre, la leva è a forma di gomito che non nasconde nessuno dei numerosi collegamenti. Ciò significa che tutti i collegamenti possono ora essere utilizzati anche radialmente.

La maggiore sicurezza operativa è garantita da un perno di bloccaggio caricato a molla che fissa la leva manuale all'alloggiamento e impedisce l'apertura del sistema durante il funzionamento. Il sistema integrato di sensori di monitoraggio, che consente il monitoraggio induttivo dell'interblocco e della presenza dello stampo grazie a sensori opzionali, fornisce ulteriore sicurezza operativa e un vantaggio in termini di affidabilità del processo. Grazie al modello di flangia ISO, il CMS può essere montato su tutti i comuni tipi di robot senza la necessità di una piastra di adattamento aggiuntiva.

Ampia gamma di moduli opzionali e attuatori

Un'ampia varietà di attuatori come pinze o strumenti di lavorazione può essere fornita tramite distributori pneumatici integrati o un vuoto. Inoltre, l'approvvigionamento energetico è ora possibile anche tramite moduli elettrici, pneumatici e fluidi imbullonati, per consentire un risparmio in termini di spazio e peso. In alternativa, SCHUNK offre anche una variante CMS-B di base a prezzo inferiore, di identica costruzione, senza distributori pneumatici.

Il sistema di cambio rapido manuale CMS è disponibile in sei dimensioni, dalla 40 alla 125. Oltre a un'ampia gamma di opzioni di combinazione e applicazione, gli utenti beneficiano della profonda conoscenza delle applicazioni da parte del fornitore dell'automazione e della sua gamma completa di prodotti.