arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Sorprendentemente versatile

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

Il sistema a punto zero VERO-S NSE3 colpisce per la sua elevata forza staffante e l'elevata stabilità dimensionale del corpo del modulo. Ciò consente ai moduli di assorbire coppie di ribaltamento molto elevate e forze laterali
È possibile ampliare questo modulo attraverso una varietà di dotazioni diverse. La caratteristica più innovativa è una protezione conica azionata a molla che blocca automaticamente l'interfaccia per il cambio presente nel modulo non appena si solleva il perno di serraggio.

Incredibilmente completo

Posizionamento e serraggio in un'unica operazione - VERO-S va al cuore della razionalizzazione dei processi Il nuovo campione nell'ottimizzazione dei tempi di preparazione macchina assicura tempi ciclo della macchina più elevati nonché una produzione più razionale a partire da lotti di grandezza 1.

La nostra meraviglia di regolazione

NSE3 138

NSE3 138

Moduli di serraggio
ID 1313721
Scorte limitate
NSL3 150-V4-T

NSL3 150-V4-T

Piastre di serraggio
ID 1375448
Tempo di consegna su richiesta
NSL3 turn 570-5

NSL3 turn 570-5

Piastre di serraggio
ID 1323584
Tempo di consegna su richiesta
MES3 120-1

MES3 120-1

Estensioni standard per modulo
ID 1337140
Disponibile in magazzino

Inaspettatamente economico

ROTA THW3

ROTA THW3

Autocentrante a cambio rapido completamente a tenuta stagna

Il ROTA THW3 assicura forze di serraggio costanti, costi di manutenzione minimi e alta efficienza energetica, tutto questo in un autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti. Un sistema di tenuta brevettato posizionato sulle ganasce di spinta e sul meccanismo di rilascio impedisce la fuoriuscita del grasso lubrificante e la perdita graduale della forza di serraggio. Inoltre la guarnizione previene la penetrazione di trucioli fini o sporco all'interno del corpo del mandrino.

Manutenzione costantemente ridotta

Se si desidera produrre parti tornite in modo più efficace, sono necessari dispositivi di serraggio a bassa manutenzione e irreversibili che possono essere rapidamente e facilmente convertiti e, se necessario, adatti anche al carico automatizzato. L'autocentrante a cambio rapido ROTA THW3 SCHUNK con sistema di tenuta brevettato del meccanismo a mandrino è stato progettato tenendo conto di questi aspetti.

Sorprendentemente versatile

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

Autocentrante manuale flessibile a 4 griffe

Con il ROTA-M flex 2+2, SCHUNK unisce i vantaggi e le funzioni dei mandrini a 2, 3 e 4 ganasce con quelli delle morse a vite nelle fresatrici o nei tornio. Con l'autocentrante manuale, è possibile serrare pezzi rotondi, cubici e geometricamente ingombranti. Una guarnizione speciale impedisce ai trucioli e al refrigerante di penetrare nel mandrino.

Mandrino a 4 griffe con compensazione centrale

ROTA-M flex 2+2

L'effetto WOW in pratica

Autocentrante a cambio rapido con guarnizione brevettata

È un dilemma che chi produce piccole e medie serie su mandrini a 3 griffe conoscerà bene. I brevi tempi di preparazione macchina di questi mandrini a cambio rapido sono accattivanti; tuttavia, spesso dopo poche ore devono essere lubrificati e puliti a fondo ogni due settimane. D'altro lato, i mandrini sigillati promettono intervalli di manutenzione più lunghi, ma richiedono molto più tempo per ogni singolo processo di configurazione. Una visita all'utente pilota mbb Metallbearbeitung Becker GmbH di Biedenkopf mostra dove è insito il potenziale e perché il mandrino sta fornendo nuovo slancio per le applicazioni di tornitura.

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH, Biedenkopf, Germania

Forma: non più un fattore

Il mandrino autocentrante ROTA-M flex 2+2 di SCHUNK eleva la flessibilità nella lavorazione dei pezzi a un nuovo livello. Il fornitore di servizi Josef Schumacher ha equipaggiato il suo centro di tornitura/fresatura con questo nuovo autocentrante manuale con compensazione centrale, che ora è perfettamente equipaggiato per tutte le geometrie dei pezzi. "La loro qualità è del tutto convincente e il loro servizio non è secondo a nessuno. Avevamo bisogno di un mandrino autocentrante versatile in modo da poter reagire in modo rapido e diretto, e non c'è niente di meglio che SCHUNK."

Christian Hutlies, amministratore delegato di Josef Schumacher GmbH a Brühl nei pressi di Colonia (Germania)

La standardizzazione della tecnologia di bloccaggio utensili e attrezzature consente un'elevata produttività a 5 assi nella produzione di utensili

Dalla riorganizzazione dei processi interni, l'azienda produttrice di utensili Eberhardt GmbH & Co. KG di Cleebronn è in grado di operare in modo più rapido, flessibile ed efficiente. Allo stesso tempo, la produzione è aumentata notevolmente. Una colonna portante del concept era una standardizzazione completa della sua tecnologia di bloccaggio utensili e attrezzature. Ciò significa che un centro di fresatura/tornitura a 5 assi con magazzino pallet può sfruttare appieno il suo potenziale e, secondo il direttore di produzione Marco Joch, "letteralmente erodere i componenti".

Marco Joch, direttore di produzione di Eberhardt GmbH & Co. KG a Cleebronn (Germania)