L’aumento della varianza, la diminuzione delle dimensioni dei lotti, la fluttuazione della domanda e la crescita della pressione competitiva globale si aggiungono ad aspetti quali la carenza di competenze dovuta al cambiamento demografico, ma anche la continua ottimizzazione dei processi con l’aiuto delle tecnologie attuali sono solo alcuni dei motivi per cui gli imprenditori devono rivolgere sempre di più l'attenzione al carico e allo scarico automatizzati delle macchine utensili. SCHUNK è il partner giusto per aumentare la produttività della tua macchina utensile. Con il nostro ampio portafoglio di prodotti e la nostra profonda conoscenza dei processi, offriamo diversi metodi per automatizzare la tua macchina utensile. Esistono sei tipi di automazione tra cui scegliere, in base al pezzo da lavorare, alle dimensioni del lotto, al processo produttivo e alla macchina.
Fin dall'inizio, ti supportiamo e ti guidiamo attraverso le diverse opzioni per trovare la soluzione migliore per le tue esigenze. Quali sono le opzioni disponibili? Quale soluzione si adatta al tuo processo produttivo? E quali sono i vantaggi di ciascun approccio? Insieme troveremo il tipo di automazione più adatto al tuo processo.
L'automazione snella descrive un metodo flessibile ed economico per il caricamento automatizzato della macchina utilizzando in modo intelligente le funzioni già disponibili della macchina utensile. Il vassoio dei pezzi grezzi e finiti è posizionato all'interno dell'area di percorso della macchina. Tramite una pinza con interfaccia mandrino, è quindi possibile procedere alla movimentazione dei pezzi all'interno dell'area di lavoro della macchina. Una piastra di serraggio facilita il cambio manuale dei pezzi grezzi e finiti, nonché dei dispositivi di serraggio.
Nel campo dell'automazione delle morse, morse appositamente progettate per queste applicazioni vengono immagazzinate in un magazzino di stoccaggio tramite perni. Il carico e lo scarico o il nuovo serraggio per la lavorazione della sesta faccia possono avvenire sia all'esterno che all'interno del magazzino di stoccaggio. Un robot posiziona le morse su una stazione di serraggio appositamente progettata nella macchina utensile, utilizzando un modulo di presa con dita speciali. Dopo la lavorazione, la morsa e il pezzo vengono rimossi dalla macchina e riposti nel magazzino.
Nell'automazione dei pezzi, i pezzi grezzi vengono prelevati da un magazzino esterno e caricati nel dispositivo di serraggio della macchina utensile con l'ausilio di un dispositivo di movimentazione. Dopo la lavorazione il pezzo finito e semilavorato può essere rimosso dal dispositivo di serraggio e immagazzinato nel magazzino.
Nell'automazione dei pallet i pezzi vengono posizionati nel dispositivo di serraggio all'esterno della macchina, che si trova su un pallet e il pallet completo (inclusi dispositivo di serraggio e pezzo serrato) viene quindi caricato nella piastra di serraggio della macchina utensile. Dopo la lavorazione il pallet completo con il pezzo viene rimosso dalla macchina. I pezzi vengono caricati e scaricati dal dispositivo di bloccaggio esterno alla macchina, operazione che può essere eseguita manualmente o automaticamente.
L'R-C2 è un esempio di soluzione di automazione che combina le caratteristiche dell'automazione del carico diretto dei pezzi e dei pallet. Il pezzo da lavorare presente nel magazzino viene afferrato e bloccato con l'R-C2, come fosse una pinza. La morsa automatica R-C2 con il pezzo serrato viene poi posizionata dal robot direttamente nel modulo a punto zero della macchina, come se fosse un pallet. Dopo la lavorazione, l'R-C2 con il pezzo serrato viene rimosso dalla macchina. Ora il pezzo può essere nuovamente allestito, serrato e caricato per la lavorazione del secondo lato. Dopo la produzione, l'R-C2 con il pezzo viene nuovamente rimosso e viene individuato il pezzo finito.
I sistemi di produzione flessibili (flexible manufacturing systems) sono sistemi multimacchina per la lavorazione di pezzi. Le singole macchine utensili sono collegate tra loro tramite un sistema di trasporto e stoccaggio collegato per consentire un flusso di materiale automatizzato. Oltre alle macchine utensili vi sono corrispondenti stazioni di trasferimento, dove vengono preparati i pezzi grezzi, caricati e scaricati i dispositivi di serraggio e depositati i pezzi finiti.
Noi di SCHUNK siamo specializzati nella tecnologia di presa, nella tecnologia di automazione e nella tecnologia di pezzi e portautensili. Componenti sofisticati e di alta qualità utilizzati nel tuo ambiente di macchine utensili. Grazie a questa esperienza, sappiamo cosa è importante quando si tratta di carico macchina automatizzato. Indipendentemente dai tipi di robot e dalle macchine utensili, possiamo offrirti una consulenza imparziale e selezionare insieme il tipo di automazione più adatto alla tua applicazione. Se non riuscirai a realizzare la progettazione e la messa in funzione in autonomia, potrai rivolgerti a un integratore di sistemi o a un produttore di macchine.
Contatta subito il tuo referente SCHUNK.