arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Tecnologia di presa dubna 2023

Il numero 1 della manipolazione intelligente

Con il suo 2D Graping kit, SCHUNK si aggiudic il primo posto nella categoria "Robotica" del concorso "Prodotto dell'anno 2023" promosso dalla rivista tedesca specializzata Computer & Automation. L'innovativa soluzione per lamovimentazione di singoli oggetti disposti in modo casuale su un piano convince grazie al suo elevato valore di utilità per l'uso pratico. Il suo fulcro è il software SCHUNK AI.
Prodotto dell'anno Intelligente, innovativo, di tendenza e con una elevatissima utilità per gli utenti: il kit 2D Grasping ha convinto i lettori e ha ricevuto il premio "Prodotto dell'anno" nella categoria robotica.

Grazie al suo 2D Grasping kit SCHUNK, lo specialista dell'automazione, si aggiudica il primo posto nel concorso "Prodotto dell'anno 2023" promosso dalla rivista tedesca specializzata Computer & Automation. L'innovativa soluzione per la manipolazione di singoli oggetti disposti casualmente su un piano ha convinto i lettori della categoria robotica. Il kit combina il riconoscimento intelligente degli oggetti e la presa flessibile con una manipolazione intuitiva e può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche del cliente. Il cuore di questo sistema intelligente è il software basato su intelligenza artificiale sviluppato internamente e preinstallato sul PC industriale (SVC) di SCHUNK. Questo pacchetto completamente coordinato di hardware, software e servizi proviene da un'unica fonte e può essere utilizzato per tutti i robot.

La presa di singole parti disposte in modo casuale su un nastro, un vassoio o un tavolo di alimentazione è una procedura comune in innumerevoli processi di produzione. In molti settori, diverse parti vengono separate, ulteriormente lavorate o alimentate in una macchina. Questa operazione può essere condotta manualmente o automaticamente: la manipolazione automatizzata viene eseguita utilizzando robot, pinze e sistemi di visione. Tuttavia, il processo è impegnativo e richiede grande esperienza nel campo dell'elaborazione delle immagini, dell'illuminazione e della tecnologia di processo. Con il 2D Grasping kit è ora disponibile una soluzione completa che facilita incredibilmente la manipolazione automatizzata degli oggetti. Gli utenti possono integrare senza difficoltà il sistema plug-and-play basato sulla visione e implementare immediatamente l'automazione. Questo aiuta le aziende che si trovano ancora nelle fasi iniziali dell'automazione dei propri processi produttivi. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di programmazione o elaborazione delle immagini. Gli utenti possono trarre vantaggio dalla facilità di integrazione e dalla totale compatibilità di tutti i componenti. Il sistema consente di ottenere maggiore efficienza, produttività e affidabilità di processo, semplificando notevolmente la manipolazione dei pezzi.