arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnica di serraggio pezzo novembre 2023

Cambio rapido delle ganasce manuale o completamente automatizzato, completamente senza utensili

Una spinta per l'automazione da SCHUNK: con i blocchi della forza di serraggio TANDEM BWA è possibile il serraggio completamente automatico di diversi pezzi in lotti di piccole dimensioni. I morsetti della generazione di blocchi di serraggio più recente possono essere sostituiti in modo flessibile con il robot. Questo comporta un'enorme riduzione dei tempi di preparazione macchina, in particolare per applicazioni multiple e cubi.
Sistema di sostituzione rapida delle griffe TANDEM3 di SCHUNK Con il nuovo blocco della forza di serraggio TANDEM BWA, i robot possono cambiare automaticamente i morsetti dei blocchi della forza di serraggio.

In molti Paesi industrializzati il mercato del lavoro non riesce più a soddisfare la domanda di lavoratori qualificati. Molte settori si trovano inoltre ad affrontare pressioni competitive che richiedono operazioni di fabbricazione più produttive. Entrambe le tendenze fanno sì che i processi automatizzati diventino sempre più importanti e le aziende prima o poi dovranno aprirsi a essi. Lo specialista delle applicazioni SCHUNK ha sviluppato un modulo adatto per espandere le possibilità dei processi di lavorazione autonomi. Con il nuovo sistema di cambio rapido delle ganasce BWA, i morsetti dei blocchi della forza di serraggio TANDEM possono ora essere cambiati manualmente o in modo completamente automatico tramite un robot. In futuro il sistema sarà disponibile di serie per i blocchi della forza di serraggio pneumatici e idraulici a 2 e 3 griffe nelle grandezze 100, 140, 160 e 250.

Tempi di risposta brevi per la modifica delle dimensioni dei lotti

Le ganasce a cambio rapido incluse nei dispositivi di serraggio possono essere cambiate automaticamente in pochi secondi senza l'utilizzo di alcun utensile. In qualità di fornitore esperto di una gamma completa, SCHUNK offre a tal fine anche la pinza pneumatica a griffe parallele PGN-plus-P adatta per il posizionamento automatizzato. Le griffe della pinza sono dotate di speciali pezzi di fissaggio caricati a molla. Ciò consente alle ganasce superiori di essere automaticamente sbloccate, sollevate e reinserite in un raccordo positivo. L'applicazione può quindi essere adattata in qualsiasi momento con flessibilità a nuovi compiti di serraggio. Il sistema di cambio rapido delle ganasce TANDEM consente un cambio manuale cinque volte più rapido rispetto ai tradizionali cambi delle ganasce.

Sistema di sostituzione rapida delle griffe TANDEM3 di SCHUNK Le ganasce a cambio rapido incluse nei dispositivi di serraggio possono essere cambiate automaticamente in pochi secondi senza l'utilizzo di alcun utensile.

Interrogazione integrata di default

In termini di automazione, le opzioni di monitoraggio integrate di serie nei dispositivi di bloccaggio sono particolarmente compatibili con il futuro. Oltre al monitoraggio brevettato della pressione dinamica per le posizioni base delle ganasce "aperte" e "chiuse", è già integrato il monitoraggio del trasferimento dell'aria compressa alla ganascia del mandrino. In questo modo è possibile implementare un controllo del contatto del pezzo o una pulizia delle superfici di serraggio da parte del cliente.
Tutti i blocchi della forza di serraggio TANDEM hanno una cosa in comune: offrono forze di serraggio costantemente elevate con un design compatto e un'accessibilità ottimale nella lavorazione su 5 lati, anche negli spazi più ristretti. Maggiore competitività in tutti i settori grazie alla massima flessibilità e ai tempi di risposta brevi. Oltre al blocco della forza di serraggio e ai morsetti, anche i componenti di manipolazione del robot sono essenziali per una sequenza di processo automatizzata. Con il suo ampio portafoglio perfettamente coordinato di tecnologia di presa, di bloccaggio utensili e bloccaggio pezzo e componenti di automazione, SCHUNK offre soluzioni applicative da un'unica fonte.

Scarica comunicati stampa

Informazioni per la stampa 2 MB ZIP Scarica