arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia di automazione February 2024

Facile sostituzione delle dita della pinza durante il processo in corso

Con il nuovo sistema di cambio rapido delle ganasce BSWS-R, SCHUNK consente il cambio automatico delle griffe durante un processo in corso. Il sistema progettato in modo intelligente è composto da pochi componenti ed è compatibile con tutte le pinze con schema di collegamento a vite PGN-plus-P. Il BSWS-R rappresenta il prossimo stadio evolutivo della serie BSWS di SCHUNK.

Immagine dell'applicazione – BSWS-R Il sistema di cambio rapido delle dita di presa automatico BSWS-R consente il cambio rapido e automatico delle griffe della pinza, ed è estremamente semplice.

In molti settori industriali, la produzione si sta orientando sempre di più verso un elevato mix e un basso volume di produzione Per le aziende sta diventando un grande vantaggio poter produrre un'ampia gamma di varianti, anche nei lotti più piccoli, senza dover effettuare operazioni di cambi o attrezzaggi manuali. Questa flessibilità è ora resa possibile dal sistema di cambio rapido delle dita di presa delle pinze BSWS-R. BSWS-R rappresenta lo stadio evolutivo più alto della serie BSWS con il quale i robot possono cambiare automaticamente le dita della pinza durante il processo in corso, in meno di tre secondi!

Progettazione semplice, applicazione semplice, più libertà

Finora le modifiche automatizzate sono state possibili esclusivamente sostituendo l'intera pinza. Ora, il BSWS-R può svolgere questa attività con un minimo di componenti. L'unico pezzo necessario per ogni griffa della pinza è una base del sistema di cambio rapido delle dita, due perni adattatori e una stazione di deposito. La base è avvitata al dito della pinza per un pezzo specifico e i perni adattatori sono fissati alla griffa base della pinza. Quando la base si sposta nella stazione di deposito, il perno di serraggio viene azionato e il meccanismo di adattamento della forma viene sbloccato. Il robot si muove verso l'alto fuori dal sistema di cambio rapido delle dita. Le dita e la base rimangono nella stazione di deposito. Non è richiesto alcun lavoro aggiuntivo poiché il robot esegue la modifica in modo indipendente. Il nuovo design del sistema elimina la necessità di forare attraverso la griffa. Sono necessari solo fori filettati. Ciò offre agli utenti ancora più libertà nella progettazione delle proprie griffe.

Sicurezza del processo grazie alle opzioni di monitoraggio

Il BSWS-R è disponibile in nove dimensioni. Nelle versioni più piccole fino alla taglia 100, le stazioni di supporto sono progettate con cuscinetti in elastomero. Ciò le rende ideali per l’utilizzo con i cobot. Per una sicurezza di processo ancora maggiore, è disponibile un sensore induttivo di prossimità opzionale per verificare se la griffa si trovi nella stazione di deposito. La base è inoltre predisposta per l'installazione di un chip di riconoscimento RFID per la codifica delle dita. Oltre al nuovo BSWS-R, rimarranno disponibili i due sistemi di cambio manuale della serie. Con il collaudato BSWS l'operatore cambia le dita utilizzando una chiave a brugola, con il BSWS-M ciò avviene premendo un pulsante.

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download