arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnica di serraggio pezzo novembre 2023

Posizionamento nella pallettizzazione a elevate prestazioni in pochi secondi

Piatto, più stabile e più performante: SCHUNK ha ulteriormente sviluppato il suo modulo per la pallettizzazione VERO-S NSA plus appositamente per il caricamento automatizzato di macchine utensili e lo ha aggiornato alla sua nuova generazione NSA3. Il modulo di serraggio in acciaio inossidabile fa parte del più ampio sistema modulare VERO-S SCHUNK per un serraggio efficiente dei pezzi. L'installazione dell'NSA3 è compatibile al 100% con il modello precedente.
Immagine del prodotto – VERO-S NSA3 Il modulo di pallettizzazione VERO-S NSA3 è il successore compatibile al 100% del collaudato VERO-S NSA plus. Gli utenti possono semplicemente continuare a utilizzare i programmi e i pallet di serraggio esistenti.

Quando si tratta di interazione tra macchina utensile e caricamento a robot, il modulo di pallettizzazione pneumatico di SCHUNK è diventato uno strumento indispensabile. Può essere utilizzato per fissare i pallet sulla tavola della macchina in pochi secondi con la massima precisione. La ridotta altezza complessiva dei moduli consente il massimo utilizzo dello spazio di lavoro. Una funzione integrata di sollevamento dei pallet facilita il cambio sicuro tramite un robot, in particolare con pallet pesanti.

In quest'ultima generazione, l'esperto di applicazioni SCHUNK ha ora ottimizzato il modulo robusto ed esente da manutenzione, soprattutto per quanto riguarda la produzione senza operatore. L'altezza del nuovo e più compatto NSA3 è stata ulteriormente ridotta. La particolare forma del modulo impedisce la formazione di trucioli o l'accumulo di lubrorefrigerante. Inoltre, è stata migliorata la funzione di pulizia integrata. Oltre alla superficie di contatto piatta, ora una funzione di scarico ancora più potente mantiene il cono corto e i cursori privi di trucioli. Questo e l'ulteriore monitoraggio delle superfici di contatto piatte mediante pressione dinamica consentono un funzionamento regolare 24 ore su 24.

Robusto e dimensionalmente stabile

I moduli vengono bloccati dalla forza di richiamo senza un'alimentazione di energia esterna, sono ad accoppiamento geometrico e autobloccanti, di modo che l'intera forza staffante venga mantenuta anche in caso di perdita di pressione. La forza è di 3.000 N e può essere aumentata fino a ben 10.000 N quando la funzione turbo è attivata. La migliore stabilità dimensionale del corpo del modulo garantisce che momenti di ribaltamento e forze di taglio più elevati possano essere assorbiti in modo affidabile. I pallet di serraggio possono essere posizionati sui moduli NSA3 in pochi secondi con una precisione di ripetibilità < 0,005 mm. Il risultato è garantito da un centraggio a cono corto di alta precisione. A seconda dell'applicazione, i moduli possono essere combinati in qualsiasi quantità.

Interrogazione integrata di default

Tutte le attività di interrogazione come "Modulo aperto" o "Modulo chiuso" sono integrate nell'NSA3 per impostazione predefinita, per un processo di cambio pallet affidabile. Gli anelli di serraggio poggiano su quattro superfici piane sul diametro esterno, controllate da un'interrogazione della pressione dinamica. Grazie alla chiusura ermetica e alla struttura in acciaio inossidabile, il modulo non richiede manutenzione per tutta la sua durata utile.

I moduli di serraggio a punto zero VERO-S costituiscono la base del sistema modulare completo della tecnologia di serraggio SCHUNK per il caricamento automatizzato delle macchine. In combinazione con i dispositivi di serraggio e i moduli robot è possibile realizzare in modo flessibile un'ampia gamma di opzioni di serraggio con tempi brevi di preparazione della macchina.

Scarica comunicati stampa

Informazioni per la stampa 1 MB ZIP Scarica