Titan Gilroy와 SCHUNK는 많은 공통점을 가지고 있습니다. 모두 신기술에 대한 강한 열정을 가지고 있으며, 젊고 재능 있는 인재를 격려하는 데 열정적으로 헌신하며, 지식을 개방적으로 공유합니다. 이러한 가치는 CNC 주식회사 TITANS의 CEO이자 창립자인 Titan Gilroy가 정기적으로 게시하는 기사에도 반영되어 있습니다. YouTube 구독자 약 90만 명, LinkedIn 구독자 15만 명, Instagram 팔로워 50만 명을 보유한 그는 CNC 가공 분야에 영감을 불어넣고 있습니다. 그의 영상은 복잡한 제조 기술을 보여주며, 특히 젊은이들에게 영감을 줍니다.
SCHUNK의 최고운영책임자(COO) 겸 최고전략책임자(CSO)인 Johannes Ketterer는 Titan Gilroy를 최첨단 제조 시설로 안내하고 SCHUNK가 자체 제조 시설에서 자동화된 부품 적재 및 가공을 어떻게 추진하고 있는지 보여주었습니다. 그는 다음과 같이 설명했습니다. "우리는 툴홀딩과 워크홀딩, 그리핑 기술 및 자동화 기술에서 고정밀 구성 요소로 기계와 시스템 - 필요한 모든 것을 장착합니다. 우리는 SCHUNK 제품을 사용하여 여기에서 SCHUNK 제품을 생산합니다."
Titan Gilroy는 자동화의 중요성을 잘 알고 있습니다. 숙련된 근로자의 부족과 최상의 품질을 더욱 빠르고 비용 효율적으로 지속적으로 제공해야 하는 압박에 비추어 볼 때, 새롭고 더 빠른 제조 공정이 필요합니다. 생산성이 높은 기계만으로는 충분하지 않습니다. 완전 자동화된 시스템 로딩 및 언로딩과 정밀한 부품 취급을 결합해야만 새로운 수준의 생산성을 달성할 수 있습니다. SCHUNK는 필요한 부품 제공 뿐만 아니라, 이를 모든 제조 공정에 최적으로 통합하는 데 필요한 응용 노하우도 제공합니다.
SCHUNK에서 자동화는 생산성 향상뿐만 아니라 인체공학적이고 안전하며 매력적인 작업 환경을 조성하는 것을 의미합니다. 특히 Titan Gilroy의 타겟 그룹인 Z세대는 건강과 책임감을 아주 중요하게 여깁니다. 건강한 생산이라는 아이디어, 즉 '건강한 공장'은 그의 팔로워들의 가치와 정확히 일치합니다.
Titan Gilroy는 학생, 학생, 전문가에게 CAD, CAM, CNC, 연삭, 적층 제조 및 측정 기술에 대한 지식에 무료로 접근할 수 있는 그의 e러닝 플랫폼 'TITANS of CNC Academy'를 통해 영감을 제공합니다. 영상을 활용한 혁신적인 커리큘럼은 연령이나 기술적 배경에 관계없이 누구나 이용할 수 있으며, 제조 기술의 최신 동향을 가르칩니다.
이러한 헌신은 특히 SCHUNK와 같은 산업 파트너와의 협력을 통해 가능해졌으며, Titan Gilroy는 이들로부터 최신 기술 동향과 개발에 대한 정보를 정기적으로 얻고 있습니다. 기술 선구자인 SCHUNK는 TITANS of CNC와 같은 전문가 플랫폼과 공개 교류를 유지하고 있으며, 현대 제조 세계의 도전에 대처할 차세대 전문가를 양성하기 위해 자체적으로 재능 있는 직원의 교육과 승진에 투자하고 있습니다.
SCHUNK는 2024년 9월 AMB에서 로봇 지원 기계 로딩을 위한 다양한 자동화 옵션과 자동화 제조를 위한 수많은 혁신 기술을 선보일 예정입니다. 홀 1, 부스 1G30을 방문하세요.
비디오를 보려면 여기를 클릭하세요. SCHUNK: CNC 가공의 힘을 발산