arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Immagine dell'applicazione – SAL 1300

SAL-1300 con l'esclusiva tecnologia speedLAS®

Rapido. Preciso Indipendente.

La macchina compatta autonoma con tecnologia speedLAS® consente una lavorazione laser ad alta velocità e precisione, grazie all’innovativa combinazione tra la tecnologia dell’asse lineare SCHUNK e il controllo dello scanner laser. Il laser riduce i tempi di processo e garantisce allo stesso tempo una qualità di taglio ottimale. L’impiego della sorgente laser più adatta in ogni caso, unito alla possibilità di combinare la lavorazione laser con la tecnologia di fresatura su un’unica macchina, garantisce un elevato grado di flessibilità.

Download della brochure

Che cos'è speedLAS®?

Nella tecnologia speedLAS® il laser viene controllato da uno scanner speciale in modo che i suoi movimenti si sovrappongano a quelli degli assi. Questo metodo innovativo garantisce che il laser sia sempre allineato con l'angolazione ottimale rispetto al pezzo in lavorazione, ottenendo tagli precisi e dritti. L’utilizzo di questa tecnologia offre una qualità di taglio esteticamente impeccabile e consente una velocità di lavorazione fino all’80% superiore rispetto alle precedenti applicazioni laser. Inoltre, l'apporto energetico nella zona del bordo viene ottimizzato, il che aumenta ulteriormente l'efficienza e la qualità del processo di taglio.

I vantaggi per voi:

Nessun contatto meccanico con il componente

  • Niente polvere
  • Nessun danno meccanico
  • Meno stress
  • Vita utile dei componenti più lunga

Spazio di taglio minimo di 0,3 mm

  • Miniaturizzazione dei componenti
  • Alta densità di imballaggio
  • Posizionamento dei componenti fino all'area del bordo
  • Flessibilità nel layout

3 livelli di qualità

  • Più lento ma con un'eccellente qualità del taglio
  • Un mix di velocità e qualità del taglio
  • Estremamente veloce ma con segni di fuliggine sulla superficie di separazione.

Immagine dell'applicazione – SAL 1300