arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
회사 maio 2025

모든 자동화 프로세스에서 최대 생산성과 유연성

SCHUNK는 automatica 2025에서 표준화된 부품과 턴키 솔루션부터 맞춤형 엔지니어링까지 지능형 자동화를 위한 포괄적인 포트폴리오를 선보일 예정입니다. 산업 생산에서는 생산성과 유연성을 극대화하는 데 중점을 둘 것입니다. 주요 국제 무역은 2025년 6월 24일부터 27일까지 뮌헨에서 "통찰력"이라는 모토로 개최됩니다. 충동. 혁신입니다."
SCHUNK EGU 그리퍼 SCHUNK는 고객 요구 사항에 중점을 두고 지속적으로 자체 제품군을 개발하고 있습니다. 이를 통해 배터리 셀 취급 사례에서 볼 수 있듯이 다양한 산업에 맞는 맞춤형 애플리케이션이 탄생합니다.

효율성, 품질, 지속 가능성에 대한 요구가 증가함에 따라 기업은 생산에서 미래 지향적인 솔루션을 찾아야 합니다. 올해의 automatica는 지능형 자동화와 로봇공학이 미래를 어떻게 변경시키고 있는가라는 질문에 초점을 맞춥니다. SCHUNK가 무역 박람회에 참여하는 이유가 바로 여기에 있습니다. SCHUNK는 광범위하고 지능적으로 네트워크화된 포트폴리오를 통해 신뢰할 수 있는 파트너로서 고객을 지원합니다. SCHUNK는 명확한 기술 전략을 바탕으로 현재와 미래에 모든 수준과 모든 생산 환경에서 유연하고 지속 가능한 자동화를 실현한다는 목표를 추구하고 있습니다.

SCHUNK의 COO/CSO인 Johannes Ketterer는 "고객의 요구 사항과 프로세스를 심층적으로 이해함으로써 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다."라고 강조했습니다. "표준 구성품부터 맞춤형 특수 솔루션과 완성된 애플리케이션까지, 우리는 고객이 필요로 하는 것을 정확히 제공합니다." 이는 SCHUNK가 automatica 2025에서 선보이는 솔루션의 특징이기도 합니다.

Johannes Ketterer, COO/CSO, SCHUNK SE & Co. KG "고객의 요구 사항과 프로세스를 심층적으로 이해함으로써 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다. 표준 구성품부터 맞춤형 특수 솔루션과 완제품까지, SCHUNK는 고객이 필요로 하는 모든 것을 정확히 제공합니다."

로봇 응용 분야의 다양성

SCHUNK는 미래를 내다보며 로봇 구성품의 다양한 제품군을 지속적으로 개발하고 있습니다. 완벽하게 조율된 제품을 통해 회사는 자동화의 핵심 과제를 해결하고 보다 효율적이고 유연하며 생산적인 프로세스를 구현합니다. 이에 대한 적절한 예가 모듈형 AGM 보정 유닛입니다. 이 장치는 프로세스 신뢰성을 최적화하고 로봇과 작업물을 마모로부터 보호하는 다재다능한 솔루션 중 하나입니다. 이는 몇 그램에서 400킬로그램까지 모든 방향의 부정확성을 보정합니다.

생산성 향상을 위한 3가지 단계

회사가 자동화를 막 시작했든, 이미 맞춤형 솔루션을 찾고 있든, SCHUNK는 모든 요구 사항에 맞는 적절한 지원을 제공합니다. 자동화 전문가는 3단계 접근 방식을 통해 요구 사항 분석 및 검증(자체 SCHUNK CoLabs 포함)부터 설치 및 시운전까지 전체 프로세스에 걸쳐 고객을 지원합니다. SCHUNK는 표준 부품 및 조립품부터 포괄적인 완벽한 솔루션까지 구현을 지원합니다. 목표는 생산성을 지속 가능하게 높이고 자동화를 쉽게 이용할 수 있도록 하는 것입니다.

Obsah bude brzy k dispozici 모듈형 시스템의 턴키 솔루션을 사용하면 레이저 마킹, 분류 및 분리와 같은 간단한 프로세스 단계를 안정적으로 구현할 수 있습니다.

모든 부문에 걸쳐 최적화된 엔지니어링

더욱 복잡한 요구 사항에 대해서는 SCHUNK가 입증된 엔지니어링 전문 지식을 적용하여 고객과 긴밀히 협력하여 표준 포트폴리오를 넘어서 다양한 산업에 맞는 맞춤형 구성품 솔루션을 개발합니다. 이에 대한 한 가지 예는 제약 및 식품 산업에 사용하기 위해 개발된 무균 교환기입니다. 이 제품은 공압, 전기 및 기계적 피드 스루를 제공하며, 위생적인 설계와 내구성 있는 표면이 특징이며 GMP A등급 요구 사항을 충족합니다. 또한 통합 센서가 장착되어 있어 잠금을 위해 추가 에너지가 필요하지 않습니다.

전기 이동성 분야에서 SCHUNK는 배터리 셀 취급을 위한 맞춤형 자동화 솔루션을 개발합니다. 배터리 팩을 조립할 때 셀을 취급하는 것부터 차량에 최종 장착하는 것까지 모든 과정을 담당합니다. 예를 들어, RCG 원형 셀 그리퍼는 개별 배터리 셀과 완전한 셀 클러스터의 정밀한 조립을 위해 46mm 원형 셀을 다루도록 특별히 설계되었습니다.

SCHUNK 엔지니어링 제품군은 계획 및 시뮬레이션을 위한 디지털 트윈과 같은 디지털 도구로 보완됩니다. 이를 통해 고객은 자동화 작업을 가상으로 계획, 시뮬레이션하고 최적화할 수 있습니다. NVIDIA와 같은 기술 회사와의 파트너십은 복잡한 자동화 프로젝트에 대한 시뮬레이션과 프로젝트 계획을 지원합니다.

인간형 로봇 분야의 강력한 파트너

특히, 산업용 로봇과 협동로봇은 생산 공정의 미래 지향적 자동화에 필수적입니다. SCHUNK는 이러한 로봇 시스템뿐만 아니라 차세대 로봇 시스템, 휴머노이드 로봇에도 적합한 개방형 디지털 모듈을 갖춘 암 끝단 구성품을 제공합니다. 예를 들어, 인간형 SVH 5핑거 그립 핸드는 오픈 소스 소프트웨어와 디지털 트윈으로 제공됩니다. 수십 년 간 유연한 그립 기술 분야에서 쌓아온 전문성과 산업계, 스타트업, 연구 기관과의 강력한 파트너십을 바탕으로, 우리는 그립 핸드를 사용하여 과학적 환경을 넘어 새로운 응용 분야를 개척하고 있습니다. SCHUNK 스탠드에서 NEURA Robotics와 협력하여 인상적인 실시간 시연을 통해 이것이 실제로 어떤 모습일지 보여줄 것입니다.

SCHUNK의 CTO인 Timo Gessmann은 6월 24일 오전 11시 30분에 열리는 automatica 포럼에서 "인간형 로봇: 차세대 로봇공학?" 패널 토론의 일환으로 이 주제에 대해 더 자세히 논의할 예정입니다.

SCHUNK 이사회 회장인 Henrik A. Schunk는 6월 24일 정오에 열리는 "제조업 X: 산업에 주권적 데이터 공간이 필요한 이유" 패널 토론에서 디지털화 및 자동화에서 데이터가 수행하는 중요한 역할에 대해 조명할 예정입니다.

automatica 2025의 SCHUNK: 401과 501부스 A5홀