arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Società

Digitale e automatizzato per una produzione sana

Responsabilità e progresso tecnico vanno di pari passo – con processi efficienti volti al risparmio delle risorse, in un ambiente di lavoro sano. Alla fiera di Hannover, SCHUNK presenta soluzioni automatizzate che aprono la strada a questa trasformazione.

SCHUNK – Kit 2D Grasping Il kit 2D Grasping di SCHUNK supportato dall'intelligenza artificiale afferra i pezzi non selezionati in modo sicuro e flessibile e solleva l'uomo da attività ripetitive.

"L'automazione è la chiave per creare un'industria sana, efficiente e responsabile", sottolinea Timo Gessmann, Chief Technology Officer (CTO) di SCHUNK. Per questo motivo, quest'anno l'azienda tecnologica si concentra su due temi principali: “La fabbrica sana” e “L'innovazione attraverso la collaborazione”. L’obiettivo è concepire un processo produttivo che sia sano ed economicamente vantaggioso per le persone e per l’ambiente. In questo senso i moduli innovativi di automazione e digitalizzazione svolgono un ruolo centrale che SCHUNK intende portare avanti collettivamente attraverso l’espansione della propria rete di esperti e una cultura aperta incentrata sullo scambio".

Da esperti a esperti

L’automazione non solo contribuisce a colmare le lacune nella qualificazione, ma offre anche l’opportunità di produrre in modo più rapido ed efficiente, pur rimanendo flessibili in risposta ai cambiamenti del panorama produttivo. Per facilitare ai propri clienti l'ingresso nell'automazione, SCHUNK mette a disposizione la propria competenza, tra le altre cose, tramite comodi servizi digitali. Due nuovi strumenti consentono la progettazione convalidata e la configurazione individuale dei moduli lineari. Anche il nuovo SCHUNK Control Center offre un'esperienza utente intuitiva. In futuro i clienti potranno accedere a moduli digitali completi nelle funzionalità note dell'app e utilizzarli in modo semplice e flessibile. Per esempio, i parametri delle pinze elettriche, come forza di presa, posizioni e velocità di presa, possono essere preimpostati in modo ottimale per l'applicazione specifica prima della messa in funzione utilizzando il software disponibile qui.

SCHUNK – TANDEM KRP3 L'ampio portafoglio SCHUNK offre numerose opzioni per il carico e lo scarico delle macchine flessibili e intelligenti.

Industria sana

Presso il suo stand, SCHUNK mostrerà come i processi industriali, dal carico e scarico alla lavorazione, possono essere progettati da un unico fornitore in modo sicuro, flessibile e a risparmio energetico: con applicazioni personalizzate dalla tecnologia di bloccaggio utensili e bloccaggio pezzo, di presa e di automazione.

Le nuove serie di pinze elettriche come EGU ed EGK consentono processi di manipolazione sicuri in svariati ambienti di produzione grazie alla capacità di parametrizzazione individuale e alle diverse modalità di presa. Esse si basano su un concetto di funzionamento standardizzato e comodo e sono a prova di futuro grazie agli aggiornamenti periodici del software. Ciò caratterizza anche il kit 2D Grasping. Il kit di applicazione consiste in una pinza specifica per l'applicazione, come l'EGU, un sistema di telecamere e un PC industriale con il software di intelligenza artificiale di SCHUNK. SCHUNK ha sviluppato il kit intelligente, che include l'intelligenza artificiale, per un ingresso più rapido nella manipolazione autonoma di oggetti non orientati alla posizione. Per utilizzarlo non è richiesta alcuna conoscenza preliminare di programmazione o elaborazione delle immagini. In questo modo, i lavoratori qualificati non devono eseguire mansioni ripetitive, creando quindi un ambiente di lavoro più sano e allettante.

Grazie alla sua competenza e sinergia unica nel caricamento automatizzato delle macchine, SCHUNK offre nel suo ampio portafoglio tutti i componenti per una macchina collegata in rete. Nuovi moduli di serraggio sensoriali come il blocco della forza di serraggio KSP-S3 consentono procedure di serraggio automatizzate nella sala macchine e possono essere integrati nel sistema di controllo della macchina grazie a IO-Link. In combinazione con il portautensili sensoriale iTENDO2, la procedura di lavorazione può essere mappata in modo trasparente e i tempi di lavorazione e gli scarti possono essere significativamente ridotti. Inoltre, il portautensili a espansione idraulica della serie TENDO riduce il consumo energetico dell'intera procedura.

Partner con conoscenza del settore

SCHUNK sta inoltre progettando nuove fasi di produzione con soluzioni di automazione personalizzate in settori futuri in evoluzione come la mobilità elettrica e l'elettronica. Questo è mostrato come esempio ad Hannover. La nuova pinza per celle rotonde RCG per la manipolazione flessibile di celle di batterie con un diametro di 46 mm ne è un esempio. La pinza può essere ampliata secondo necessità per formare più unità di presa e, in combinazione con gli assi diretti lineari dinamici, consente applicazioni affidabili ad alta velocità.

SCHUNK – Configuratore di moduli lineari SLD SCHUNK amplia le opzioni di pianificazione digitale per soluzioni automatizzate con due nuovi strumenti per la progettazione e la configurazione di moduli lineari.

Innovazione attraverso la collaborazione

"Siamo convinti che la collaborazione e l'apertura portino a innovazioni rivoluzionarie che fanno crescere l'industria in modo sostenibile", spiega Timo Gessmann. È per questo motivo che SCHUNK si impegna a collaborare come partner su vari livelli e persegue un approccio aperto e focalizzato sull’utente. SCHUNK utilizza piattaforme come NVIDIA, il fornitore leader a livello mondiale di informatica IA, per rendere disponibili i suoi prodotti come gemelli digitali per la simulazione dei sistemi. Nell'ecosistema di innovazione per l'intelligenza artificiale (IA) Ipai, SCHUNK sta lavorando a nuove soluzioni pratiche con la tecnologia chiave. SCHUNK intende contribuire anche alla progettazione di uno spazio dati digitale condiviso nell'ambito dell’iniziativa Manufacturing X, con esperti che collaborano per garantire che la digitalizzazione del settore abbia un'accelerata significativa nei prossimi anni.

Visita SCHUNK alla fiera di Hannover: padiglione 6, stand A26