arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

I vantaggi della tecnologia di presa ADHESO sono rivoluzionari:

  • Presa senza residui
  • Presa sensibile senza forza meccanica
  • Assenza di alimentazione di energia esterna

Gli esperti di applicazione SCHUNK sfruttano questi vantaggi e sviluppano pinze adesive specifiche per il cliente con tecnologia di presa ADHESO. Grazie all'elevata variabilità delle strutture adesive, le pinze con tecnologia ADHESO possono essere adattate direttamente alle esigenze della tua applicazione.

Immagine dell'applicazione ADHESO nell'industria alimentare

Tecnologia di presa adesiva

Ispirata dalla natura

La tecnologia di presa della pinza ADHESO si ispira a un sistema adesivo modellato sulla natura. Le forze adesive utilizzate per da animali come i gechi vengono ora utilizzate da SCHUNK per applicazioni di manipolazione nei più svariati campi.

Materiale e superficie ADHESO

Le pinze SCHUNK con tecnologia di presa ADHESO possiedono una caratteristica struttura della superficie realizzata con polimeri speciali. Il risultato è una struttura a peduncoli estremamente sottili, che aderisce senza residui ai diversi materiali e oggetti. Le opzioni di scalabilità e l'uso di diverse caratteristiche del materiale consentono di adattare la struttura adesiva ai diversi pezzi e alle diverse superfici. Questo rende le pinze con tecnologia ADHESO facili da personalizzare per i pezzi e le applicazioni più diverse.

ADHESO struttura superficiale

Processo di presa ADHESO

Per prelevare il pezzo, viene esercitata una leggera pressione sulla struttura, che aumenta la superficie di contatto e applica gli effetti delle forze di Van der Waals. Per sbloccare la pinza, essa può essere separata dal pezzo mediante quattro meccanismi di sblocco:

1) Movimento rotatorio

2) Movimento di inclinazione

3) Movimento di scorrimento

4) Pressione

In alternativa, è anche possibile dotare la pinza di un raschiatore attivo, che impedisce lo stress meccanico sul pezzo in posizione di collocazione.

Processo di presa ADHESO

Pinze con tecnologia ADHESO

Pinze adesive senza bisogno di energia

Le possibili soluzioni di presa con ADHESO sono varie tanto quanto le applicazioni stesse. Variando il materiale, la topografia e la miniaturizzazione, la pinza può essere adattata individualmente alle diverse esigenze della tua applicazione.
SCHUNK offre quattro dimensioni standard di rivestimenti pinza ADHESO con la flangia adattatore ISO corrispondente, che possono già essere utilizzati per implementare un gran numero di applicazioni di presa in modo rapido ed economico. Su richiesta, SCHUNK può anche fornire una soluzione di presa personalizzata ADHESO direttamente su misura per la tua applicazione.

Approfitta subito dei vantaggi offerti dalla tecnologia di presa ADHESO:

  • Bassi costi di esercizio grazie ad una presa efficiente dal punto di vista energetico senza energia aggiuntiva

  • Presa senza residui per componenti sensibili

  • Nessuna emissione di particelle, il che lo rende adatto ad applicazioni in camera bianca

  • Versatile nell'uso e idealmente adattato a diversi campi di applicazione

La pinza adesiva ADHESO in pratica

Caratteristiche eccezionali per applicazioni di manipolazione particolari

Pinze con tecnologia ADHESO nell'automazione in laboratorio, nell'industria medica e farmaceutica

Contenitori, siringhe e altri oggetti medici in plastica e vetro spesso hanno superfici molto lisce e sono quindi ideali per la presa con ADHESO di SCHUNK. Il processo di presa senza particelle ed efficiente dal punto di vista energetico consente l'uso delle pinze ADHESO senza problemi anche in ambienti sensibili dal punto di vista igienico. Questa tecnologia permette di afferrare in modo sicuro, senza bisogno di energia supplementare e senza lasciare residui.

Pinze con tecnologia ADHESO nell'industria elettronica

Che sia per l'assemblaggio di circuiti stampati o per la presa di wafer completi o di circuiti stampati: le pinze di presa ADHESO di SCHUNK sono ideali per una varietà di applicazioni nell'industria elettronica. Grazie all'esclusiva tecnologia di presa ADHESO, non ci sono impulsi meccanici che agiscono durante il processo di presa. Ecco perché ADHESO di SCHUNK offre la soluzione ottimale, senza causare alcuna emissione di residui o particelle.

Sei interessato?

Descrivici la tua applicazione e insieme esamineremo le possibilità che la tecnologia di presa ADHESO di SCHUNK può offrire