arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnica di serraggio pezzo novembre 2024

Maggiore sicurezza durante il serraggio magnetico – grazie alla visualizzazione dello stato ePaper e all'app di calcolo.

Con la revisione dei suoi piani magnetici MAGNOS per una lavorazione su 5 lati priva di deformazioni, SCHUNK offre ulteriore sicurezza di processo e semplicità di utilizzo. Il nuovo display di stato ePaper mostra chiaramente all'operatore della macchina se i piani magnetici sono attivati o disattivati. In combinazione con un'app MAGNOS sviluppata appositamente, gli utenti possono simulare le loro situazioni di serraggio prima della lavorazione.
Immagine del prodotto – MFRS2 SCHUNK ha dotato i collaudati piani magnetici MAGNOS MFRS di un nuovo display di stato ePaper, che indica chiaramente gli stati di serraggio.

Da anni i piani magnetici MAGNOS di SCHUNK sono sinonimo di serraggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico di pezzi ferromagnetici. Il serraggio dei pezzi con tecnologia di serraggio magnetico non solo offre forze di tenuta elevate e convincenti, ma è anche la soluzione di serraggio ideale per applicazioni di fresatura con lavorazione del pezzo su 5 lati in un'unica configurazione. La tecnologia elettropermanente garantisce una forza di serraggio magnetico uniforme sull'intero pezzo, rendendo possibili anche lavorazioni complesse. In questo caso, le piastre necessitano solo di un breve impulso elettrico per la magnetizzazione o la smagnetizzazione, il che contribuisce al risparmio energetico nei processi di lavorazione.

SCHUNK è stato il primo fornitore a dotare i propri piani magnetici di un indicatore di stato visivo nella cassetta connettore. I colori verde/rosso fornivano all'operatore della macchina informazioni sullo stato della magnetizzazione. Con la revisione, gli esperti di bloccaggio utensili e bloccaggio pezzo hanno sostituito questa funzione di sicurezza con un display ePaper unico sul mercato, che visualizza in modo ancora più chiaro gli stati di serraggio "MAG ON" e "MAG OFF".

Immagine dell'applicazione – MAGNOS Il serraggio dei pezzi con tecnologia di serraggio magnetico colpisce non solo per le elevate forze di tenuta, ma rappresenta anche la soluzione di bloccaggio ideale per le applicazioni di fresatura con lavorazione del pezzo su 5 lati in un unico processo di serraggio.

Combinati in modo intelligente

In combinazione con l'app MAGNOS di SCHUNK, la visualizzazione dello stato semplifica notevolmente la manipolazione dei piani magnetici MAGNOS, garantendo così la massima sicurezza di processo. Con l'app è possibile calcolare in anticipo, in modo semplice e rapido, le forze di tenuta in base alle dimensioni e al materiale del pezzo. Poiché anche i dati di processo vengono completamente considerati nel calcolo, è possibile ottimizzare i processi di produzione. L'applicazione utilizza una simulazione per mostrare che tutti i parametri siano stati selezionati correttamente per una lavorazione sicura, eliminando qualsiasi incertezza.

I piani magnetici MAGNOS MFRS con il nuovo indicatore di stato ePaper saranno disponibili a partire dal primo trimestre del 2025. Le serie MFPS ed MFRS-DM sono attualmente in fase di equipaggiamento.