arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnologia di depaneling ottobre 2023

Il SAL-1300 separa i pannelli con tecnologia laser ad alta velocità

Presso Productronica 2023, SCHUNK Electronic Solutions presenterà il SAL-1300, la prima macchina per depaneling laser nella famiglia delle macchine per depaneling. Questa macchina compatta e autonoma con tecnologia speedLAS® rende possibile il depaneling laser ad alte velocità. Il laser riduce i tempi di processo fino all'80% garantendo al contempo una qualità di taglio ottimale. Il lasering indipendente dalla sorgente e la possibilità di combinare la lavorazione laser con la tecnologia di fresatura su un'unica macchina creano un elevato grado di flessibilità.
Immagini dell'applicazione – SAL1300 La tecnologia speedLAS® consente una lavorazione laser precisa e ad alta velocità attraverso l'interazione innovativa tra la tecnologia degli assi lineari SCHUNK e il controllo dello scanner laser.

Il laser si è affermato come uno strumento preciso, pulito ed efficiente in molti campi. Con il nuovo sistema di depaneling laser SAL-1300, SCHUNK sfrutta appieno questi vantaggi. L'innovativa tecnologia speedLAS® sviluppata da SCHUNK per il SAL-1300 consente per la prima volta di controllare il laser tramite uno speciale scanner in modo tale che i suoi movimenti possano sovrapporsi a quelli degli assi. La tecnologia speedLAS® garantisce che la luce del laser sia sempre allineata a un angolo perpendicolare rispetto al pezzo, indipendentemente dal movimento dell'asse. Ciò garantisce un apporto di energia uniforme e di conseguenza anche tagli precisi fino alle zone dei bordi. Rispetto alle precedenti applicazioni laser, il SAL-1300 offre anche una velocità di elaborazione fino all'80% superiore.

Il laser giusto per ogni applicazione

Il SAL-1300 funziona indipendentemente dalla sorgente laser: ciò significa che è possibile utilizzare qualsiasi lunghezza d'onda. Consente inoltre di scegliere la migliore sorgente laser per ogni materiale. A tal fine, SCHUNK si affida a un supporto completo del processo in collaborazione con il proprio partner dott. Bohrer Lasertech GmbH. La base per la selezione della migliore sorgente laser possibile per ogni esigenza risiede nell'esperienza e in un'analisi precisa dei materiali da lavorare utilizzando un microscopio elettronico a scansione.

La modularità crea flessibilità

Il compatto SAL-1300 ha dimensioni simili ai ben noti sistemi della serie SAR. Anche nel collaudato concetto di funzionamento nulla è cambiato. Con il SAL-1300 è possibile utilizzare anche i portapezzi esistenti delle macchine di depaneling SAR. Tuttavia, grazie alla possibilità di integrare il sistema con un portale di fresatura, si aprono possibilità di lavorazione completamente nuove. Combinando la lavorazione laser e la tecnologia di fresatura su un'unica macchina, i pezzi con componenti flessibili, per esempio, possono essere lavorati rapidamente e con la massima precisione senza alcun intervento manuale. Il portale di fresatura opzionale può essere adattato in un secondo momento.