L’automazione è la chiave per una produzione proficua ed economicamente vantaggiosa nonostante la carenza di lavoratori qualificati e la pressione dei costi. Ma l'automazione non inizia nella macchina. Per sfruttare appieno il potenziale di produttività delle macchine, è fondamentale garantire affidabilità e velocità durante le operazioni di carico e scarico. SCHUNK, specialista nella tecnica di serraggio utensili, di presa e di automazione, offre un ampio portafoglio di componenti necessari per la produzione automatizzata all'interno della macchina, nonché per il carico e lo scarico automatizzati dei pezzi. Altrettanto importante: SCHUNK supporta i clienti con un solido know-how sui componenti e sulle applicazioni nella scelta e nella realizzazione della soluzione di automazione ottimale per ogni singolo caso.
Dalla semplice manipolazione degli utensili alla lavorazione intelligente
La scelta del tipo di automazione più adatto dipende da una serie di parametri. Ad esempio, le catene di processo, lo spazio disponibile, le dimensioni dei lotti e la varianza dei pezzi svolgono tutti un ruolo decisivo. All'AMB, SCHUNK presenterà diversi approcci di caricamento automatico delle macchine, da semplici soluzioni entry-level a soluzioni di fascia alta. Inoltre, i visitatori potranno osservare da vicino esempi concreti di manipolazione automatizzata dei pezzi con soluzioni di movimentazione innovative. Ad esempio, il kit di presa 2D, insignito dell'HERMES Award 2024, consente un'introduzione rapida e semplice alla manipolazione automatizzata e affidabile di pezzi non ordinati. Una novità assoluta è la pinza autocentrante meccatronica EZU. La pinza robusta e resistente è perfetta per condizioni di lavoro difficili e gestisce pezzi cilindrici o eccentrici di varie dimensioni senza alcuna perdita di forza di presa. Un gran numero di interfacce di comunicazione, moduli funzionali PLC e plug-in di noti produttori di robot garantiscono una semplice integrazione.
Maggiore libertà nel serraggio del pezzo
SCHUNK offre anche soluzioni di automazione manuali, automatiche e intelligenti per quasi tutte le applicazioni della sua linea prodotti per la tecnologia di bloccaggio pezzo. Le linee di prodotti esistenti vengono continuamente ampliate e adattate alle esigenze dei clienti. Ad esempio, con i mandrini autocentranti con compensazione a 4 ganasce flessibili e manuali ROTA-ML flex 2+2 è possibile serrare qualsiasi geometria del pezzo. La gamma di prodotti è stata rivista a partire dal diametro di 500 mm: le altezze dei mandrini sono state ridotte fino al 30 percento e quindi il peso dei mandrini è diminuito fino al 40 percento. In questo modo gli utenti hanno molta più libertà per quanto riguarda le dimensioni e il peso dei pezzi.
Con la KONTEC KS-H-LH, SCHUNK lancia una morsa a vite idraulica compatta e potente a corsa lunga con una forza di serraggio totale di 80 kN. Ciò consente un campo di serraggio da 20 a 345 mm con una corsa di serraggio idraulica di 110 mm. Inoltre, dati come la misurazione del percorso o la pressione dinamica possono essere trasmessi al controllo della macchina tramite IO-Link.
Anche nel campo della tecnologia di serraggio magnetico ci sono novità: SCHUNK ha rielaborato i collaudati mandrini magnetici MAGNOS MFRS e li ha dotati di una caratteristica digitale aggiuntiva:
in futuro, un nuovo display di stato ePaper fornirà agli utenti informazioni sugli stati di serraggio "MAG ON" e "MAG OFF". Questa soluzione di serraggio garantisce un serraggio affidabile e la massima sicurezza del processo.
Monitoraggio intelligente dei processi
Novità anche nel campo del monitoraggio intelligente dei processi con iTENDO²: il suo spettro di applicazioni viene notevolmente ampliato. Utilizzando il supporto magnetico iTENDO², i clienti possono ora posizionare i sensori intelligenti in tempo reale ovunque nella sala macchine e utilizzarli per test e ottimizzazione dei processi. Un ulteriore portautensile ad espansione idraulica fa ora parte della gamma di prodotti iTENDO²: il sottile iTENDO² Slim 4ax con profilo termoretraibile standardizzato offre anche possibilità di monitoraggio del processo nella lavorazione di precisione. Entrambi i moduli possono essere collegati senza soluzione di continuità alla versione base del pad per la valutazione dei dati sulle vibrazioni.
Automatizzato e supportato dall'intelligenza artificiale per un'"Industria sana"
Questi moduli innovativi di automazione e digitalizzazione contribuiscono a creare processi di produzione sani ed economicamente redditizi. Timo Gessmann, CTO di SCHUNK riassume: "In particolare le piccole e medie imprese industriali ottengono un aumento della produttività grazie all'automazione, che compensa le lacune nella manodopera qualificata e garantisce la loro competitività a livello globale. All'AMB presenteremo soluzioni già pronte, ma anche il modo in cui noi di SCHUNK utilizziamo già l'intelligenza artificiale per aumentare l'efficienza dei processi e incrementare la produttività dei nostri clienti."
Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto all'AMB. Venite a trovarci al padiglione 1, stand 1G30.