Con il ROTA-ML flex 2+2 a compensazione centrica, dal 2020 SCHUNK offre nel suo portfolio un mandrino autocentrante manuale a bassa manutenzione. Questo consente di serrare in modo preciso ed efficiente quasi tutte le geometrie dei pezzi, siano esse rotonde, cubiche o geometricamente non sagomate, sui centri di fresatura/tornitura. Il suo concept di azionamento brevettato presenta una corsa di compensazione particolarmente ampia, pari a 12 mm per ganascia. Con la revisione, SCHUNK ha ora notevolmente migliorato il mandrino autocentrante manuale.
Grazie a un restyling strutturale a partire dalla dimensione di 500 millimetri di diametro, l'esperto in bloccaggio utensili e bloccaggio pezzo ha ridotto l'altezza del mandrino anche del 30%. In questo modo si riduce, inoltre, il peso del mandrino anche del 40%. La massa inferiore consente velocità di rotazione della tavola superiori, ma anche la lavorazione affidabile di pezzi ancora più grandi e pesanti. Ciò aumenta la varietà di applicazioni con un solo mandrino e l'efficienza nei processi di lavorazione.
Anche la piastra base rivista del mandrino garantisce maggiore flessibilità. I mandrini autocentranti possono essere configurati in modo rapido e semplice su quasi tutte le tavole macchina.
Il mandrino autocentrante continua a essere dotato di guarnizioni speciali sulle guide. Queste impediscono la fuoriuscita del grasso e riducono la perdita graduale della forza di serraggio. Ciò garantisce un funzionamento preciso del mandrino autocentrante, anche nel caso in cui siano applicate forze di serraggio ridotte. Un concetto di tenuta brevettato protegge la cinematica di azionamento da polvere e trucioli, aumentando così l'affidabilità del processo e prolungando gli intervalli di manutenzione. Inoltre, un perno indicatore su ciascuna ganascia segnala l'intervallo di serraggio ottimale per un serraggio sicuro del pezzo.
SCHUNK offre il mandrino autocentrante flessibile manuale in otto misure, con diametri da 260 a 1.200 mm.