arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Società marzo 2024

SCHUNK è tra i primi 3 candidati

SCHUNK si è assicurata uno dei primi 3 posti nella nomination per l'HERMES AWARD 2024 con l'innovativo kit 2D Grasping. Il kit di applicazione supportato dall'intelligenza artificiale fornisce una rapida introduzione alla manipolazione autonoma di oggetti non orientati alla posizione. Non è necessaria alcuna conoscenza preliminare di programmazione o elaborazione delle immagini.
2D Grasping kit Il kit 2D Grasping è uno dei 3 migliori candidati agli HERMES AWARDS 2024.
Immagine: SCHUNK

Come si può creare una produzione flessibile ed efficiente con possibilità di espansione futura, vista la carenza di manodopera qualificata e la necessità di conservare le risorse? Con l'automazione! Per facilitare un accesso più rapido alla manipolazione autonoma di oggetti non orientati alla posizione, SCHUNK ha sviluppato il kit 2D Grasping, che consente la manipolazione affidabile di pezzi diversi, disposti in modo casuale da un nastro trasportatore, un vassoio o un tavolo di approvvigionamento, anche in condizioni di luce, colore o sfondo mutevoli. Il kit di applicazione è composto da una fotocamera con obiettivo, un PC industriale, un software di intelligenza artificiale e una pinza specifica per l'applicazione. Tutti i componenti sono perfettamente coordinati e possono essere combinati con qualsiasi robot e qualsiasi sistema di controllo di livello superiore. Al centro del sistema vi è il software di intelligenza artificiale sviluppato da SCHUNK in combinazione con un'interfaccia utente intuitiva. Ciò significa che gli utenti non hanno assolutamente bisogno di conoscenze preliminari di programmazione o elaborazione delle immagini. Una volta configurato, il software supportato dall'intelligenza artificiale fornisce una guida passo passo attraverso la procedura di apprendimento della pianificazione della presa. Una volta che gli oggetti sono stati fotografati e nominati, l’intelligenza artificale si addestra autonomamente, completamente offline. Il kit 2D Grasping consente di automatizzare le attività ricorrenti di smistamento o logistica in modo affidabile e con poco sforzo.

2D Grasping kit Il kit 2D Grasping nominato è una soluzione intelligente per la manipolazione di diversi oggetti non orientati alla posizione su una superficie.
Immagine: SCHUNK

Alla ricerca di idee straordinarie per il futuro

L'HERMES AWARD annuale è il premio internazionale per la tecnologia della fiera di Hannover. Riconosce prodotti straordinari e soluzioni innovative che dimostrano un elevato grado di innovazione tecnologica e forniscono vantaggi per gli ambienti industriali, l’ambiente e la società. Nella valutazione hanno giocato un ruolo decisivo anche la convenienza e la progettazione pronta per l'implementazione del prodotto. Una giuria indipendente di esperti composta da rappresentanti del mondo politico, economico, della ricerca e della comunità, presieduta dal prof. dott. ing. Holger Hanselka, presidente della Fraunhofer-Gesellschaft, ha selezionato tre proposte in una procedura di decisione preliminare, incluso il kit 2D Grasping di SCHUNK. Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di apertura della fiera di Hannover, il 21 aprile 2024.

Competenza per soluzioni pionieristiche

L'esperto di automazione SCHUNK sviluppa e produce soluzioni di automazione flessibili per i clienti in un'ampia gamma di settori. Le soluzioni intuitive supportano i clienti nell'aumentare la loro efficienza e nel mantenere la loro competitività in un ambiente di produzione dinamico con un'ampia varietà di pezzi. Con il kit 2D Grasping, SCHUNK offre un'altra soluzione completa che semplifica notevolmente l'ingresso nei processi automatizzati e, soprattutto, oltre a una progettazione della produzione più efficiente, offre un potenziale risparmio nell'utilizzo di tempo e risorse.