In molti settori, la produzione si sta muovendo sempre più nella direzione del “mix elevato/basso volume”. È qui che la possibilità di produrre un'ampia gamma di varianti senza alcun lavoro di configurazione manuale, anche per i lotti più piccoli, sta diventando un grande vantaggio per le aziende. Il sistema di cambio rapido delle ganasce BSWS-R ora lo rende possibile con la sua soluzione flessibile. Lo stadio evolutivo più recente della serie BSWS consente ai robot di cambiare automaticamente le griffe della loro pinza durante una procedura, in meno di tre secondi!
Finora le modifiche automatizzate sono state possibili esclusivamente sostituendo l'intera pinza. Nel frattempo, il BSWS-R può svolgere questa attività con un minimo di componenti. L'unico pezzo necessario per ogni griffa della pinza è una base del sistema di cambio rapido delle ganasce, due perni adattatori e una stazione di deposito. La base è avvitata alla griffa della pinza per un pezzo specifico e i perni adattatori sono fissati alla ganascia base della pinza. Quando la base si sposta nella stazione di deposito, il perno di serraggio viene azionato e il meccanismo di adattamento della forma viene sbloccato. Il robot si muove verso l'alto fuori dal sistema di cambio rapido delle ganasce. Le griffe e la base rimangono nella stazione di deposito. Non è richiesto alcun lavoro aggiuntivo poiché il robot esegue la modifica in modo indipendente. Il nuovo design del sistema elimina la necessità di forare attraverso la griffa. Sono necessari solo fori filettati. Ciò offre agli utenti ancora più libertà nella progettazione delle proprie griffe.
Il BSWS-R è disponibile in nove dimensioni. Nelle versioni più piccole fino alla taglia 100, le stazioni di supporto sono progettate con cuscinetti in elastomero. Ciò le rende ideali per l’utilizzo con i cobot. Per una sicurezza di processo ancora maggiore, è disponibile un sensore induttivo di prossimità opzionale per verificare se la griffa si trovi nella stazione di deposito. La base è inoltre predisposta per l'installazione di un chip di riconoscimento RFID per la codifica delle griffe. Oltre al nuovo BSWS-R, rimarranno disponibili i due sistemi di cambio manuale della serie. Con il collaudato BSWS l'operatore cambia la griffa utilizzando una chiave a brugola, con il BSWS-M ciò avviene premendo un pulsante.