arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Approfondimento tecnico luglio 2025

Tre passaggi per la giusta automazione

Automatizzare sì, ma come? Molte piccole e medie imprese desiderano rendere più efficienti i propri processi, ma sono scoraggiate dalla complessità e dai timori sui costi. Ma non è necessario investire milioni di euro o costruire una linea di produzione completamente nuova. Anche le semplici attività manuali possono essere automatizzate. La chiave sta in un approccio strutturato, articolato in tre passaggi chiari.

Controllo dell'automazione SCHUNK Julian Kuemmerling Controllo dell'automazione: esperti e utenti analizzano insieme i processi in loco e ne identificano il potenziale di automazione.

Carenza di manodopera qualificata, cambiamento demografico, obiettivi di sostenibilità e crescente pressione competitiva: sempre più piccole e medie imprese sono costrette a rendere più efficienti i loro processi produttivi. L'automazione non solo fornisce una risposta alla carenza di manodopera, ma consente anche di aumentare produttività e affidabilità dei processi. L'automazione di semplici attività manuali, come la pallettizzazione, l'assemblaggio o lo smistamento, può liberare preziose risorse in termini di personale e aumentare al contempo la qualità.

Ma per quanto grande sia l'interesse, spesso manca l'orientamento: molte aziende non sanno esattamente da dove iniziare. Hai delle idee iniziali, come l'automatizzazione di una fase di movimentazione manuale, ma non sei sicuro che siano adatte. Altre persone riconoscono la pressione ad agire, ma non hanno un'idea specifica di quale processo potrebbe essere automatizzato. Ed è proprio qui che entra in gioco un approccio strutturato in tre fasi, che semplifica l'avvio per le aziende.

1. Analisi delle esigenze: dove ha davvero senso l'automazione?

Kit di presa 2D Telecamera per pinza EGU SCHUNK Il componente può essere afferrato in modo affidabile e riproducibile? La convalida fornisce informazioni.

Il primo passo inizia con una valutazione completamente aperta e trasparente della situazione generale: quali attività manuali vengono svolte in azienda? Dove si trovano i processi ricorrenti, monotoni o fisicamente stressanti? E quali tra questi possono essere potenzialmente resi più efficienti tramite l’automazione?

Nella pratica, le aziende sono spesso inizialmente guidate da problemi evidenti, come il fatto che un dipendente andrà in pensione a breve o che un'attività è percepita come relativamente poco ergonomica. In questo caso è utile ampliare la portata e considerare l'intero processo, con le sue fasi a monte e a valle, anziché solo le singole fasi di lavoro. Per esempio, può essere sensato non solo automatizzare la rimozione di un componente da una macchina, ma anche integrare direttamente un'ispezione visiva tramite telecamera o addirittura includere la successiva fase di produzione, come la sbavatura.

L'analisi delle esigenze non riguarda quindi solo il "se", ma anche il "come". Quali componenti devono essere lavorati automaticamente? Quali sono i requisiti di qualità? Quanti pezzi devono essere prodotti al giorno e quanto può costare la soluzione affinché sia conveniente? Le aziende che adottano un approccio strutturato in questo ambito spesso individuano un potenziale maggiore di quanto inizialmente previsto. Ed evitano investimenti sbagliati perché non si lanciano in processi inadatti o troppo complessi.

Un consiglio pratico da SCHUNK: rivolgiti agli esperti!

I tuoi colleghi alla macchina sanno cosa stanno facendo: gli analisti spesso trascurano una fase di lavoro, come un controllo della qualità mediante una semplice ispezione visiva, la fornitura di scatole o simili. Il cambio di prospettiva fornisce conoscenze preziose per l'analisi delle esigenze!

2. Convalida: funziona nella pratica?

Una volta individuato il processo adatto, la domanda successiva è se sia possibile automatizzarlo. Proprio a questo serve la cosiddetta fase di convalida, idealmente prima di effettuare grandi investimenti.

L'attenzione è rivolta al processo principale, ovvero alla fase che genera il vero e proprio valore aggiunto, come la marcatura laser, l'avvitamento o la smistamento. Si consiglia di effettuare questa verifica prima di maneggiare periferiche quali alimentatori o magazzini. Nella pratica, ciò significa: la presa del componente funziona? Il sistema di visione riconosce la posizione corretta? Il risultato desiderato può essere riprodotto in modo affidabile? Solo quando è chiaro che la fase di automazione centrale funziona in modo affidabile vengono presi in considerazione gli altri dettagli del processo, come attuatori rotanti separati, la cella o un nastro trasportatore. Molte aziende ritengono la convalida stressante e rischiosa, poiché dovrebbero acquistare in anticipo il robot o i manipolatori per testare l'automazione nella pratica. E se poi si scoprisse che non funziona come previsto? È normale che le soluzioni debbano essere perfezionate durante la fase di convalida o, in alcuni casi, che vengano sviluppate nuove soluzioni. Dopo una buona analisi delle esigenze, è raro che si verifichi una perdita totale dell'investimento.

Cella di automazione GROW della macchina SCHUNK Grazie alle celle di automazione standardizzate di un sistema modulare, è possibile implementare in modo affidabile semplici fasi di processo come la marcatura laser, lo smistamento e la separazione.

Consiglio pratico di SCHUNK: mantieni la concentrazione!

Non lasciarti impantanare da questioni secondarie: concentrati invece prima sul processo principale che crea valore aggiunto per te. Il resto verrà dopo.

3. Implementazione: ora si fa sul serio.

Una volta confermata la fattibilità tecnica, si passa all'implementazione: installazione e messa in funzione in produzione. Questo passaggio è complesso e rappresenta l'ostacolo più grande per molte piccole e medie imprese. Questo perché un'implementazione di successo comprende la progettazione meccanica ed elettrica, la selezione e l'approvvigionamento di tutti i componenti, l'installazione del sistema, la programmazione e la messa in funzione, inclusa la tecnologia di sicurezza. È necessario tenere conto di dettagli quali la comunicazione tra i componenti del sistema, la programmazione di diverse varianti del pezzo, l'integrazione di funzioni di sicurezza, l'approvvigionamento di energia o aria compressa e tutto ciò deve funzionare in sinergia all'interno di un sistema complessivo funzionante. Questo passaggio richiede solitamente l'intervento di diversi esperti specializzati, motivo per cui spesso non è alla portata di molte aziende prive di supporto esterno.

Strategia applicativa Cella di automazione GROW Marcatura Laser GROW di SCHUNK Marcatura laser semplificata. SCHUNK fornisce supporto con soluzioni complete standardizzate.

Consiglio pratico: prenditi il tempo necessario!

Nella questione dell'implementazione emergono molti dettagli, come per esempio considerazioni sulla sicurezza o sulla programmazione del robot. Risolverli richiede tempo, quindi è meglio includere un po' di flessibilità nella pianificazione.

Tre domande a Julian Kümmerling,
Esperto di automazione presso SCHUNK

Profilo di Julian Kümmerling Esperto di automazione SCHUNK Julian Kümmerling
Responsabile commerciale delle celle di automazione

Come possono le aziende essere certe che un processo sia effettivamente idoneo all'automazione?

Includendo competenze esterne nella loro analisi delle esigenze. Alla SCHUNK offriamo una consulenza iniziale gratuita e non vincolante con il controllo dell'automazione. In loco, i nostri esperti analizzano i processi insieme al cliente, identificano il potenziale di automazione e stabiliscono le priorità delle applicazioni corrispondenti, includendo una panoramica delle fasi di processo a monte e a valle.

Come può un'azienda garantire che un sistema di automazione pianificato funzionerà anche dal punto di vista tecnico, senza dover effettuare grandi investimenti iniziali?

Esistono dei modi per testare l'hardware senza doverlo prima acquistare. Per esempio, in uno dei 15 CoLab SCHUNK presenti nel mondo, due dei quali in Germania e uno in Austria. Se richiesto, la fattibilità tecnica del processo principale viene verificata insieme al cliente. SCHUNK utilizza componenti reali per verificare se, per esempio, le pinze, i sistemi di visione o i processi come la marcatura laser funzionano in modo affidabile. In questo modo si riduce al minimo il rischio tecnico, senza alcun investimento iniziale da parte del cliente. La convalida nel CoLab è gratuita per i clienti finali con un interesse progettuale specifico.

In che modo le aziende possono semplificare la fase di implementazione?

Invece di progettare da zero una macchina speciale, le aziende possono ricorrere a soluzioni standardizzate già in produzione. Queste sono configurabili, rapidamente pronte per l'utilizzo e convenienti. In molti casi, questo è tutto ciò che serve per processi relativamente semplici come lo smistamento, la marcatura laser o l'assemblaggio. SCHUNK supporta l'implementazione di gruppi e componenti standard fino a soluzioni complete. Le soluzioni complete concepite come sistemi modulari e componenti di base sono ideali per l'automazione di processi semplici come la marcatura laser o la separazione. Coprono quindi le attività di automazione tipicamente richieste dalle piccole e medie imprese. Ciò semplifica i processi di lavoro e li rende più efficienti, per offrire rapidamente un valore aggiunto tangibile e aumentare la produttività.