arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Contenuto disponibile a breve

SCHUNK Defence

Per la sicurezza della tua missione: processi precisi. Prestazioni comprovate.​

Il settore della difesa sta vivendo una fase di crescita dinamica. Chiunque intenda ampliare la propria capacità produttiva in questo settore ha poco margine per la curva di apprendimento. I nuovi operatori del mercato stanno ampliando i loro portafogli, mentre le aziende già consolidate devono incrementare la produzione in modo rapido e affidabile. SCHUNK supporta l'industria in qualità di partner, offrendo soluzioni scalabili e comprendendo i rigorosi requisiti del settore. Traduciamo i requisiti specifici in concept di serraggio e automazione robusti. Ci avvaliamo della nostra pluriennale esperienza, maturata anche nel settore automobilistico, per garantire un rapido avvio della produzione, un'elevata stabilità dei processi e una rapida transizione alla produzione in serie. Questo è l'effetto SCHUNK: soluzioni collaudate garantiscono un avvio fluido della produzione, un'elevata stabilità dei processi e una qualità dei componenti costantemente elevata.

Contattaci subito!

Sperimenta l'effetto SCHUNK

  • Avvio rapido, processi stabili​
    Che tu stia entrando nel mercato o ampliando la tua capacità produttiva, i nostri concept di serraggio e automazione collaudati consentono avvii strutturati della produzione con un'elevata stabilità dei processi. Pronto per la produzione fin da subito.​
  • ​ Qualità costante in condizioni difficili​
    Nel settore della difesa, ogni dettaglio conta. Garantiamo la qualità dei componenti critici per la sicurezza attraverso processi riproducibili e robusti. Dai pezzi grezzi ai componenti finiti.​
  • ​Un partner lungo l'intera catena di processo​
    Dai prodotti standard alle soluzioni personalizzate: supportiamo i progetti di difesa lungo l'intera catena di processo, sviluppando soluzioni su misura per le vostre esigenze.​

Nell'ambito dell'attuale sforzo di riarmo, la capacità produttiva di sistemi terrestri viene notevolmente incrementata in tutta Europa. I requisiti richiesti ai componenti sono elevati: carichi estremi, tolleranze ristrette e affidabilità senza compromessi.​
Noi di SCHUNK supportiamo la produzione di questi componenti critici per la sicurezza con una tecnologia di serraggio di precisione, garantendo processi stabili, elevata ripetibilità e una produzione scalabile in base all'aumento dei volumi.​

Lavorazione di componenti di grandi dimensioni​

Anelli della torretta

I componenti ad anello di grande diametro con tolleranze ristrette in termini di rotondità ed eccentricità sono sensibili alle forze di serraggio convenzionali.​ Il nostro mandrino a poli radiali MAGNOS offre un serraggio affidabile e senza deformazioni, garantendo al contempo la piena accessibilità alla lavorazione.

Canne di cannone ​

La capacità di assorbire in sicurezza elevate forze assiali e radiali è fondamentale nella lavorazione delle canne di cannone. I mandrini autocentranti SCHUNK ROTA garantiscono massima stabilità, precisione e affidabilità di processo e sono disponibili nelle versioni manuale o motorizzata.​

Supporti per canne di cannone

Il supporto per la canna del cannone è fondamentale in termini di precisione e deve soddisfare elevati requisiti di accuratezza del foro e di eccentricità. Il mandrino per tornio ROTA-ML flex 2+2 garantisce un serraggio autocentrante, uniforme e affidabile, anche in presenza di deviazioni del pezzo in lavorazione.​

Carter del cambio

L'alloggiamento del cambio dei veicoli militari combina geometrie complesse ottenute per fusione con tolleranze ristrette sui fori dei cuscinetti e sulle superfici di accoppiamento. I nostri dispositivi di serraggio KONTEC garantiscono un serraggio stabile e ripetibile, anche in aree con accesso limitato.​

Il tuo valore aggiunto per una produzione affidabile dal punto di vista del processo di sistemi terrestri‑

  • ​ Durabilità per le esigenze più estreme​
    Le nostre soluzioni di serraggio progettate con cura gestiscono in modo affidabile anche geometrie complesse, garantendo una ripetibilità costante.
  • Efficienza lungo l'intera catena di processo​
    Tempi di attrezzaggio ridotti e processi stabili aumentano la produttività, anche all'aumentare dei volumi di produzione.​
  • Affidabilità di processo per componenti critici per la sicurezza​
    La precisione riproducibile crea fiducia, dalla produzione di singole unità alla produzione di massa.

Richiedi soluzioni per sistemi di produzione terrestri

La crescente domanda di munizioni per artiglieria richiede un'espansione rapida e affidabile delle capacità produttive. Al contempo, è necessario garantire elevati volumi di produzione, tolleranze ristrette e una qualità costante dei componenti. ​
SCHUNK supporta i produttori lungo l'intera catena di processo con tecnologie di serraggio, sistemi di presa e soluzioni di automazione. Selezionando la tecnologia di serraggio appropriata, è possibile adattarsi in modo ottimale a una varietà di geometrie dei pezzi, operazioni di lavorazione e configurazioni di macchina. Ciò pone le basi per una produzione conveniente, efficiente e affidabile, anche all'aumentare dei volumi di produzione.​

Lavorazione di bossoli di cartucce di grosso calibro

Serraggio su grezzo: mandrino meccanico a ganasce scorrevoli per bossoli di munizioni, Ø155​

Serraggio robusto dei pezzi per operazioni di lavorazione impegnative. Tre punti di serraggio garantiscono un serraggio stabile del pezzo, elevate forze di serraggio e una produzione affidabile.​

Serraggio esterno: mandrino meccanico per bossoli di munizioni, Ø120 ​

Tensione precisa sul profilo d'ingombro esterno pre-lavorato per una trasmissione di potenza affidabile. Robusto, ripetibile e progettato per processi di lavorazione stabili.​

Serraggio esterno: mandrino per tornio ROTA con centraggio idraulico a espansione​ Bossolo di munizioni Ø120​ ​

Posizionamento preciso grazie alla tecnologia di portautensili a espansione idraulica, combinata con un sistema di serraggio flottante del diametro esterno per adattarsi a pezzi di diverso diametro. Il risultato: massima precisione di eccentricità e trasmissione affidabile della coppia.​

Gestione di bossoli di cartucce di grosso calibro

Pinze multiuso flessibili​

Le pinze multiuso flessibili consentono di maneggiare simultaneamente diversi tipi di manicotti. Ciò riduce i tempi di ciclo, aumenta la produttività e massimizza la flessibilità produttiva.​

Il tuo valore aggiunto per una produzione di munizioni affidabile dal punto di vista del processo

  • Un aumento sistematico ​
    Strutture di processo chiare e concept di serraggio e presa collaudati consentono un avvio della produzione controllato e rapido, pronto per la produzione in serie fin da subito.
  • Scalabilità grazie all'esperienza nel settore automobilistico​
    Concept collaudati provenienti dal settore automobilistico consentono una scalabilità rapida e affidabile, costantemente adattata alle esigenze specifiche della produzione di munizioni.
  • Sviluppate con il contributo dei clienti​
    Le nostre soluzioni di serraggio e presa sono sviluppate in stretta collaborazione con i nostri clienti, la cui esperienza operativa reale viene direttamente integrata nel processo di sviluppo, garantendo risultati comprovati nella pratica.​

Richiedi subito una soluzione di serraggio o presa

L'efficienza è fondamentale per la competitività. Nell'industria della difesa, l'aumento dei volumi di produzione si accompagna al rigoroso rispetto dei più elevati standard di qualità, flessibilità e puntualità nelle consegne. Di conseguenza, non sono cruciali solo le macchine ad alte prestazioni, ma anche i processi ottimizzati lungo l'intera catena produttiva. Che si tratti di riduzione dei tempi di attrezzaggio, tecnologia di serraggio, monitoraggio dei processi o automazione: SCHUNK offre soluzioni concrete e collaudate che aumentano la produttività, riducono i tempi di inattività e consentono di sfruttare al meglio la capacità produttiva.​

Contenuto disponibile a breve

Indeformabile grazie alla tecnologia di serraggio magnetico​

La tecnologia di serraggio magnetico consente il serraggio a basse vibrazioni e senza deformazioni di componenti realizzati in acciai ad alta resistenza, utilizzati nel settore della difesa e delle blindature. Le ampie superfici di serraggio migliorano l'accessibilità e riducono i tempi di attrezzaggio. Dopo il processo di lavorazione, nel pezzo non rimane alcun magnetismo residuo​.

Scopri la tecnologia di serraggio magnetico

ROTA-M-flex 2+2 VERO-S TENDO Platinum

Tempo di preparazione macchina ridotto

La riduzione al minimo dei tempi di attrezzaggio come fattore di successo: VERO-S è l'interfaccia universale per le tue esigenze produttive. VERO-S può essere adattato a qualsiasi macchina per processi manuali o automatizzati, che si tratti di un centro di lavorazione a 3, 4 o 5 assi, di una macchina compatta o di una macchina a portale.​

Scopri i sistemi di serraggio a punto zero

Immagine dell'applicazione TENDO Silver

L'attacco del portautensili adatto a ogni applicazione​

Per le aree difficili da raggiungere, da TENDO a TRIBOS fino a Slim 4ax, SCHUNK offre la soluzione ideale per ogni operazione di lavorazione. Il risultato è la massima precisione, un'elevata affidabilità di processo e una produzione conveniente dei componenti per la difesa.​

Trova l'attacco del portautensili

Immagine dell'applicazione PGN-plus-P

Scalabilità flessibile della capacità ​

L'espansione della capacità produttiva richiede processi solidi ed efficienti. L'automazione dei processi ausiliari può aumentare significativamente il volume di produzione e la disponibilità delle attrezzature. SCHUNK supporta questi sforzi con soluzioni personalizzate per la tecnologia di serraggio, la tecnologia di presa e la movimentazione dei pezzi.​

Scopri le soluzioni di automazione

Immagine dell'applicazione KONTEC-KSX-C2 VERO-S TENDO EC

Potente tecnologia di serraggio​

Gli acciai corazzati ad alta resistenza, gli acciai temprati e rinvenuti e gli assemblaggi saldati complessi impongono requisiti elevati al processo di serraggio. Grazie alle elevate forze di serraggio e alla robustezza del design, la tecnologia di serraggio KONTEC consente la lavorazione sicura e precisa di un'ampia varietà di componenti per il settore della difesa. Ciò si traduce in processi stabili, elevata qualità dei componenti e massima produttività.​

Trova una soluzione di serraggio

Monitoraggio iTENDO²

Qualificare e ottimizzare i processi​

Materiali difficili e processi di lavorazione complessi richiedono trasparenza del processo. ​
Con iTENDO² e SEISMO, i dati di processo possono essere raccolti e analizzati direttamente sull'utensile o sul pezzo. Ciò consente un'ottimizzazione mirata dei parametri di lavorazione, l'individuazione precoce delle deviazioni di processo e un miglioramento sostenibile della durata degli utensili, della qualità dei componenti e della produttività.​

Scopri iTENDO²

Il tuo valore aggiunto nelle soluzioni di ottimizzazione dei processi​

  • Meno tempi di inattività, più tempo di funzionamento
    La tecnologia di serraggio a punto zero, abbinata alla tecnologia di serraggio adeguata, riduce i tempi di attrezzaggio e aumenta la flessibilità della tua produzione.
  • Aumenta la produttività​
    Dispositivi di serraggio precisi e portautensili potenti consentono una lavorazione stabile e parametri di taglio più efficienti.​
  • Stabilizzare i processi, prepararsi all'espansione​
    Concept di serraggio e presa coerenti pongono le basi per processi stabili e ripetibili, consentendo al contempo di scalarli e automatizzarli in modo efficiente.​

Discussione sul potenziale di ottimizzazione

Scopri l'effetto SCHUNK:

richiedi un preventivo senza impegno e iniziamo subito a collaborare!

Tel. +49-7133-103-2555
Scrivi un'e-mail