arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Tecnica di serraggio pezzo

Un passo importante verso un futuro entusiasmante

Alla EMO 2025, SCHUNK presenterà per la prima volta i dispositivi di serraggio elettromeccanici alimentati a batteria con IO-Link Wireless, una tecnologia con trasmissione dati wireless tra il dispositivo di serraggio e il controllo della macchina. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso ulteriori possibilità di automazione del processo di serraggio e l'implementazione dei principi dell'Industry 4.0. Le aziende beneficiano di una posizione di serraggio indipendente dal supporto, di maggiori possibilità di trasmissione dati e di una maggiore produttività.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK Moduli di serraggio a cambio rapido azionati elettricamente con elettronica e attuatori completamente integrati: grazie a un'ampia gamma di opzioni di interrogazione e trasmissione, VERO-S NSE3-PH 138 IOL offre una maggiore trasparenza nel processo di serraggio, senza ulteriori profili d'ingombro.

Con il nuovo dispositivo di serraggio alimentato a batteria, SCHUNK offre una soluzione pionieristica per le aziende che desiderano rilevare in tempo reale gli stati rilevanti per il processo e trasmetterli in modo efficiente al controllo della macchina. Questa tecnologia è particolarmente interessante per i settori che desiderano abbandonare le costose soluzioni pneumatiche e idrauliche, sia per ridurre i costi operativi sia per evitare la contaminazione, assolutamente indesiderabile nelle camere bianche o nel settore alimentare.

Trasmissione dati wireless e monitoraggio dei processi in tempo reale

In questo nuovo sviluppo, SCHUNK si affida a IO-Link Wireless per la comunicazione wireless tra il dispositivo di serraggio e il controllo della macchina. Per la prima volta alla EMO 2025 verranno presentati le morse automatiche TANDEM alimentate a batteria della serie KSE3 nonché i moduli di serraggio a cambio rapido VERO-S che sfruttano questa tecnologia. L'attivazione e la trasmissione degli stati registrati in modo permanente dei dispositivi di serraggio avvengono tramite IO-Link Wireless e un IO-Link Master, che poi trasmettono queste informazioni al controllo della macchina.

Un punto di forza in questo ambito è la collaborazione con Blum Novotest, specialista nella tecnologia wireless BRC. Se è già in uso un sistema di misurazione BLUM con tecnologia wireless BRC, i nuovi dispositivi di serraggio di SCHUNK possono essere integrati in modo rapido e conveniente nei processi di produzione esistenti. Ciò consente di risparmiare tempo, ridurre gli sforzi di installazione e aumentare la flessibilità della produzione.

Stesse prestazioni con meno apparecchiature periferiche e impatto ambientale ridotto

Nonostante il passaggio al funzionamento a batteria, gli utenti non devono scendere a compromessi in termini di forza di serraggio o di forza di trazione. Al contrario: i nuovi dispositivi di serraggio offrono le stesse prestazioni dei sistemi pneumatici o idraulici. Inoltre non vi sono ulteriori profili d'ingombro, poiché l'elettronica e gli attuatori sono completamente integrati nel dispositivo di serraggio. L'elaborazione del segnale avviene direttamente all'interno del modulo di serraggio, quindi è necessario collegare solo l'interfaccia IO-Link. I nuovi dispositivi di serraggio alimentati a batteria di SCHUNK non sono solo potenti, ma anche altamente efficienti: con una carica della batteria è possibile eseguire fino a 1.000 cicli di serraggio. In questo modo, SCHUNK continua ad aprire la strada a un futuro produttivo sostenibile, efficiente in termini di risorse e altamente produttivo.

Scarica comunicati stampa

Informazioni per la stampa 2 MB ZIP Scarica