L'azienda a conduzione familiare sta portando avanti la digitalizzazione sia con le sue soluzioni per i clienti che a un livello più alto. Per esempio, SCHUNK è da tempo coinvolta nella gestione della piattaforma Industry 4.0, la rete di associazioni imprenditoriali tedesche che guida la strategia high-tech del governo tedesco. Questo è uno dei modi in cui l'azienda sta contribuendo a plasmare la trasformazione digitale dell'industria e sta lanciando concetti su argomenti digitali chiave. Ciò dimostra che SCHUNK sta già implementando il tema centrale della Hannover Messe di quest'anno, "Trasformazione industriale – Fare la differenza". Anche il CEO Henrik A. Schunk è coinvolto nell'iniziativa di digitalizzazione Manufacturing-X. Questa iniziativa mira a creare uno spazio dati sovrano e federato per l'industria connessa in digitale e che renda le catene del valore più sostenibili, trasparenti e resilienti. Dopotutto, la fiducia e il controllo sui propri dati sono fondamentali per le aziende che si avviano verso un futuro digitale di successo.
SCHUNK dimostra in loco esattamente come le soluzioni digitali possono portare a un aumento dell'efficienza e a una riduzione del consumo di risorse, affidandosi a tre esempi innovativi. La tecnologia di ispirazione biologica ADHESO afferra con delicatezza le parti fragili o difficili da maneggiare, senza lasciare residui e, soprattutto, senza alcuna energia, utilizzando la forza adesiva. Nel 2022, questa tecnologia ecologica ha ricevuto il premio tedesco per l'innovazione nel settore del clima e dell'ambiente (IKU). Il portautensili smart iTENDO² trasmette i dati in tempo reale, salvaguardando così i processi di lavorazione dove è richiesta la massima precisione. Questa soluzione, che si è aggiudicata il German Innovation Award 2022, offre trasparenza e tracciabilità e può quindi anche ridurre gli scarti. Grazie a un'intelligenza artificiale sviluppata da SCHUNK, il 2D Grasping kit consente di afferrare senza la minima difficoltà singoli oggetti disposti in modo casuale su un piano. Il pacchetto completo di hardware, software e assistenza non richiede conoscenze preliminari di programmazione o riconoscimento di immagini. Unitevi a noi per scambiarci idee su queste innovazioni. Non vediamo l'ora di fare la differenza: insieme a voi!