“Il percorso verso l’automazione è ancora impegnativo per molte aziende. Questo è il motivo per cui soprattutto le piccole e medie imprese non sfruttano ancora tutto il loro potenziale ed è proprio da qui che iniziamo", sottolinea Kristina I. Schunk, CEO di SCHUNK. “Con moduli di automazione e digitalizzazione innovativi, altamente flessibili e facili da usare come il kit 2D Grasping è possibile colmare la carenza di manodopera qualificata in modo affidabile, ma anche aumentare la produttività. Al contempo, i moduli creano anche un ambiente di lavoro sano e interessante in cui persone e macchine creano una simbiosi."
Con il kit 2D Grasping le aziende possono implementare processi Pick & Place intelligenti per pezzi disposti in modo casuale con il minimo sforzo. Il kit è composto da una fotocamera con obiettivo, un PC industriale, un software di intelligenza artificiale e una pinza specifica per l'applicazione. Tutti i componenti sono perfettamente coordinati e possono essere combinati con qualsiasi robot e qualsiasi controller di livello superiore. Grazie all'interfaccia utente intuitiva, il software di intelligenza artificiale viene appreso in pochi semplici passaggi e non richiede conoscenze preliminari di programmazione o elaborazione delle immagini. Poi, l'intelligenza artificiale si addestra autonomamente e riconosce i componenti in base a caratteristiche come forma, dimensioni e colore. L'intelligenza artificiale compensa le variazioni causate dal cambiamento delle condizioni di luce, colore o sfondo. La particolarità è che il sistema calcola automaticamente i punti di presa della pinza utilizzata insieme al rilevamento dell'oggetto e trasmette parametri come l'angolo di rotazione e la larghezza di apertura al controllo del robot. Le attività di smistamento o logistiche monotone e ricorrenti possono così essere automatizzate in modo semplice e affidabile.
“Desideriamo contrastare la carenza di manodopera qualificata e aumentare il potenziale di produttività e l’efficienza delle risorse. In tempi in cui gli ambienti di produzione sani e sostenibili stanno diventando sempre più importanti, il nostro kit 2D Grasping offre una soluzione che non solo aumenta l’efficienza, ma migliora anche le condizioni di lavoro”, spiega Gessmann. In questo caso le soluzioni di automazione come il kit 2D Grasping svolgono un ruolo centrale. “Vincere l’HERMES AWARD ci incoraggia e motiva a continuare a lavorare a soluzioni con le quali le aziende possano sfruttare in modo semplice ed efficace il potenziale dell’automazione.”
L'HERMES AWARD è il premio internazionale per la tecnologia della FIERA DI HANNOVER. Viene assegnato ogni anno nell'ambito della fiera e premia prodotti straordinari e soluzioni innovative con un grado di innovazione tecnologica particolarmente elevato.