Il principale fattore di costo di un’auto elettrica è la batteria. Negli ultimi anni, i produttori di automobili di tutto il mondo hanno esplorato modi per sviluppare e produrre batterie che non solo siano sostenibili, ma anche efficienti in termini di costi e che abbiano potenza sufficiente per una lunga autonomia. Oltre alle celle prismatiche e a sacchetto, i principali produttori si affidano sempre più a celle rotonde con un diametro di 46 millimetri. SCHUNK ha progettato un nuovo strumento appositamente per la manipolazione di questo tipo di celle: la pinza per celle rotonde RCG. È liberamente scalabile, e consente di manipolare singole celle della batteria, di disporle automaticamente in file e di caricare con precisione e rapidità interi gruppi di batterie in modo semplice e sicuro.
Le pinze per celle rotonde RCG dispongono di un sistema magnetico a comando pneumatico per prelevare e posizionare magneticamente le celle della batteria. Il magnete permanente all'interno della singola pinza garantisce il mantenimento sicuro della forza di presa durante l'intera procedura. Anche in caso di possibile perdita di energia durante un arresto di emergenza, la batteria viene trattenuta dalla pinza. L'elevata forza di ancoraggio dei magneti > 70 N è progettata per qualsiasi lunghezza della batteria e consente elevate velocità di accelerazione del robot in uso. Anche il rilevamento sensoriale del pezzo e dello stato dell’RCG contribuisce all’affidabilità della procedura. In questo modo si riconosce se è presente una batteria ma è anche possibile rilevare la corsa del pistone. Per ottenere la massima densità di potenza possibile delle celle della batteria all'interno del gruppo batteria e senza profili d'ingombro, i progettisti SCHUNK hanno adattato l'RCG esattamente alle celle della batteria da 46 millimetri. SCHUNK offre la pinza in tre versioni: senza centraggio, con centraggio a 2 vie o con centraggio a 4 vie per la compensazione della tolleranza e per la presa delle celle della batteria.
Il sistema può essere combinato con altri componenti SCHUNK per l'utilizzo in una linea di produzione: sensori adatti, unità di compensazione e spaziatura celle, nonché assi lineari diretti consentono processi precisi, dinamici e sicuri nella produzione in serie di pacchi batteria.