arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Società giugno 2024

Ulteriori vantaggi per festeggiare il 20° anniversario

Da 20 anni SCHUNK Electronic Solutions fornisce straordinarie soluzioni high-tech stand-alone e inline per processi di produzione ad alta precisione nei settori dei circuiti stampati e dell'elettronica. Per celebrare l'anniversario è ora disponibile un'edizione speciale del SAR-Compact: il dispositivo entry-level perfetto per la tecnologia di depaneling economica e automatizzata.

Immagine dell'applicazione – SAR-Compact SAR-Compact è la soluzione perfetta per iniziare a utilizzare la tecnologia economica di depaneling automatizzato.

Le macchine per depaneling di SCHUNK Electronic Solutions sono componenti di processo ad alte prestazioni per il depaneling di singoli circuiti stampati di gruppi elettronici. I circuiti stampati vengono separati utilizzando punte da fresatura, seghe o testine laser. Oltre a questa ampia gamma di processi, le soluzioni modulari delle macchine offrono anche un'elevata flessibilità e il Dust Reduce Booster garantisce la massima pulizia.

L'obiettivo dei sistemi di depaneling è massimizzare i vantaggi dei moderni processi di produzione di gruppi elettronici. I sistemi e i dispositivi di SCHUNK Electronic Solutions sono perfettamente progettati per soddisfare le elevate esigenze poste ai circuiti stampati, quali la crescente miniaturizzazione, i componenti altamente sensibili e i requisiti di qualità. Le macchine per depaneling lavorano in modo rapido e preciso e sono disponibili con carico e scarico manuale o come macchine inline completamente automatiche con pallettizzatori o come raccoglitori di componenti particolari. Quando si tratta di scegliere la soluzione giusta per ogni singola applicazione, la consulenza competente e personalizzata è fondamentale. Ecco perché SCHUNK è un partner tecnologico affidabile per la produzione elettronica globale di domani. L'elevato livello di integrazione verticale consente agli utenti di ricevere tutto da un'unica fonte, garantendo la massima affidabilità delle macchine.

Edizione speciale 20° anniversario – SAR-Compact

Per celebrare il 20° anniversario di SCHUNK Electronic Solutions, è ora disponibile un'edizione speciale dei sistemi di depaneling stand-alone SAR-Compact. Questa soluzione è perfetta per iniziare a utilizzare la tecnologia economica di depaneling automatizzato. A differenza dei metodi di separazione convenzionali, offre flessibilità, pulizia, sicurezza del processo e un processo di separazione delicato. Si caratterizza per un eccellente rapporto prestazione-prezzo: nonostante il basso investimento, la macchina soddisfa tutte le funzionalità e i requisiti importanti di molti settori chiave. Questa edizione anniversario è dotata di un sistema a doppio shuttle per tempi di ciclo brevi e ha un'area di fresatura effettiva di 430x350 millimetri, inclusa l'estrazione. Sono inclusi anche 5 cambi utensile per shuttle, nonché il controllo della rottura dell'utensile e del diametro. La macchina è dotata di ionizzazione e di un design con certificazione ESD con scanner manuale.

Il lancio commerciale dell'edizione speciale avverrà in occasione della SMTconnect, la fiera dedicata alla produzione elettronica di Norimberga. Visita SCHUNK alla SMTconnect: padiglione 4, stand 205

Scarica comunicati stampa

Informazioni per la stampa 1 MB ZIP Scarica