ILA Berlin es una de las principales ferias del sector aeroespacial y, cada dos años, pone al día a la comunidad aeroespacial internacional en el corazón de Europa. En 2026, la atención se centró en el futuro papel de Alemania como centro de aviación, tanto desde el punto de vista tecnológico como económico. Esto se debe a que la industria aeroespacial europea está experimentando una profunda transformación: la protección del clima, la seguridad y la soberanía digital están marcando el rumbo de las inversiones, los programas de desarrollo y la creación de valor industrial. En este contexto, cada vez es mayor la presión para diseñar procesos industriales que sean más robustos y, al mismo tiempo, más productivos. Las estructuras delicadas y ligeras, los materiales exigentes y los procedimientos estrictamente certificados dejan poco margen para las desviaciones. Como consecuencia, la interacción entre la herramienta, la pieza y la manipulación se está convirtiendo en un factor decisivo.
Y ahí es precisamente donde SCHUNK destacó en la ILA: la atención se centró en soluciones específicas para cada sector en materia de tecnología de sujeción de piezas y herramientas, así como en automatización. El objetivo es reducir los tiempos de preparación, garantizar la seguridad de los procesos y estandarizar las fases de fabricación, de modo que los procesos no solo funcionen de forma fiable, sino que también sean escalables. Para lograrlo, SCHUNK aplica la experiencia adquirida en sectores de alto rendimiento, como el automovilístico, a la fabricación aeroespacial, con el objetivo de aumentar la producción sin comprometer la calidad ni la reproducibilidad.
Un ejemplo son las unidades de sujeción VERO-S Aviation. Permiten una sujeción flexible y con baja deformación de componentes estructurales que requieren una preparación compleja. Un menor número de preparaciones y unos cambios más rápidos acortan el plazo de entrega y agilizan todo el proceso de fabricación. De este modo, SCHUNK apuesta deliberadamente por una tecnología estándar de eficacia probada y la adapta a aplicaciones específicas de cada sector. Esto da lugar a conceptos de sujeción robustos y de alta repetibilidad que favorecen tanto la seguridad del proceso como la rentabilidad. Además, SCHUNK presentó conceptos de sujeción específicos para cada pieza que garantizan una transmisión segura de la fuerza, una alta precisión de concentricidad y resultados reproducibles, desde componentes estructurales y piezas de motores de aeronaves hasta conceptos para piezas únicas.
SCHUNK demostró cómo la tecnología de sujeción y los equipos periféricos de las máquinas pueden combinarse para crear cadenas de proceso estables y eficientes, tomando como ejemplo la carga automatizada de las máquinas. El cambio automático de palés con diferentes dispositivos de sujeción y piezas permite estandarizar los procesos de preparación y aumentar el tiempo de funcionamiento de la máquina, al tiempo que se mantiene una repetibilidad constante. De este modo, la automatización resulta eficaz precisamente allí donde la utilización, la calidad y la entrega puntual se dan de la mano en entornos de fabricación certificados.
Cuando las soluciones estándar llegan a sus límites, SCHUNK desarrolla conceptos a medida en el marco de SCHUNK Engineering. Las piezas para el sector aeroespacial son altamente especializadas y están sujetas a requisitos especialmente estrictos en materia de seguridad, precisión y documentación. En colaboración con los clientes, se desarrollan soluciones de sujeción y automatización diseñadas de forma coherente en función del componente y del proceso, y que pueden trasladarse de forma fiable de la producción de prototipos a la fabricación en serie.
Al margen de la feria, SCHUNK mantuvo un intercambio de opiniones con representantes políticos sobre el sector y su papel como motor de la innovación en Europa, entre ellos Cem Özdemir, ministro-presidente de Baden-Württemberg. "El sector aeroespacial está generando nuevas oportunidades de crecimiento. Lo que importa son unas cadenas de suministro fiables, unos procesos sólidos y la rápida transferencia de la innovación a la aplicación industrial. En SCHUNK, aportamos nuestro granito de arena mediante tecnologías que dan respuesta a las exigentes necesidades de nuestros clientes de una forma pragmática y escalable", afirma Stefan Engelhardt, vicepresidente ejecutivo de Ventas Globales de SCHUNK.