arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Histórias de sucesso março 2026

Usinagem flexível para componentes agrícolas e rodoviários

A usinagem não seriada exige flexibilidade máxima. Para a Aço Peças Demore, uma especialista brasileira em componentes complexos para os setores agrícola e rodoviário, as frequentes trocas de configuração (setup) haviam se tornado um fator limitante. Ao introduzir a automação de carga e descarga de paletes em centros de usinagem com o sistema SCHUNK VERO-S , a empresa reduziu significativamente os tempos de setup e aumentou a disponibilidade das máquinas. 
Caso de sucesso DEMORE x SCHUNK VERO-S O sistema de troca rápida de paletes VERO-S permite a fixação precisa da peça e oferece suporte a processos de configuração rápidos e repetíveis no centro de usinagem.

Com mais de 40 anos de experiência, a Aço Peças Demore fabrica componentes de precisão para clientes como John Deere, Marcopolo, Jacto, Randon e outros. A empresa atende indústrias exigentes onde a produtividade e a repetibilidade são essenciais.

Caso de sucesso DEMORE x SCHUNK Brasil A estreita cooperação entre a Aço Peças Demore e a SCHUNK garante estabilidade e inovação nos processos a longo prazo.

“Como uma empresa que presta serviços a terceiros, sempre precisamos de parceiros que nos tragam inovação e nos ajudem a melhorar nossa produtividade”, afirma Rudimar Demore, fundador da Aço Peças Demore. “A SCHUNK tem sido nossa parceira de inovação por mais de 10 anos.” Geometrias complexas e tamanhos de lotes variados caracterizam a produção diária. Para manter-se competitiva, a Demore precisava de uma solução que combinasse flexibilidade com alta produtividade.

O desafio: Setup manual limita a produtividade

Grandes componentes para os setores agrícola e rodoviário exigem fixação robusta. Ao mesmo tempo, a mudança de variantes de produtos requer ajustes frequentes de configuração. A reconfiguração manual consumia um tempo valioso de máquina e limitava a Eficiência Global do Equipamento (OEE). “Nossos clientes são muito exigentes”, explica Demore. “Precisamos de parceiros que permitam setups rápidos e nos ajudem a manter a produtividade. ”O objetivo era claro: aumentar a disponibilidade da máquina mantendo a flexibilidade para a produção não seriada.

A solução: Setup offline e troca automatizada de paletes

Caso de sucesso DEMORE x SCHUNK Brasil VERO-S Os paletes padronizados da SCHUNK permitem processos de configuração rápidos e repetíveis dentro do centro de usinagem.

Juntamente com a SCHUNK Brasil, a Demore implementou um conceito de automação baseado no sistema de troca rápida de paletes VERO-S. A ideia central: as peças são preparadas e alinhadas fora da máquina enquanto a usinagem continua. Um robô de 200 kg realiza a troca de paletes entre dois centros de usinagem. 

Caso de sucesso DEMORE x SCHUNK Brasil Um robô de 200 kg realiza a troca de paletes entre os centros de usinagem, permitindo a operação contínua.

“Desenvolvemos um projeto com um robô de 200 kg para trocar os paletes na máquina”, explica William Gobetti, Engenheiro de Automação e Controle da Aço Peças Demore. “Não importa qual produto esteja no palete, o robô realiza a troca completa do palete.” O robô manipula sempre paletes padronizados da SCHUNK, eliminando a necessidade de ajustes repetidos nos dispositivos de fixação e permitindo a troca rápida entre diferentes famílias de peças. “Utilizamos diversos produtos SCHUNK, especialmente soluções de fixação que nos permitem realizar setups rápidos com excelente repetibilidade”, acrescenta Demore. Através da troca rápida de paletes, o princípio de "Setup Zero" tornou-se prática diária. Enquanto um palete está sendo usinado, o próximo é preparado externamente, aumentando significativamente o tempo produtivo de fuso. O sistema de fixação por molas garante uma fixação segura mesmo em caso de perda de pressão pneumática, permitindo uma operação 24/7 estável e confiável.

O resultado: Maior flexibilidade com maior disponibilidade

A troca automatizada de paletes reduziu os tempos de setup e aumentou a utilização das máquinas. Ao otimizar o equipamento existente, a Demore evitou o investimento imediato em máquinas-ferramenta adicionais. “Precisamos inovar, mas com resultados que nos permitam produzir mais, em menos tempo e com maior qualidade”, diz Demore. A interface padronizada garante repetibilidade consistente para lotes personalizados. A estreita cooperação entre a equipe de engenharia da Demore e a SCHUNK Brasil desempenhou um papel fundamental na implementação de uma solução estável e escalável. “Continuamos investindo na SCHUNK porque eles nos apoiam em tempos bons e em tempos desafiadores”, conclui Demore. “Somente assim podemos permanecer competitivos em um mercado exigente.”

Perguntas Frequentes sobre Troca Rápida de Paletes (FAQ) 

O que é o sistema de troca rápida de paletes?

É uma tecnologia de fixação que permite a troca de dispositivos de fixação ou peças em segundos, com alta precisão de repetibilidade, minimizando o tempo de inatividade da máquina CNC durante o setup. 

Como a automação industrial reduz o tempo de setup?

Ao utilizar sistemas como o VERO-S NSR, a preparação da peça é feita fora da máquina. O robô apenas substitui o palete padronizado, eliminando ajustes manuais de centragem e fixação que antes levavam horas.

Qual o impacto da tecnologia VERO-S no OEE?

O sistema aumenta a Eficiência Global do Equipamento (OEE), ao permitir que a máquina opere durante turnos não supervisados e ao converter o tempo de setup interno em externo, mantendo o fuso em operação constante.