arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
Tecnologia de fixação de peças

Um passo importante rumo a um futuro empolgante.

Na EMO 2025, a SCHUNK apresentará pela primeira vez dispositivos de fixação eletromecânicos alimentados por bateria com IO-Link Wireless – uma tecnologia que permite a transmissão de dados sem fio entre o dispositivo de fixação e o sistema de controle da máquina. Essa inovação representa um passo importante para ampliar as opções de automação do processo de fixação e a implementação dos princípios da Indústria 4.0. As empresas se beneficiam de uma posição de fixação independente da mídia, opções expandidas para transmissão de dados e aumento da produtividade.

VERO-S NSE3-PH 138 IOL SCHUNK Módulos de fixação de ponto zero acionados eletricamente com eletrônica e atuadores totalmente integrados: graças a uma variedade de opções de detecção e transmissão, o VERO-S NSE3-PH 138 IOL oferece maior transparência durante o processo de fixação – sem contornos de interferência adicionais.

Com o novo dispositivo de fixação alimentado por bateria, a SCHUNK oferece uma solução pioneira para empresas que desejam capturar informações relevantes do processo em tempo real e transmiti-las de forma eficiente para o sistema de controle da máquina. Essa tecnologia é especialmente atraente para indústrias que buscam se afastar de soluções pneumáticas e hidráulicas de alto custo – seja para reduzir custos operacionais ou para evitar contaminação, que é absolutamente indesejável em salas limpas ou na indústria alimentícia.

Transmissão de dados sem fio e monitoramento de processos em tempo real

Neste novo desenvolvimento, a SCHUNK utiliza a tecnologia IO-Link Wireless para comunicação sem fio entre o dispositivo de fixação e o controle da máquina. Pela primeira vez na EMO 2025, serão apresentadas as morsas acionadas TANDEM da série KSE3, alimentadas por bateria, bem como os módulos de fixação de ponto zero VERO-S, que utilizam essa tecnologia. O acionamento e a transmissão dos estados permanentemente registrados dos dispositivos de fixação são realizados via IO-Link Wireless e um IO-Link Master, que então transferem essas informações para o controle da máquina.

Um dos destaques nesta área é a colaboração com a Blum Novotest, especialista em tecnologia sem fio BRC. Se um sistema de medição BLUM com tecnologia sem fio BRC já estiver em uso, os novos dispositivos de fixação da SCHUNK podem ser integrados de forma rápida e econômica aos processos de produção existentes. Isso economiza tempo, reduz o esforço de instalação e aumenta a flexibilidade da produção.

O mesmo desempenho com menos equipamentos periféricos e menor impacto ambiental.

Apesar da mudança para o funcionamento a bateria, os usuários não precisam abrir mão da força de fixação ou da força de tração. Pelo contrário: os novos dispositivos de fixação oferecem o mesmo desempenho que os sistemas pneumáticos ou hidráulicos. Além disso, não há contornos de interferência adicionais, pois os atuadores e os componentes eletrônicos estão totalmente integrados ao dispositivo de fixação. O processamento de sinal ocorre diretamente dentro do módulo de fixação, portanto, apenas a interface IO-Link precisa ser conectada. Os novos dispositivos de fixação a bateria da SCHUNK não são apenas potentes, mas também altamente eficientes: podem ser realizados até 1.000 ciclos de fixação por carga de bateria. Dessa forma, a SCHUNK continua a abrir caminho para um futuro da indústria sustentável, eficiente em termos de recursos e altamente produtivo.

Baixar comunicados de imprensa

Comunicados de imprensa 2 MB ZIP Download