arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Nutzentrenntechnik

Flexible Systeme für die Elektronikfertigung von morgen

Auf der productronica 2025 präsentiert SCHUNK Electronic Solutions sein vielseitiges Portfolio für die elektronische Baugruppenfertigung aus einer Hand: von bewährten Stand-Alone-Maschinen bis hin zu vollständig integrierten Inline-Systemen. Der Fokus liegt auf modularen, flexiblen und maßgeschneiderten Prozessen, die eine effiziente Produktion ermöglichen. Die Weltleitmesse für Entwicklung und Fertigung von Elektronik findet vom 18. bis 21. November 2025 in München statt.

SAL-1300 Nutzentrenntechnik SCHUNK Ideal für die Miniaturisierung in der Elektronikfertigung vereinigt der Nutzentrenner SAL-1300 Laser- und Frästechnologie in einer Maschine.

Elektronik steckt in nahezu allen modernen Produkten – vom Autoscheinwerfer bis zur elektrischen Zahnbürste. Überall dort, wo elektronische Baugruppen entstehen, kommt die Expertise von SCHUNK Electronic Solutions zum Einsatz. Egal ob für die Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt oder Automotive, auf der productronica 2025 zeigt das Unternehmen, wie sich Präzision, Flexibilität und Sauberkeit in der Elektronikfertigung geschickt verbinden lassen und somit die Produktionseffizienz optimieren und langfristig Wachstumschancen sichern.

Vernetzte Systeme für moderne Elektronikfertigung

SCHUNK Electronic Solutions steht für Hightech-Systeme in der Elektronikfertigung. Fräsen, Sägen oder Lasern – die Nutzentrenner von SCHUNK sind leistungsfähige Prozesskomponenten zum Trennen von Leiterplatten, die sich modular und flexibel an kundenspezifische Anforderungen anpassen. Neben den Nutzentrennern zeigt SCHUNK durchgängige Lösungen für das Boardhandling, also beispielsweise Module für das Handling von Leiterplatten, und die Automatisierung des gesamten Prozesses. Der exemplarische Zweifach-Loader fungiert dabei als zentrale Schnittstelle und ermöglicht eine Integration in übergreifende Automatisierungskonzepte – ausgelegt, um auch zukünftige Kundenanforderungen flexibel abzudecken.

Bewährte Technik, maximale Flexibilität

Stand-Alone-Nutzentrenner SAR-1300-Mono SCHUNK Der flexible Stand-Alone-Nutzentrenner SAR-1300 kombiniert das Fräsen und Sägen und deckt zuverlässig unterschiedlichste Leiterplattenlayouts ab.

Der Nutzentrenner SAR-1300 deckt mit der Kombination aus Fräsen und Sägen zuverlässig unterschiedlichste Leiterplattenlayouts ab. Sein patentiertes MAGNOPLATE-Werkstückträgersystem ermöglicht schnelles und flexibles Rüsten bei hoher Variantenvielfalt. Mit einfacher Programmierung lassen sich magnetische Pins in kürzester Zeit positionieren, sodass Anwender ihren individuellen Werkstückträger selbst gestalten können. Eine weitere Besonderheit ist der Dust-Reduce-Booster. Für saubere Prozesse und eine gesunde Produktionsumgebung, reduziert er die Staubrückstände beim Fräsen um bis zu 70 Prozent. Auch wachsende Anforderungen, wie z. B. personenlose Nachtschichten, erhöhten Durchsatz oder autarken Betrieb über einen längeren Zeitraum, erfüllt der SAR-1300. Ausgerüstet mit einem optionalen Cobot, der das Be- und Entladen der Leiterplatten übernimmt, und den SCHUNK Board-Handling-Systemen wird der SAR-1300 zu einer skalierbaren Automatisierungslösung.

Präzise Trennen mit Laser und Fräse

Der Nutzentrenner SAL-1300 bietet mit Laser- und Frästechnologie zwei Technologien in einem. Die Kombination schafft neue Möglichkeiten für Anwendungen mit höchsten Qualitätsansprüchen. Der Laser trennt Leiterplatten staubfrei und ohne mechanischen Stress und arbeitet dadurch besonders schonend bei empfindlichen Bauteilen. Zugleich eignet er sich ideal für die Miniaturisierung in der Elektronikfertigung. Dank eines breiten Portfolios an Laserquellen steht für jedes Material die passende Lösung zur Verfügung.

Das Doppelshuttlesystem erlaubt es, auf dem einen Shuttle zu lasern und auf dem anderen zu fräsen. Dadurch sind die Verfahren parallel oder kombiniert einsetzbar, was sich zum Beispiel besonders für empfindliche Rigid-Flex-Leiterplatten, bestehend aus starren und flexiblen Anteilen eignet.

End-of-Line Komplettlösungen aus einer Hand

ILR Performance SCHUNK Nahtlos in die Prozesskette integriert, trennt der ILR Performance Leiterplatten hochpräzise.

Der Nutzentrenner ILR Perfomance wird meist inline nahtlos in eine Prozesskette integriert. Er lässt sich aber auch individuell an die Kundenprozesse anpassen – von der automatisierten Beladung bis zur Ablage. Der in enger Partnerschaft mit den Automationsexperten der Firma Omron entstandene Messeaufbau zeigt, wie der Nutzentrenner ILR flexibel eine Prozesskette abschließt und mit anderen Systemen kooperiert: Ein AMR-Roboter von Omron übernimmt die Beladung, ein SCHUNK Zweifach-Loader führt die Panels zu. Nach dem hochpräzisen Trennen im ILR durchlaufen die Leiterplatten eine Prozessstation, die je nach Bedarf Testen, Reinigen, AOI, Dispensen oder weitere Schritte abdeckt. Anschließend werden die Baugruppen mit dem KI-gestützten 2D Grasping-Kit von SCHUNK, das mit dem HERMES AWARD 2024 ausgezeichnet wurde, automatisch erkannt, gegriffen und abgelegt. Die Ablage zeigt die Vielseitigkeit von SCHUNK: vom Palettierer über das Flachband bis hin zur Übergabe per Shuttle. Der modulare Aufbau ermöglicht Erweiterungen auch im laufenden Betrieb – für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit.

Besuchen Sie SCHUNK auf der productronica 2025:
Halle A3, Stand 248