arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Società ottobre 2023

Soluzioni di automazione nella pratica

L'SPS di Norimberga è l'evento clou del settore dell'automazione. Dal 14 al 16 novembre 2023 sarà possibile scoprire la gamma completa per l'automazione intelligente e digitale. SCHUNK presenterà innovazioni pratiche e sofisticate soluzioni di automazione. Per citarne alcune: per la presa meccatronica, la manipolazione flessibile e la mobilità elettrica.
SCHUNK – SLD/EGK La serie SLD di assi lineari diretti consente tempi ciclo più brevi e maggiore produttività nei processi di assemblaggio e manipolazione ad alta velocità. Grazie alla modalità SoftGrip, la pinza EGK per piccoli componenti manipola in modo sicuro i circuiti stampati in filigrana.

Per SCHUNK, le soluzioni di automazione pratiche e di facile utilizzo e gli approcci efficienti per la produzione di domani sono generalmente al centro dell'attenzione. Questa immagine di sé pone in evidenza l'azienda anche alla SPS e la presenta come un compagno e un partner forte per le sfide della produzione moderna. SCHUNK aiuta gli utenti a rendere i processi produttivi più flessibili, efficienti e sostenibili con componenti intelligenti, servizi digitali e una conoscenza applicativa completa,

SCHUNK - EGU Robusta e versatile: la pinza universale elettrica EGU, qui mostrata in versione a doppia pinza, è particolarmente adatta per il carico e lo scarico flessibile di macchine utensili.

Stabilire nuovi parametri di riferimento per la presa meccatronica

Lo stesso vale per le serie di pinze intelligenti EGU ed EGK che saranno presentate alla fiera. Queste stabiliscono dei parametri di riferimento in termini di flessibilità, diversità delle interfacce e affidabilità dei processi. Poiché le pinze offrono diverse modalità di presa per diversi compiti di manipolazione. Una nuova piattaforma elettronica e software comune rende possibile questa funzionalità intelligente. Poiché i metodi di presa esistenti vengono continuamente ottimizzati e integrati, i clienti continueranno a beneficiare dei miglioramenti a prova di futuro tramite gli aggiornamenti del software.

La pinza EGK per piccoli componenti è particolarmente adatta per la manipolazione di pezzi filigranati e fragili ed è quindi ideale per applicazioni impegnative nell'industria di laboratorio o nella produzione elettronica. La pinza universale EGU è a sua volta un affidabile tuttofare per tutti i compiti di manipolazione. Sfrutta al massimo le sue potenzialità, soprattutto per quanto riguarda il carico e lo scarico flessibile delle macchine utensili.

SCHUNK – pinza per hairpin Presso lo stand SCHUNK, in primo piano sono presenti le soluzioni industriali personalizzate per la mobilità elettrica: per esempio per la produzione di statori a forcella.

Promuovere la mobilità elettrica

Anche gli assi lineari diretti della serie SLD sono dei tuttofare dinamici. Questa nuova generazione con azionamento lineare diretto elettrico è estremamente durevole, garantisce tempi di ciclo brevi e produttività ulteriore durante assemblaggio e manipolazione ad alta velocità in produzione elettronica, life science e mobilità elettrica. Vi è un'attenzione particolare su questo argomento di settore: SCHUNK fornisce supporto al riguardo con un portafoglio lungimirante. Per esempio, una combinazione di un modulo lineare ad alta velocità e una doppia pinza altamente flessibile è riuscita a ridurre l'impostazione automatizzata degli statori a forcella a un secondo e con una precisione di ripetibilità di 0,01 mm!

Scoprite queste e altre soluzioni pratiche allo stand SCHUNK 11 nel padiglione 3A.

Scarica comunicati stampa

Informazioni per la stampa 5 MB ZIP Scarica