arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Casos de éxito julio 2025

Sinergia en la máquina especial

El fabricante de andamios MJ-Gerüst de Plettenberg produce componentes de sistemas de andamiaje en máquinas especiales ultramodernas de desarrollo propio. Una gran cantidad de componentes SCHUNK están instalados en una línea de producción interconectada para la fabricación de largos puntales de andamiaje: más de cien grippers universales PGN-plus-P, alrededor de 25 grippers magnéticos y varios chucks para torno ROTA TP. En este gran sistema específico con varias estaciones de manipulación y procesamiento, todos los módulos y procesos están interconectadas.

MJ Gerüst PGN-plus-P La guía deslizante de dentado múltiple mejorada del PGN-plus-P permite manipular tubos largos gracias a una mayor absorción del torque.

"Todo se construye en la propia empresa", afirma Jörg Brauhardt, jefe de diseño de MJ-Gerüst, señalando la impresionante planta de producción en la que se fabrican los puntales de andamiaje. En la línea de producción interconectada, que ocupa más de la mitad de la nave, el material de entrada se corta a medida, se desbarba, se marca, se forma, se perfora, se recuece y, por último, se retira listo para su transportación Los distintos procesos tienen lugar en varias celdas de procesamiento con más de diez robots. Rodillos prismáticos accionados transportan el material largo de una estación a otra dentro de las celdas independientes. "Este sistema procesa tubos de hasta 2500 milímetros de longitud, fabricados con tubo de acero 48-3", explica Brauhardt. "Nuestro equipo de diseño tenía un sistema inicial de tipo similar como modelo para el concepto que se creó aquí en la oficina. Este primer sistema procesa material de hasta cuatro metros de longitud y necesitaba apoyo urgente porque ya funcionaba en tres turnos y el volumen seguía creciendo. "Aquí ya habíamos instalado grippers PGN-plus", afirma Brauhardt. "Estamos familiarizados con los productos SCHUNK desde hace años y nunca hemos tenido problemas con ellos, por eso el nuevo sistema también está equipado con módulos SCHUNK".

MJ Gerüst SCHUNK PGN-plus-P Jörg Brauhardt, jefe de diseño de MJ-Gerüst (izquierda), con Marc Rohe, director de ventas del noroeste de Alemania de SCHUNK.

La tecnología de sujeción y automatización crecen juntas en el sistema especial

Hay casi 120 grippers PGN-plus-P en acción, así como unos 25 grippers magnéticos EGM y varios chucks para torno “Damos gran importancia a la calidad, la robustez, la estabilidad y la durabilidad”, afirma Jörg Brauhardt. "La precisión de repetición del gripper también es muy importante debido a los componentes largos y al arqueo. Todos los componentes del sistema deben cumplir requisitos exigentes, porque necesitamos un proceso global fiable", recalca Brauhardt. Con 27 años de experiencia en la construcción, sabe de lo que habla y lo que se necesita para automatizar la tarea específica. "Este es un negocio duro y difícil, y es importante para la seguridad, así que necesitamos gran calidad aquí. Todo tiene que encajar, funcionar y durar".

MJ Gerüst SCHUNK PGN-plus-P La combinación de varios componentes SCHUNK en el sistema de producción demuestra los efectos de la sinérgia entre la tecnología de sujeción y la automatización, que garantizan una producción con tiempos de ciclo optimizados y orientada hacía el futuro.

Especialmente con estas duras secuencias en la metalurgia. El fallo de una máquina supone el paro total de toda la línea de producción, ya que todas las estaciones están interconectadas. "No podemos permitir que eso ocurra", subraya Jörg Brauhardt. El material de entrada llega en paquetes mediante grúa o montacargas y se coloca en la primera estación para su separación. En primer lugar, se mide automáticamente la longitud de cada tubo. A continuación, dos robots, cada uno con varios grippers PGN-plus-P, lo transfieren a un empujador en el que se instala un chuck de tres mordazas ROTA TP 200 de SCHUNK. El empujador se desplaza con el tubo hasta una celda de corte por láser; mientras el cabezal del láser se posiciona, el tubo se mantiene en su sitio y luego gira sin fin hasta cortar los extremos a izquierda y derecha. La celda láser deja de girar cuando finaliza el corte. A continuación sigue la estación de desbarbado, desde la que varios grippes magnéticos EGM de SCHUNK recogen los tubos. "Después de la estación de corte, los tubos se desbarban, se recogen inicialmente en paquetes de dos, se transfieren y se introducen en grupos de tres", explica Brauhardt. "Las grippers magnéticos con una semicarcasa adaptada agarran los tubos juntos con mucha fuerza. Esto evita vibraciones y golpes en esta etapa protegiendo el material."

Las estaciones trabajan mano a mano

Cada tubo se separa de nuevo para la siguiente estación, en la que se marca con un número de serie y un número de artículo mediante el trazado con agujas. Cada tubo está marcado, lo cual es importante para el fabricante durante la soldadura y el almacenamiento. El marcado sigue siendo visible después de la galvanización y garantiza la trazabilidad permanente de los componentes.

Finalmente, uno de los extremos del tubo se conforma cónicamente por conformación en frío, aumentando el espesor del material y generando una unión de tubos muy estable. Los tubos ahora se miden de nuevo en relación con el punto cero, de modo que el robot pueda agarrarlos con seguridad para el siguiente y último proceso: seis tubos en un haz se introducen en la celda láser final, donde se perforan los tubos.

Interacción entre distintos componentes

MJ Gerüst SCHUNK PGN-plus-P La guía deslizante de dentado múltiple mejorada del PGN-plus-P permite manipular tubos largos gracias a una mayor absorción de torque.

Seis tubos acabados salen de la línea cada 60 segundos. Los componentes SCHUNK hacen su trabajo en cada estación de procesado y manipulación, de forma fiable y en grandes cantidades. El gripper universal PGN-plus-P se utiliza en el sistema en sus tamaños 100 y 125. El gripper paralelo más probado y versátil del mercado ofrece una carga útil impresionantemente alta gracias a la guía deslizante de dentado múltiple mejorada y a un funcionamiento fiable libre de mantenimiento gracias a la lubricación permanente. "Hemos adaptado las mordazas de agarre específicamente a la geometría del tubo en cada estación, en función de las condiciones de manipulación", explica Jörg Brauhardt. "De este modo, las piezas largas se agarran con firmeza en todos los puntos. Una vez instalada este gripper, ya no hay que preocuparse", afirma el jefe de diseño. Con sus potentes características, el PGN-plus-P es único en su clase.

El gripper magnético electropermanente EGM para la manipulación de bajo consumo de piezas ferromagnéticas aprovecha sus puntos fuertes en este sistema. Gracias a su bajo peso y alta dinámica, manipula el material largo de forma fiable. La accesibilidad de la pieza sin contornos de interferencia permite manipularla con tolerancias estrechas sin dañarla. La electricidad solo es necesaria para la magnetización y la desmagnetización. "El chuck automático ROTA TP 200 también es justo lo que se necesita aquí", declara el jefe de diseño. El cilindro de sujeción integrado permite un diámetro máximo del orificio pasante, lo que lo hace ideal para el mecanizado de tubos. El chuck también puede accionarse cuando se encuentra parado. Los chucks automáticos neumáticos de SCHUNK son una alternativa apropiada si el chuck no se va a accionar de forma manual o hidráulica.

Gran experiencia en soluciones para la construcción de máquinas especiales

MJ Gerüst SCHUNK PGN-plus-P Disposición específica para la aplicación de varios grippers PGN-plus-P en el robot de manipulación. La pinza puede utilizarse en casi todas las aplicaciones de automatización imaginables.

El sistema interconectado, optimizado en tiempo de ciclo y diseñado para el futuro, es una solución preparada para el mañana, asegura Brauhardt, visiblemente satisfecho con el resultado. Los módulos de agarre y sujeción hacen lo que se supone que deben hacer. "Esto es de primera calidad, nada se rompe". Gracias a la estrecha colaboración y a las constantes conversaciones entre el usuario y SCHUNK fue posible implementar la mejor solución. Una vez más, el cliente se beneficia del hecho de que SCHUNK puede proporcionar componentes adecuados para los respectivos procesos gracias a su amplia experiencia en automatización. Secuencias fiables y fluidas garantizan un aumento de la productividad evitando desperdicios. "La combinación de tecnología de sujeción y automatización en este sistema es ciertamente única", resume Jörg Brauhardt. "Es un buen ejemplo de auténtica ingeniería mecánica alemana".