Il settore della difesa sta vivendo una fase di crescita dinamica. Chiunque intenda ampliare la propria capacità produttiva in questo settore ha poco margine per la curva di apprendimento. I nuovi operatori del mercato stanno ampliando i loro portafogli, mentre le aziende già consolidate devono incrementare la produzione in modo rapido e affidabile. SCHUNK supporta l'industria in qualità di partner, offrendo soluzioni scalabili e comprendendo i rigorosi requisiti del settore. Traduciamo i requisiti specifici in concept di serraggio e automazione robusti. Ci avvaliamo della nostra pluriennale esperienza, maturata anche nel settore automobilistico, per garantire un rapido avvio della produzione, un'elevata stabilità dei processi e una rapida transizione alla produzione in serie. Questo è l'effetto SCHUNK: soluzioni collaudate garantiscono un avvio fluido della produzione, un'elevata stabilità dei processi e una qualità dei componenti costantemente elevata.
Contattaci subito!
Sperimenta l'effetto SCHUNK
- Avvio rapido, processi stabili
Che tu stia entrando nel mercato o ampliando la tua capacità produttiva, i nostri concept di serraggio e automazione collaudati consentono avvii strutturati della produzione con un'elevata stabilità dei processi. Pronto per la produzione fin da subito. - Qualità costante in condizioni difficili
Nel settore della difesa, ogni dettaglio conta. Garantiamo la qualità dei componenti critici per la sicurezza attraverso processi riproducibili e robusti. Dai pezzi grezzi ai componenti finiti. - Un partner lungo l'intera catena di processo
Dai prodotti standard alle soluzioni personalizzate: supportiamo i progetti di difesa lungo l'intera catena di processo, sviluppando soluzioni su misura per le vostre esigenze.
Sistemi terrestri
Precisione che resiste alla prova del tempo, in qualsiasi ambiente
Nell'ambito dell'attuale sforzo di riarmo, la capacità produttiva di sistemi terrestri viene notevolmente incrementata in tutta Europa. I requisiti richiesti ai componenti sono elevati: carichi estremi, tolleranze ristrette e affidabilità senza compromessi.
Noi di SCHUNK supportiamo la produzione di questi componenti critici per la sicurezza con una tecnologia di serraggio di precisione, garantendo processi stabili, elevata ripetibilità e una produzione scalabile in base all'aumento dei volumi.
Lavorazione di componenti di grandi dimensioni
Anelli della torretta
I componenti ad anello di grande diametro con tolleranze ristrette in termini di rotondità ed eccentricità sono sensibili alle forze di serraggio convenzionali. Il nostro mandrino a poli radiali MAGNOS offre un serraggio affidabile e senza deformazioni, garantendo al contempo la piena accessibilità alla lavorazione.
Canne di cannone
La capacità di assorbire in sicurezza elevate forze assiali e radiali è fondamentale nella lavorazione delle canne di cannone. I mandrini autocentranti SCHUNK ROTA garantiscono massima stabilità, precisione e affidabilità di processo e sono disponibili nelle versioni manuale o motorizzata.
Supporti per canne di cannone
Il supporto per la canna del cannone è fondamentale in termini di precisione e deve soddisfare elevati requisiti di accuratezza del foro e di eccentricità. Il mandrino per tornio ROTA-ML flex 2+2 garantisce un serraggio autocentrante, uniforme e affidabile, anche in presenza di deviazioni del pezzo in lavorazione.
Carter del cambio
L'alloggiamento del cambio dei veicoli militari combina geometrie complesse ottenute per fusione con tolleranze ristrette sui fori dei cuscinetti e sulle superfici di accoppiamento. I nostri dispositivi di serraggio KONTEC garantiscono un serraggio stabile e ripetibile, anche in aree con accesso limitato.
Il tuo valore aggiunto per una produzione affidabile dal punto di vista del processo di sistemi terrestri‑
- Durabilità per le esigenze più estreme
Le nostre soluzioni di serraggio progettate con cura gestiscono in modo affidabile anche geometrie complesse, garantendo una ripetibilità costante. - Efficienza lungo l'intera catena di processo
Tempi di attrezzaggio ridotti e processi stabili aumentano la produttività, anche all'aumentare dei volumi di produzione. - Affidabilità di processo per componenti critici per la sicurezza
La precisione riproducibile crea fiducia, dalla produzione di singole unità alla produzione di massa.
Richiedi soluzioni per sistemi di produzione terrestri
Munizioni
Dalla fase di avvio alla produzione in serie, senza alcun compromesso sulla qualità
La crescente domanda di munizioni per artiglieria richiede un'espansione rapida e affidabile delle capacità produttive. Al contempo, è necessario garantire elevati volumi di produzione, tolleranze ristrette e una qualità costante dei componenti.
SCHUNK supporta i produttori lungo l'intera catena di processo con tecnologie di serraggio, sistemi di presa e soluzioni di automazione. Selezionando la tecnologia di serraggio appropriata, è possibile adattarsi in modo ottimale a una varietà di geometrie dei pezzi, operazioni di lavorazione e configurazioni di macchina. Ciò pone le basi per una produzione conveniente, efficiente e affidabile, anche all'aumentare dei volumi di produzione.
Lavorazione di bossoli di cartucce di grosso calibro
Serraggio su grezzo: mandrino meccanico a ganasce scorrevoli per bossoli di munizioni, Ø155
Serraggio robusto dei pezzi per operazioni di lavorazione impegnative. Tre punti di serraggio garantiscono un serraggio stabile del pezzo, elevate forze di serraggio e una produzione affidabile.
Serraggio esterno: mandrino meccanico per bossoli di munizioni, Ø120
Tensione precisa sul profilo d'ingombro esterno pre-lavorato per una trasmissione di potenza affidabile. Robusto, ripetibile e progettato per processi di lavorazione stabili.
Serraggio esterno: mandrino per tornio ROTA con centraggio idraulico a espansione Bossolo di munizioni Ø120
Posizionamento preciso grazie alla tecnologia di portautensili a espansione idraulica, combinata con un sistema di serraggio flottante del diametro esterno per adattarsi a pezzi di diverso diametro. Il risultato: massima precisione di eccentricità e trasmissione affidabile della coppia.
Gestione di bossoli di cartucce di grosso calibro
Pinze multiuso flessibili
Le pinze multiuso flessibili consentono di maneggiare simultaneamente diversi tipi di manicotti. Ciò riduce i tempi di ciclo, aumenta la produttività e massimizza la flessibilità produttiva.
Il tuo valore aggiunto per una produzione di munizioni affidabile dal punto di vista del processo
- Un aumento sistematico
Strutture di processo chiare e concept di serraggio e presa collaudati consentono un avvio della produzione controllato e rapido, pronto per la produzione in serie fin da subito. - Scalabilità grazie all'esperienza nel settore automobilistico
Concept collaudati provenienti dal settore automobilistico consentono una scalabilità rapida e affidabile, costantemente adattata alle esigenze specifiche della produzione di munizioni. - Sviluppate con il contributo dei clienti
Le nostre soluzioni di serraggio e presa sono sviluppate in stretta collaborazione con i nostri clienti, la cui esperienza operativa reale viene direttamente integrata nel processo di sviluppo, garantendo risultati comprovati nella pratica.
Richiedi subito una soluzione di serraggio o presa
Ottimizzazione dei processi
Efficienza maggiore. Tempi di inattività ridotti. Processi più stabili.
L'efficienza è fondamentale per la competitività. Nell'industria della difesa, l'aumento dei volumi di produzione si accompagna al rigoroso rispetto dei più elevati standard di qualità, flessibilità e puntualità nelle consegne. Di conseguenza, non sono cruciali solo le macchine ad alte prestazioni, ma anche i processi ottimizzati lungo l'intera catena produttiva. Che si tratti di riduzione dei tempi di attrezzaggio, tecnologia di serraggio, monitoraggio dei processi o automazione: SCHUNK offre soluzioni concrete e collaudate che aumentano la produttività, riducono i tempi di inattività e consentono di sfruttare al meglio la capacità produttiva.
Indeformabile grazie alla tecnologia di serraggio magnetico
La tecnologia di serraggio magnetico consente il serraggio a basse vibrazioni e senza deformazioni di componenti realizzati in acciai ad alta resistenza, utilizzati nel settore della difesa e delle blindature. Le ampie superfici di serraggio migliorano l'accessibilità e riducono i tempi di attrezzaggio. Dopo il processo di lavorazione, nel pezzo non rimane alcun magnetismo residuo.
Scopri la tecnologia di serraggio magnetico
Tempo di preparazione macchina ridotto
La riduzione al minimo dei tempi di attrezzaggio come fattore di successo: VERO-S è l'interfaccia universale per le tue esigenze produttive. VERO-S può essere adattato a qualsiasi macchina per processi manuali o automatizzati, che si tratti di un centro di lavorazione a 3, 4 o 5 assi, di una macchina compatta o di una macchina a portale.
Scopri i sistemi di serraggio a punto zero
L'attacco del portautensili adatto a ogni applicazione
Per le aree difficili da raggiungere, da TENDO a TRIBOS fino a Slim 4ax, SCHUNK offre la soluzione ideale per ogni operazione di lavorazione. Il risultato è la massima precisione, un'elevata affidabilità di processo e una produzione conveniente dei componenti per la difesa.
Trova l'attacco del portautensili
Scalabilità flessibile della capacità
L'espansione della capacità produttiva richiede processi solidi ed efficienti. L'automazione dei processi ausiliari può aumentare significativamente il volume di produzione e la disponibilità delle attrezzature. SCHUNK supporta questi sforzi con soluzioni personalizzate per la tecnologia di serraggio, la tecnologia di presa e la movimentazione dei pezzi.
Scopri le soluzioni di automazione
Potente tecnologia di serraggio
Gli acciai corazzati ad alta resistenza, gli acciai temprati e rinvenuti e gli assemblaggi saldati complessi impongono requisiti elevati al processo di serraggio. Grazie alle elevate forze di serraggio e alla robustezza del design, la tecnologia di serraggio KONTEC consente la lavorazione sicura e precisa di un'ampia varietà di componenti per il settore della difesa. Ciò si traduce in processi stabili, elevata qualità dei componenti e massima produttività.
Trova una soluzione di serraggio
Qualificare e ottimizzare i processi
Materiali difficili e processi di lavorazione complessi richiedono trasparenza del processo.
Con iTENDO² e SEISMO, i dati di processo possono essere raccolti e analizzati direttamente sull'utensile o sul pezzo. Ciò consente un'ottimizzazione mirata dei parametri di lavorazione, l'individuazione precoce delle deviazioni di processo e un miglioramento sostenibile della durata degli utensili, della qualità dei componenti e della produttività.
Scopri iTENDO²
Il tuo valore aggiunto nelle soluzioni di ottimizzazione dei processi
- Meno tempi di inattività, più tempo di funzionamento
La tecnologia di serraggio a punto zero, abbinata alla tecnologia di serraggio adeguata, riduce i tempi di attrezzaggio e aumenta la flessibilità della tua produzione. - Aumenta la produttività
Dispositivi di serraggio precisi e portautensili potenti consentono una lavorazione stabile e parametri di taglio più efficienti. - Stabilizzare i processi, prepararsi all'espansione
Concept di serraggio e presa coerenti pongono le basi per processi stabili e ripetibili, consentendo al contempo di scalarli e automatizzarli in modo efficiente.
Discussione sul potenziale di ottimizzazione
Scopri l'effetto SCHUNK:
richiedi un preventivo senza impegno e iniziamo subito a collaborare!
Tel. +49-7133-103-2555
Scrivi un'e-mail
Global Business Development Defence