arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Entreprise June 2026

Productivité pour les processus aérospatiaux exigeants

Lors du salon ILA Berlin 2026, qui s'est tenu du 10 au 12 juin 2026, SCHUNK a montré comment mettre en œuvre de manière fiable, précise et rentable les processus de fabrication exigeants de l'industrie aérospatiale. L'accent a été mis sur les solutions en matière de porte-outils et serrage stationnaire des pièces et des outils, ainsi que sur les concepts d'automatisation qui réduisent les temps de réglage, garantissent une qualité reproductible et améliorent l'évolutivité de la production, même pour des composants complexes et des matériaux difficiles à usiner.
ILA SCHUNK Özdemir Un regard tourné vers l'avenir du site : Cem Özdemir, ministre-président du Bade-Wurtemberg, s'est entretenu avec Stefan Engelhardt, vice-président exécutif chargé des ventes mondiales chez SCHUNK, au sujet des technologies clés pour l'industrie aérospatiale.
Source de l'image : Messe Berlin GmbH

L'ILA Berlin est l'un des principaux salons professionnels du secteur aérospatial et permet, tous les deux ans, à la communauté aérospatiale internationale de se retrouver au cœur de l'Europe pour faire le point sur les dernières évolutions. En 2026, l'accent a été mis sur le rôle futur de l'Allemagne en tant que pôle aérien, tant sur le plan technologique qu'économique. En effet, l'industrie aérospatiale européenne connaît actuellement une profonde transformation : la protection du climat, la sécurité et la souveraineté numérique orientent les investissements, les programmes de développement et la création de valeur industrielle. Dans ce contexte, les pressions s'intensifient pour concevoir des procédés industriels à la fois plus robustes et plus productifs. Des structures légères et délicates, des matériaux exigeants et des procédures strictement certifiées ne laissent guère de place à la marge d'erreur. De ce fait, l'interaction entre l'outil, la pièce à usiner et la manutention devient un facteur déterminant.

L'accent est mis sur le temps de mise en place, la fiabilité des processus et l'évolutivité

C'est précisément là qu'est intervenue la société SCHUNK lors du salon ILA : l'accent a été mis sur les solutions spécifiques à chaque secteur d'activité en matière de technologie de serrage des pièces et des outils, ainsi que d'automatisation. L'objectif est de réduire les temps de mise en route, de garantir la fiabilité des processus et d'uniformiser les étapes de fabrication, afin que les processus fonctionnent non seulement de manière fiable, mais qu'ils deviennent également évolutifs. Pour y parvenir, SCHUNK met à profit son expérience acquise dans des secteurs à haut débit, tels que l'automobile, au service de la fabrication aérospatiale, dans le but d'augmenter la production sans compromettre la qualité ni la reproductibilité.

ILA VERO-S Aviation Les unités de serrage SCHUNK VERO-S Aviation permettent de serrer les composants structurels de manière flexible et avec un faible risque de déformation.

Les unités de serrage VERO-S Aviation en sont un exemple. Elles permettent un serrage souple et à faible déformation des éléments de structure nécessitant un montage complexe. La réduction du nombre de réglages et l'accélération des changements de série permettent de raccourcir les délais de production et d'accélérer l'ensemble du processus de fabrication. Ainsi, SCHUNK mise délibérément sur une technologie standard éprouvée et l'adapte à des applications spécifiques à chaque secteur. Cela permet de mettre au point des systèmes de serrage robustes et offrant une grande répétabilité, qui garantissent à la fois la fiabilité des processus et la rentabilité. Par ailleurs, SCHUNK a présenté des concepts de serrage adaptés à chaque pièce, garantissant une transmission sûre des forces, une grande précision de concentricité et des résultats reproductibles — qu’il s’agisse de composants structurels, de pièces de moteurs d’avion ou encore de pièces uniques.

SCHUNK a montré comment les porte-outils et serrage stationnaire et les équipements périphériques des machines peuvent être combinés pour former des chaînes de processus stables et efficaces, en prenant pour exemple l'alimentation automatisée des machines. Le changement automatisé des palettes, associé à différents dispositifs de serrage et pièces à usiner, permet de standardiser les processus de réglage et d'augmenter les temps de fonctionnement des machines, tout en garantissant une répétabilité constante. L'automatisation prend ainsi tout son sens là où le taux d'utilisation, la qualité et le respect des délais de livraison se rejoignent, au sein d'environnements de fabrication certifiés.

Concepts de serrage ILA spécifiques à la pièce Des composants structurels et des pièces de moteurs d'avion aux disques à aubes et aux composants de trains d'atterrissage : SCHUNK a présenté des concepts de serrage adaptés à chaque pièce pour les composants aérospatiaux exigeants.

Lorsque les solutions standard atteignent leurs limites, SCHUNK élabore des concepts sur mesure dans le cadre de SCHUNK Engineering. Les pièces destinées au secteur aérospatial sont hautement spécialisées et doivent répondre à des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité, de précision et de documentation. En collaboration avec nos clients, nous développons des solutions de serrage et d'automatisation systématiquement conçues en fonction de la pièce et du processus, et qui peuvent être transposées de manière fiable de la production de prototypes à la fabrication en série.

Échange avec les décideurs politiques : l'aérospatiale, moteur de l'innovation

En marge du salon, SCHUNK a échangé avec des responsables politiques sur le secteur industriel et son rôle de moteur de l'innovation en Europe, notamment avec Cem Özdemir, ministre-président du Bade-Wurtemberg. « L'industrie aérospatiale offre de nouvelles perspectives de croissance. Ce qui compte, ce sont des chaînes d'approvisionnement fiables, des processus solides et la transposition rapide de l'innovation en applications industrielles. Chez SCHUNK, nous apportons notre contribution grâce à des technologies qui répondent aux exigences élevées de nos clients de manière pragmatique et évolutive », déclare Stefan Engelhardt, vice-président exécutif des ventes mondiales chez SCHUNK.