FTS センサーは、6自由度すべての力とトルクを測定し、ロボット補助作業における正確なプロセス監視を可能にします。プロセスにおけるわずかなずれも検出し、バッテリーセルの接合、プリント基板への部品の正確な配置、リハビリ支援ロボットによる患者の補助など、要求の厳しい作業をサポートします。その高い剛性により、頑丈なベースボディは耐久性を持ち、動的な用途においても高い測定精度を確保します。
FTS は SCHUNK の新しいRobot PLUSのポートフォリオの一部となっています。ツールチェンジャー、補正ユニット、力覚/トルクセンサーなどのアーム端コンポーネントにより、柔軟なロボット自動化のための多様な設計オプションを提供します。これにより SCHUNK は、より正確で生産性の高い自動化プロセスの導入を支援することができます。特に、効率・品質・柔軟性に対する要求の高まりを背景に、ロボット工学は資源を節約し、従業員の負担を的確に軽減する高性能生産のための重要な技術とみなされています。
「INDUSTRIAL Production Products of the Year」コンクールは、同名の業界誌が毎年開催しています。産業界と製造業の読者が、6つの異なるカテゴリーで最も魅力的なイノベーションを選出しました。この賞は、製造、機械、金型製作から周辺機器、リサイクルに至るまで、どのような技術やコンセプトが現在工業生産を形成しているかに焦点を当てたものです。受賞したソリューションは、革新的な強さと実用的な関連性の高さを示し、より効率的で持続可能な、将来性のある生産プロセスを実現するための重要な原動力となりました。