自動車業界は、自動車業界向けのベンダー部品を製造するための斬新で経済的、かつ完全自動化された生産ラインの導入について、長年にわたって大きな意味を持つものでした。
自動車業界やサプライヤー業界における最新の連続生産には、生産工程を適応させるための最大限の柔軟性が必要です。迅速な可用性、精度、品質、および工程信頼性が成功の決め手となるのです。
SCHUNKは、数十年にわたり自動車産業における生産システムの装備に携わってきた経験を生かし、お客様に最高の工程信頼性と最高のパフォーマンスを提供します。
車体の製造は、車両の外装構造の形成と組立を行う、自動車製造における重要な段階です。車体構造の精度と効率は、車両の安全性、信頼性、外観に直接影響する。
当社の幅広い製品群により、継ぎ目の溶接、個々の部品のハンドリング、ねじ止め、バリ取り、研磨など、車体製造のあらゆる工程を支援できます。
例えば、当社のマグネットグリッパーは、車体部品の精密なハンドリングに適しています。
アプリケーションの例は、フレーミング工程を示しています。これには、車体の大きな部品の組み立て作業が含まれます。当社のクランプ技術は、サイドパネルの位置決めをサポートし、明確な隙間寸法を保証します。
The drive train of a vehicle lies at the heart of its performance and mobility. It comprises the interaction of various components such as the motor, transmission, drive shafts and differential, which control the transmission and distribution of power. The requirements for drive trains are diverse and range from efficiency and reliability to meeting new challenges in the field of electromobility.
Our support covers all stages of the production chain - from raw part to finished part. SCHUNK offers components and innovative clamping technology for the key processes clamping, gripping, changing, moving, machining and assembly. We fulfill the most demanding of precision requirements.
In the application example, different gear shafts are positioned and clamped in a measuring application to enable high-precision measurements.
The chassis of a vehicle is of crucial importance for its driving dynamics, safety and ride comfort. It comprises a complex combination of components, such as suspension systems, shock absorbers, axles and wheels, which work together harmoniously to ensure optimum road holding and driving stability.
We support you in all these different manufacturing processes. Here we draw on a rich wealth of experience, professional consultation, and sound application expertise.
We offer optimum clamping devices for the "rim clamping and machining" application, tailored to the requirements of modern machine concepts.
Nowadays, electronic systems and control units are indispensable components that not only increase safety and comfort, but also improve the efficiency and performance of vehicles. The production, handling and assembly of electronic components, whether in the areas of safety systems, infotainment or drive electronics, requires the highest levels of precision and reliability.
Our expertise covers a wide range of areas in the field of electronics. Find out everything you need to know about wafer handling, electronics production and electronics final assembly at schunk.com/electronics .
SCHUNKのアプリケーションセンターCoLabでは、お客様とともに、計画されたアプリケーションの試験を行っています。
実際のお客様のワークを用いた際の実現可能性、プロセス分析、プロセスのデモンストレーションをサポートします。これにより、リスクを最小限に抑え、試運転の時間を短縮することができます。
お客様を担当する SCHUNK のコンサルタントを今すぐご訪問ください。共に意見を交わし合い、お客様のアプリケーションの開発に取り組んでいきましょう。