arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

유연한 활용성

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3

VERO-S NSE3 퀵-체인지 팔렛 시스템은 모듈 본체의 높은 풀 다운 포스와 높은 치수 안정성이 인상적입니다. 이는 매우 높은 틸팅 모멘트와 모듈에 의해 흡수되어야 할 전단력을 가능케 합니다.
해당 모듈은 다양하게 확장할 수 있습니다. 가장 놀라운 기능은 선택 사항인 스프링 구동 원뽈형 씰이며, 클램핑 핀 리프팅 시 자동으로 모듈의 변경 인터페이스를 고정합니다.

놀라운 정도로 포괄적인

단 1 차례 단일 작업으로 포지셔닝 및 클램핑 – VERO-S가 합리성의 중심으로 이동합니다. 이 설정 시간 옵티마이저는 더 높은 기계 작동 시간과 배치 크기 1부터 시작하여 보다 합리적으로 생산할 수 있도록 해줍니다.

예상치 못한 경제성

ROTA THW3

ROTA THW3

완전히 밀폐된 퀵 죠 체인지 척

ROTA THW3는 퀵-죠 체인지 시스템이 있는 파워 선반 척에 모두 포함되어 있어 일정한 클램핑 포스, 최소한의 유지보수 비용 및 높은 에너지 효율성을 보장합니다. 스러스트 죠와 릴리스 메커니즘에 있는 특허받은 씰링 시스템은 그리스가 씻겨 나가서 클램핑 포스가 점차 손실되는 것을 방지합니다. 추가로 실은 미세한 칩이나 먼지가 척 본체에 침투하는 것을 방지합니다.

지속적으로 낮은 유지 보수 요건

선삭 부품을 보다 효율적으로 생산하려면, 빠르고 쉽게 변환할 수 있고 필요한 경우 자동으로 로딩될 수 있으며 유지 보수 횟수가 적고 오류가 적은 정밀한 클램핑 장치가 필요합니다. SCHUNK ROTA THW3 퀵 죠 체인지 척 및 척 기계 장치의 특허받은 씰링은 이를 염두에 두고 설계되었습니다.

유연한 활용성

ROTA-M flex 2+2

ROTA-M flex 2+2

매우 유연한 4-죠 수동 선반 척

ROTA-M flex 2+2를 통해, SCHUNK는 선반의 2, 3 및 4-죠 척과 밀링/터닝 머신의 바이스에서 가져온 장점과 기능을 결합합니다. 유연한 수동 선반 척을 사용하면, 원형, 입방체 및 기하학적으로 부피가 큰 공작물을 클램핑할 수 있습니다. 특수 씰은 칩과 절삭유가 척 내부로 침투하는 것을 막아줍니다.

중심 보정 4-죠 척

ROTA-M flex 2+2

실질적인 WOW 이펙트

Chuck de cambio rápido de mordazas con junta patentada

Es un dilema con el que estarán familiarizados quienes producen series pequeñas y medianas en chucks de 3 mordazas. Los cortos tiempos de preparación de los chucks de cambio rápido son muy apetecibles, pero suelen necesitar engrase pasadas unas horas y limpieza a fondo cada dos semanas. Por otro lado, los chucks estancos prometen intervalos de mantenimiento más largos, pero requieren mucho más tiempo en cada proceso de preparación. Visite al usuario piloto mbb Metallbearbeitung Becker GmbH en Biedenkopf y sepa dónde reside el potencial y los motivos por los que el chuck ofrece un nuevo impulso al torneado.

Mbb Metallbearbeitung Becker GmbH, Biedenkopf, Alemania

Forma – ya no es un factor

El chuck ROTA-M flex 2+2 de SCHUNK lleva la flexibilidad en el maquinado de piezas a un nuevo nivel. El proveedor de servicios Josef Schumacher ha equipado su centro de torneado/fresado con este nuevo chuck manual con compensación central, que ahora está perfectamente preparado para todas las geometrías de piezas. "Su calidad es totalmente convincente y su servicio es insuperable. Necesitábamos un chuck versátil para poder reaccionar rápida y directamente, y esto se consigue mejor con SCHUNK."

Christian Hutlies, director general, Josef Schumacher GmbH, Brühl (cerca de Colonia), Alemania

La estandarización de los portaherramientas y sistemas de sujeción estacionarios permite una alta productividad de 5 ejes en la fabricación de herramientas.

Desde la reorganización de los procesos internos, la empresa de fabricación de herramientas Eberhardt GmbH & Co. KG de Cleebronn puede trabajar de forma más rápida, flexible y eficaz. Al mismo tiempo, la producción ha aumentado considerablemente. Una piedra angular fundamental del concepto fue la estandarización integral de su tecnología de sujeción. Esto significa que un centro de fresado/torneado de 5 ejes con almacenamiento de pallets puede aprovechar todo su potencial y, según el director de producción, Marco Joch, "devorar literalmente los componentes".

Marco Joch, director de producción, Eberhardt GmbH & Co. KG, Cleebronn, Alemania