多くの工業生産では、ベルトコンベア入口、トレイ、準備台などからの、バラ積みピッキング作業が行われています。
これらの部品はその後、さらに加工や分割処理されたり、機械に供給されます。
ロボット、グリッパー、ヴィジョンシステムを使った自動ハンドリングは敷居が高く、画像処理、照明、プロセス技術などの経験が必要です。SCHUNK の「2D 把持キット」は、対象物の自動ハンドリングをより簡単に始めるための完全なソリューションを提供しています。
当社の専門家がアドバイスさせていただきます mechatronics@de.schunk.com
Il kit applicativo perfettamente abbinato per la presa e il posizionamento di pezzi non orientati alla posizione è composto da un sistema di telecamere e un obiettivo, un sistema di presa specifico per l'applicazione, il PC industriale (SVC) di SCHUNK e un plug-in per una facile integrazione nel robot sistema di controllo. Il cuore del sistema è il software AI sviluppato da SCHUNK, che garantisce un riconoscimento affidabile, anche in condizioni di luce mutevoli. Tutti i componenti del kit sono abbinati con precisione tra loro e garantiscono la sicurezza del processo.
Possibile senza una conoscenza pregressa della programmazione del sistema di elaborazione delle immagini
Il software può determinare i punti di presa in modo indipendente
Messa in servizio facile senza conoscenze pregresse grazie al software guidato
Calcolo automatico dei profili d'ingombro di dita e parti
Il software si adatta a condizioni di illuminazione non ottimali e sfondi mutevoli
Riduzione del rischio e messa in funzione più semplice grazie alla convalida dell'applicazione in CoLab
Con il kit 2D Grasping, gli utenti di un'ampia gamma di settori realizzano applicazioni pick & place di parti disposte alla rinfusa su un unico livello, ad esempio da una tavola vibrante, una catena di montaggio o da un portapezzi. L'industria della lavorazione dei metalli, il settore automobilistico, le aziende di ingegneria di produzione e logistica, nonché del settore delle scienze biologiche acquisiscono l'affidabilità, la precisione di processo e beneficiano di una maggiore produttività grazie all'uso del kit.
Se hai domande sulla tua applicazione specifica, saremo lieti di offrirti consulenza mechatronics@de.schunk.com
Nel CoLab, il centro applicativo SCHUNK, possiamo testare insieme la tua applicazione pianificata di presa basata su fotocamera.
Ti supportiamo con studi di fattibilità del tuo pezzo, analisi di processo e dimostrazioni dei processi. In questo modo possiamo ridurre al minimo i rischi e risparmiare tempo durante la messa in funzione.
Contatta subito il tuo referente SCHUNK di zona per discutere e sviluppare insieme l'applicazione.