SCHUNKは、ドイツの業界誌「Computer & Automation」の「Product of the Year 2023」において、2D把持キットで一位を獲得したオートメーション専門メーカーです。ひとつの平面上にランダムに配置された個々の物体を扱うための革新的なソリューションは、ロボティクス部門の読者を納得させたのです。このキットは、インテリジェントな物体認識と柔軟な握り方を直感的な操作と組み合わせており、特定のお客様の要件に適応できます。インテリジェントシステムの中核となるのは、SCHUNKが開発したAIソフトウェアであり、SCHUNKが所有する産業用PC (SVC) にプリインストールされています。このハードウェア、ソフトウェア、およびサービスの完全に調整されたパッケージは、単一のソースから提供され、すべてのロボットに使用できます。
供給ベルトやトレイ、供給台から、個体やランダムに配置された部品を取り出すことは、数え切れないほどの生産工程に共通するプロセスです。産業の多くでは、さまざまな部品が分離され、さらに加工され、あるいは機械に供給されます。ロボットやグリッパー、ビジョンシステムなどを使って、自動化されたハンドリングを実行します。しかしながら、画像処理、照明、プロセス技術などの経験が必要であり、要求の高い仕事です。2D把持キットは、自動化されたオブジェクトハンドリングへの参入をもっと容易にする、完全なソリューションを提供します。ユーザーは、プラグアンドプレイの視覚ベースのシステムを簡単に統合して、自動化を直接実現できます。これは、まだ製造工程の自動化を始めていない企業をサポートします。プログラミングや画像処理の専門知識は不要です。すべてのコンポーネントが簡単に統合され、完全な互換性を持っていることはユーザーの利点です。部品の取り扱いを大幅に簡略化しながら、もっと高い効率性、生産性、プロセスの信頼性を実現することができます。