가동 중단은 시간과 생산성을 저하시킵니다. VERO-S 퀵-체인지 팔렛 시스템을 사용하면 설정 시간을 단 몇 초로 단축하여 유연한 제조 공정을 자동화된 생산으로 전환할 수 있습니다. 반복 가능한 인터페이스는 최고의 공정 신뢰성, 높은 시스템 가용성 및 비용 효율적인 시퀀스를 보장합니다.
오늘은 개별 부품 생산, 내일은 양산, 모레는 자동화된 기계 관리. 모듈식 설계 덕분에 VERO-S는 새로운 요구 사항에 유연하게 적응할 수 있습니다. 1,000가지가 넘는 조합이 가능하므로 사실상 모든 클램핑 작업에 적합한 솔루션을 제공합니다. 이는 귀사의 제조 운영이 앞으로 닥칠 어떤 상황에도 대비할 수 있게 된다는 것을 의미합니다.
Progettato per la massima sicurezza del processo: il meccanismo di bloccaggio automatico mantiene saldamente in posizione i pezzi e i dispositivi di serraggio anche in caso di calo di pressione. Ciò garantisce la massima stabilità durante il processo di lavorazione e ti dà la sicurezza di poter contare sulla tua tecnologia di bloccaggio in ogni momento.
La produttività è garantita ovunque siano in funzione le macchine. Grazie al suo design a tenuta stagna, VERO‑S funzionerà in modo affidabile e senza necessità di manutenzione per anni. Ciò riduce i costi di manutenzione, previene i fermi macchina imprevisti e garantisce un'elevata disponibilità costante del sistema.
Il percorso verso la produzione automatizzata inizia con processi standardizzati e affidabili. Con VERO-S, apri la strada al cambio automatizzato di pezzi, dispositivi di bloccaggio e altri dispositivi. L'interfaccia ripetibile riduce la necessità di intervento manuale, semplifica i concetti di automazione e prepara la tua macchina utensile alle esigenze del futuro.
La riduzione dei tempi di preparazione macchina nei processi di lavorazione è uno dei principali fattori per incrementare la redditività nell’industria manifatturiera. Nei centri di lavorazione CNC, i tempi di fermo macchina durante serraggio e allineamento comportano una perdita di efficienza. La soluzione definitiva a questa criticità è l’introduzione della tecnologia del punto zero per la lavorazione. Questa tecnologia definisce un punto di riferimento statico, universale e altamente preciso, eliminando la necessità di riallineare la macchina per ogni nuova operazione.
Utilizzando un sistema a cambio rapido per la lavorazione, tutta la preparazione del pezzo avviene al di fuori della macchina (set-up esterno). La serie di moduli VERO-S NSE3 di SCHUNK è stata sviluppata appositamente per questo scopo. Il sistema brevettato a doppia corsa e la funzione turbo integrata consentono al modulo di offrire fino al 250% di forza di trazione in più e di eseguire lavorazioni prive di vibrazioni anche nelle condizioni più gravose.
I risultati concreti dell’utilizzo di VERO-S NSE3 includono:
퀵-체인지 팔렛 시스템은 CNC 기계에서 고정되고 변하지 않는 기준점을 설정하는 첨단 툴홀딩과 워크홀딩입니다. SCHUNK의 VERO-S NSE3 모듈은 시장에서 해당 카테고리의 벤치마크로 여겨지며 대부분 기존 공압 클램핑 디바이스보다 유연성 측면에서 우수합니다. 이 장비는 클램핑 테이퍼와 클램핑 핀을 이용하여 한 번의 작업으로 공작물을 위치시키고 고정할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 재정렬 없이도 0.005mm 미만의 반복 정밀도와 견고한 고정력을 확보할 수 있습니다.
VERO-S는 CNC 기계 외부에서 공작물을 준비하여(외부 셋업) 설정 시간을 단축합니다. 퀵-체인지 기술은 프로세스 완료 시 이 완료되면 팔레트 또는 작업물을 몇 초 안에 교체할 수 있습니다. 이 모듈들은 완전히 밀봉되어 부식이 발생하지 않아 기계 가동 중지 시간을 최대 90%까지 줄여주고 기계가 자동화 냉각제와 칩이 존재하는 환경에서도 최고의 신뢰성을 보장합니다.
예. 호환성이 보장됩니다. SCHUNK VERO-S NSE3 138 퀵-체인지 팔레트 모듈은 이전 버전(NSE plus 138 모듈)의 설치 위치에 100% 호환됩니다. 이는 모듈을 1:1로 교환해도 처리 오류가 발생하지 않음을 의미합니다.
이러한 유연성 덕분에 생산 라인 업그레이드가 신속하고 안전하게 이루어집니다. 통합은 다음과 같은 복잡한 시스템에 이상적입니다 5축 가공 센터 .
I nostri esperti tecnici saranno lieti di mostrarti come VERO-S può essere integrato nel tuo attuale ecosistema CNC. Contattaci oppure consulta i dati tecnici nella sezione “Dettagli prodotto”.