“자동화로 가는 길은 많은 기업에게 여전히 어려운 일입니다. 이것이 특히 중소기업이 아직 자신의 잠재력을 최대한 활용하지 못하는 이유이며, 이것이 바로 우리가 시작하는 곳입니다.”라고 SCHUNK의 CEO인 Kristina I. Schunk는 강조합니다. “2D Grasping 키트와 같은 혁신적이고 유연성이 뛰어나며 사용하기 쉬운 자동화 및 디지털화 모듈을 사용하면 숙련된 인력 부족 현상을 프로세스에 안정적인 방식으로 해결할 수 있을 뿐만 아니라 생산성도 높일 수 있습니다. 동시에 사람과 기계가 공생하는 건강하고 매력적인 작업 환경도 조성합니다.”
2D Grasping 키트를 사용하면 회사는 무작위로 배열된 부품에 대한 지능형 잡기 및 놓기(Pick & Place) 프로세스를 적은 노력으로 구현할 수 있습니다. 이 키트는 렌즈가 있는 카메라, 산업용 PC, AI 소프트웨어 및 적용분야별 그리퍼로 구성됩니다. 모든 구성품은 완벽하게 조정되어 있으며 모든 로봇 및 상위 레벨 컨트롤러와 결합될 수 있습니다. 직관적인 사용자 인터페이스 덕분에 AI 소프트웨어는 몇 가지 간단한 단계로 학습되며 프로그래밍이나 이미지 처리에 대한 사전 지식이 필요하지 않습니다. 학습이 되면, AI는 자체 훈련을 통해 모양, 크기 및 색상과 같은 특성을 기반으로 구성품을 인식합니다. AI는 빛, 색상 또는 배경 조건의 변화로 인한 변화를 보상합니다. 특이한 점은 물체 감지와 함께 사용되는 그리퍼의 파지점을 자동으로 계산해 회전 각도, 열림 폭 등의 매개변수를 로봇 제어 장치에 전달한다는 점이다. 따라서 단조롭고 반복되는 분류 또는 물류 작업을 안정적이고 쉽게 자동화할 수 있습니다.
“우리는 숙련된 인력 부족에 대응하고 생산성 잠재력과 자원 효율성을 높이고 싶습니다. 건강하고 지속 가능한 생산 환경이 점점 중요해지는 시대에 당사의 2D Grasping 키트는 효율성을 높일 뿐만 아니라 작업 조건도 개선하는 솔루션을 제공합니다”라고 Gessmann은 설명합니다. 2D Grasping 키트와 같은 자동화 솔루션은 여기서 핵심적인 역할을 합니다. "HERMES AWARD 수상은 기업이 자동화의 잠재력을 쉽고 효과적으로 활용할 수 있는 솔루션을 계속 연구하도록 격려하고 동기를 부여합니다."
HERMES AWARD는 HANNOVER MESSE의 국제 기술상입니다. 매년 무역 박람회의 일환으로 수여되며 특히 높은 수준의 기술 혁신을 통해 뛰어난 제품과 혁신적인 솔루션을 기립니다.