arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사 3월 2026

크리스티나 I. 슌크는 IFR의 "Women in Robotics 2026" 여성 로봇공학자 중 한 명입니다.

국제로봇연맹(IFR)은 SCHUNK의 CEO인 Kristina I. Schunk를 로봇공학의 미래를 크게 이끌어가는 전 세계 여성 11인 중 한 명으로 선정하여 표창했습니다. 이번 수상은 AI 기반 적응형 로봇공학 및 디지털 자동화 솔루션 분야에서 선구자이자 주도적인 기업으로서 회사의 전략적 역할을 강조합니다.
Kristina Schunk 인물 사진 SCHUNK SE & Co. KG의 CEO 겸 경영이사회 의장인 크리스티나 I. 슌크는 국제로봇연맹으로부터 "Women in Robotics 2026"의 11인 중 한 명으로 선정되어 영예를 안았습니다.

SCHUNK의 CEO인 크리스티나 I. 슌크는 국제 로봇 연맹(IFR)으로부터 전 세계 «2026년 로봇공학 분야 여성 11인» 중 한 명으로 선정되는 영예를 얻었습니다. IFR은 이 계획을 통해 2024년부터 매년 로봇 공학 발전에 핵심적인 역할을 하고 미래 산업 구축에 기여하는 개인들을 선정하여 표창해 왔습니다. 이번 수상은 또한 세계적으로 성장하는 로봇 시장에서 SCHUNK의 전략적 역할을 강조합니다. 전 세계적으로 유연하고 AI 기반의 자동화 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이러한 맥락에서 로봇공학은 고립된 시스템에서 연결되고 적응 가능한 플랫폼으로 진화하여 자동화의 새로운 영역을 열어가고 있습니다.

경쟁력을 위한 전략적 수단으로서의 로봇공학

"로봇공학은 저에게 있어서 그 자체가 목적이 아닙니다." 크리스티나 I. 슌크는 “이는 산업 현장의 생산성과 안전성을 높이고 미래에 적합하도록 만드는 매우 실질적인 수단입니다”라고 말합니다. "이는 기계, 소프트웨어 및 AI를 연결하고 인간과 디지털 지능을 물리적 가치 창출로 전환합니다."
SCHUNK는 이러한 이해를 바탕으로 자동화 및 그리핑 기술 개발을 꾸준히 추진해 나가고 있습니다. 목표는 기업들이 자동화를 더 쉽게 시작할 수 있도록 돕고, 복잡성을 줄이는 동시에 공정의 안정성을 최대한 보장하는 것입니다.

개척 정신은 우리 DNA의 일부입니다

Kristina I. Schunk는 3대째 이어온 가족 경영 기업을 운영하고 있습니다. 그녀에게 혁신적인 역량은 기업가적 책임감과 밀접하게 연결되어 있습니다. "3대째 기업가로서 저는 개척 정신이 우리 DNA의 일부라고 생각합니다. 제게 있어 그것은 끊임없이 새로운 영역을 개척하고 기술 발전을 조기에 견고한 산업 솔루션으로 전환하는 것을 의미합니다."

로봇 공학은 현재 심오한 변화를 겪고 있습니다. 경직되고 미리 프로그래밍된 시스템에서 벗어나, 인지하고 학습하며 유연하게 반응할 수 있는 적응형 AI 기반 솔루션으로 나아가고 있습니다.

SCHUNK는 산업용 휴머노이드 로봇을 위한 인간형 그리퍼를 더욱 발전시키고 유연한 핸들링 공정을 위한 AI 기반 솔루션을 개발하는 등 이러한 발전을 적극적으로 주도하고 있습니다. 항상 산업 현장 적용에 중점을 두고 있습니다. 혁신은 언제나 비용 효율적이고 확장 가능해야 합니다.

SCHUNK에서는 로봇 공학이 실제 산업 현장 적용에서 시작됩니다. 신기술은 고객, 업계 파트너, 스타트업 및 연구 기관과의 긴밀한 교류를 통해 개발됩니다. 동시에 회사는 이른 단계에서 엔지니어링 및 로봇공학 분야의 젊은 인재들에게 영감을 주고, 이 미래 분야에서 차세대 인재를 지원하는 데 전념하고 있습니다.

로봇공학의 미래를 만들어가다

국제로봇연맹(IFR)은 프랑크푸르트 암 마인에 본부를 둔 로봇 산업을 대표하는 세계적인 협회입니다. 이 행사는 20개국 이상의 각국 로봇 협회, 연구 기관, 그리고 산업용 및 서비스 로봇 제조업체를 한자리에 모읍니다. 시장 분석과 통계자료를 바탕으로, 이 매체는 로봇공학 발전에 있어 가장 중요한 국제적 참고 자료 중 하나로 여겨집니다. IFR가 수여하는 상은 혁신 역량과 전략적 선견지명의 중요성에 대한 강력한 국제적 메시지를 전달합니다. 크리스티나 I. 슌크와 회사 전체에 이번 수상은 앞으로도 한결같이 그 길을 이어가도록 하는 데 큰 동기가 됩니다. 슌크는 기술적 우수성, 디지털 연결성, 그리고 산업 적용 가능성에 대한 명확한 집중을 바탕으로 고객 및 파트너와 협력하여 로봇 공학의 미래를 만들어가고 있습니다.